Bits online kaufen – Wichtiges Zubehör für Elektrowerkzeuge

In der heutigen Zeit sind Präzision und Effizienz entscheidend für den Erfolg im Handwerk und Baugewerbe. Bits spielen dabei eine zentrale Rolle, denn sie ermöglichen eine schnelle, sichere und zuverlässige Montage und Demontage von Schrauben, Muttern und anderen Verbindungselementen. Doch die Auswahl des richtigen Bits kann eine Herausforderung sein, denn es gibt eine Vielzahl von Typen, Größen und Materialien.

In unserem Ratgeber erfahren Sie alles Wissenswerte über Bits. Wir erklären Ihnen die verschiedenen Arten von Bits, ihre spezifischen Anwendungsbereiche und die wichtigsten Kriterien für die Auswahl des passenden Werkzeugs. Egal, ob Sie ein kleines Handwerksunternehmen führen oder eine große Baustelle leiten – wir helfen Ihnen, die optimalen Bits für Ihre individuellen Anforderungen zu finden.

  • Was genau ist ein Bit?

  • Was gibt es für Bits?

  • Größe der Aufnahme

  • Wie benutzt man Bits?

PZ-Kreuzschlitz-Bit in eine Bohrmaschine eingesetzt


Was genau ist ein Bit?

Es handelt sich um einen austauschbaren Einsatz, der auch als Schraubbit bezeichnet wird. Der Einsatz wird in die Werkzeugaufnahme von Bohrmaschinen oder in Handgriffe eingesetzt, die zu diesem Zweck meist eine sechseckige Aufnahme vorsehen.

39-teiliges Set: großer Bit-Satz samt Bit-Handgriff und Bit-Ratsche

 Der Bithalter, entweder ein rein mechanisches Element oder fester Bestandteil des Antriebes eines elektronischen Schraubers, fungiert als Verbindungselement zwischen dem (Elektro-)Werkzeug und dem Bit. E-Antrieb oder Muskelkraft liefern bei der Verwendung die notwendige Energie und das Drehmoment, die über den Bithalter auf den Bit übertragen werden.

Für den professionellen Einsatz ist es wichtig, dass die Bits eine hohe Passgenauigkeit und Stabilität aufweisen, um ein Abrutschen und Beschädigungen an den Schrauben zu vermeiden. Bits bestehen zu diesem Zweck zumeist aus gehärtetem Stahl, um den Belastungen beim Schrauben standzuhalten. Teilweise sind sie zudem mit Spezialbeschichtungen versehen, die Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit erhöhen.

Bits sind in unterschiedlichen Formen und Größen erhältlich, um für verschiedene Schraubentypen und -größen geeignet zu sein. So  genügt ein Werkzeug für viele Aufgabenstellungen, da je nach Bedarf lediglich der passende Bit eingesetzt wird.



Was gibt es für Bits?

 Die gängigsten Bit-Typen sind die folgenden Arten:

Kreuz-Bits

Kreuzschlitz-Bit von Wera mit 89 mm Länge

Kreuzschlitz-Bits, auch Phillips-Recess (PH) oder Phillips genannt, haben eine kreuzförmige Spitze und sind für Verschraubungen sehr häufig im Einsatz. Kreuzschlitz Schrauben bieten eine sehr hohe Stabilität und sind sowohl in der Elektronik als auch bei der Möbelmontage oft die erste Wahl.

Torx-Bits

 langlebiger Torx-Bit mit Sechskant-Antrieb

Der Name Torx leitet sich vom Englischen „torque“ für das Drehmoment ab.
Es handelt sich um einen Innensechsrund, dessen sternförmige Spitzen eine gute Drehmomentübertragung bieten. Präzise Schraubenführung und hohe Kraft zeichnen diese Bits aus.

Pozidriv-Bits

 Nahaufnahme eines Pozidriv Bits

Pozidriv-Bits ähneln Philips-Bits, besitzen jedoch zusätzliche Rippen für einen besseren Halt und ermöglichen eine höhere Drehmomentübertragung. Sie werden häufig als PZ abgekürzt und finden Anwendung in verschiedenen Bereichen, die mehr Kraft erfordern.

 Schlitz-Bits

Schlitz-Bit von Bosch mit 6,5 mm Klingenbreite und 1,2 mm Klingendicke

Schlitz-Bits sind durch ihre flache Klinge für Schrauben mit geraden Schlitzen vorgesehen. Sie eignen sich ideal für einfache Montageaufgaben und überzeugen durch ihre unkomplizierte Handhabung – ohne Kompromisse hinsichtlich Präzision und Zuverlässigkeit.

Hexagon-Bits 

Sechskant-Bit mit Antrieb C 6,3 (¼ Zoll Antrieb)

Hexagon-Bits, auch Innensechskant oder Sechskant genannt, sind in verschiedenen Größen erhältlich und bieten eine hohe Flexibilität. Inbus ist eine bekannte Markenbezeichnung für diese Art von Bits, die aufgrund ihrer universellen Einsetzbarkeit äußerst beliebt sind.

Weitere Bits

Es existiert eine Reihe weiterer Bits für Hochleistungswerkzeuge. Dazu gehören verschiedene Vierkant-Bits, beispielsweise für die quadratische Robertson-Schraube. Anzutreffen sind auch die Bittypen Torq-Set (asymmetrische vier Flanken) oder Tri-Wing (dreiflügelige Propeller-Form).



Größe der Aufnahme

Neben der Form der Bits, die zur Schraube passen muss, ist die Größe der Aufnahme wichtig, sonst wäre keine Befestigung im Bithalter möglich. Die gängigen Maße:

Schlüsselweite in ZollSchlüsselweite in MillimeternAnmerkung
5⁄32 Zoll4 mmMinibits genannt
1⁄4 Zoll6,3 mmdie häufigste Aufnahmegröße
5⁄16 Zoll7,9 mmgelegentlich in der Holz- und Metallbearbeitung anzutreffen
7⁄16 Zoll11,1 mmfür härtere Materialien wie Stein relevant


Wie benutzt man Bits?

Die Verwendung von Bits ist unkompliziert. Hier sind die wichtigsten Schritte:

Handhalter samt Bit-Set

1. Auswahl des richtigen Bits

Wählen Sie den passenden Bit-Typ und die richtige Größe für die Verschraubung aus. Ein falscher Bit kann die Schraube beschädigen oder abrutschen, was Werkzeug und Werkstück beschädigen und Mitarbeiter verletzen kann.


2. Einsetzen des Bits

Setzen Sie den Bit in die Werkzeugaufnahme Ihres Elektrowerkzeugs beziehungsweise in die Aufnahme des Handgeräts ein. Achten Sie darauf, dass der Bit fest sitzt und nicht wackelt, um eine optimale Kraftübertragung zu gewährleisten.


3. Positionierung auf der Schraube

Platzieren Sie das Werkzeug mit dem Bit exakt auf der Schraube. Üben Sie gleichmäßigen Druck aus, um ein Abrutschen zu verhindern. Bei schwierigen Montagesituationen kann ein magnetischer Bit hilfreich sein, um die Schraube in Position zu halten.


4. Drehmomentkontrolle

Verwenden Sie bei Elektrowerkzeugen eine Drehmomentkontrolle. Dies verhindert ein Überdrehen und Beschädigen der Schraube und des Materials.


 5. Wartung und Pflege

Reinigen Sie die Bits regelmäßig und ersetzen Sie abgenutzte Bits zeitnah. Eine gute Pflege verlängert die Lebensdauer der Schraubbits und der Austausch abgenutzter Einsätze sorgt für kontinuierlich gute Arbeitsergebnisse.


Tipp:

In der Praxis kommt es immer wieder vor, dass die Schrauben in engen Zwischenräumen platziert werden müssen. Für Nischen und vergleichbare Bereiche gibt es Adapter, die ins Bohrfutter eingesetzt werden und somit zur Bit-Verlängerung werden.

Adapter-Halter zur praktischen Verlängerung