1. Start

Beliebte Kategorien:
  • Alle Produkte
  • Am häufigsten gekauft
  • Top bewertete Produkte
  • Ratgeber

Alle Produkte

bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table star tooltip warning wishlist

Am häufigsten gekauft

Am häufigsten gekauft

Top bewertete Produkte

Top bewertete Produkte

Ratgeber

PC-Zubehör » Die richtige Peripherie für Ihren PC

Ohne Zubehör ist ein Computer quasi nutzlos. Monitore und Eingabegeräte wie Tastaturen und Mäuse machen eine Bedienung überhaupt erst möglich und sind Voraussetzung für ein effizientes und komfortables Arbeiten. Daneben kann PC-Zubehör den Funktionsumfang deutlich erweitern.

In unserem Ratgeber erfahren Sie, welche Arten von Zubehör für den Computer es gibt, was die jeweiligen Vorteile sind und worauf beim Kauf zu achten ist.

  • PC-Zubehör für mehr Funktionen und Anwendungskomfort

  • Effizienter arbeiten mit PC-Zubehör fürs Business

  • Für höhere Leistung und Performance: PC-Zubehör zum Aufrüsten

  • Praktisches PC-Zubehör für Alltag, Freizeit und Gaming

  • Zubehör für den Computer kaufen – worauf kommt es an?

  • Unser Praxistipp: Kabel vor Wireless

  • FAQ – häufig gestellte Fragen zu PC-Zubehör

PC-Zubehör


PC-Zubehör für mehr Funktionen und Anwendungskomfort

PC-Zubehör

PC-Zubehör gestaltet die Bedienung eines Computers nicht nur effizienter, sondern ist teilweise Voraussetzung dafür, einen PC überhaupt nutzen zu können. Ohne Monitore könnten visuelle Inhalte nicht dargestellt werden und ohne Eingabegeräte wie Tastatur und Maus wäre es schlicht unmöglich, Befehle an einen Computer zu senden, sofern es sich nicht um einen Laptop mit Trackpad oder ein Tablet mit Touchscreen handelt. Aus diesem Grund gehören Bildschirm, Tastatur und Maus zur Standardausstattung eines jeden Desktop-PCs. Die Komponenten kommen nicht bloß zu Eingabe- und Anzeigezwecken zum Einsatz, sondern sorgen im Arbeitsalltag genauso wie im privaten Gebrauch für deutlich mehr Anwendungskomfort. Große, flackerfreie Monitore mit hoher Auflösung entlasten die Augen und bieten viel Fläche zum Arbeiten, während ergonomisch geformte Mäuse und Tastaturen ein angenehmes Handling ermöglichen, was sich dann als vorteilhaft erweist, wenn man viel am PC schreibt oder zockt.

Das Angebot an PC-Zubehör ist umfangreich und geht weit über die herkömmlichen Eingabe- und Anzeigegeräte hinaus. Auch Ausgabegeräte wie PC-Lautsprecher gehören mittlerweile zu fast jedem Setup dazu. Sie sind unverzichtbar, wenn man über den Computer Musik hören oder Filme oder Serien streamen möchte und dafür kein Headset nutzen will. Scanner und Drucker, die mit Druckerpatronen, Tonern und Schriftbändern betrieben werden, sind ebenfalls in vielen Haushalten und Büros zu finden. Zwar schreitet im Zuge der Digitalisierung das papierlose Arbeiten immer mehr voran, es gibt aber nach wie vor Situationen, in denen man etwas in Papierform braucht und deshalb ausdrucken muss. 

Gutes PC-Zubehör kann ein Computersystem leistungsfähiger machen, den Funktionsumfang erweitern, die Anwendung benutzerfreundlicher gestalten, Arbeitsabläufe beschleunigen und für ein echtes PC-Erlebnis sorgen. Aus diesem Grund ist es nicht nur für den Privatgebrauch, sondern auch beim Gaming und im Arbeitsalltag eine Bereicherung.



Effizienter arbeiten mit PC-Zubehör fürs Business

PC-Zubehör fürs Business

Mithilfe von PC-Zubehör kann man die Arbeit am Computer ergonomischer gestalten und optimale Bedingungen schaffen, um konzentriert und ungestört seinen Aufgaben nachgehen zu können. Es geht nicht nur darum, die Effizienz und Leistungsfähigkeit zu steigern, sondern durch den Einsatz moderner Bürotechnik vor allem mehr Komfort an den Arbeitsplatz zu bringen, Barrieren und Medienbrüche zu minimieren und dafür zu sorgen, dass alle Mitarbeitenden gerne ihre Tätigkeiten verrichten.

Ein nützliches Zubehör im Business-Kontext sind beispielsweise Webcams. Gerade in der heutigen Zeit, in der Kommunikation zunehmend digital stattfindet und Meetings, Konferenzen und Kundengespräche häufig online stattfinden, gewinnen Webcams immer mehr an Bedeutung, da sie es ermöglichen, sich gegenseitig zu sehen und einen persönlichen Kontakt herzustellen. Webcams müssen nicht nur für den Gebrauch von Einzelpersonen bestimmt sein, sondern sind auch als Konferenzkameras erhältlich, die mit einem breiten Blickwinkel mehrere Personen gleichzeitig aufnehmen können. Manche Modelle bieten neben Autofokus und Zoom eine Gesichtserkennung und sind dementsprechend in der Lage, die Person, die gerade spricht, scharfzustellen.

In Kombination mit Webcams erweisen sich Monitorlampen als praktisch. Dabei handelt es sich um Leuchten, die an einen Monitor montiert werden und zusätzliches Licht zur Verfügung stellen. Das kann bei Videochats und -konferenzen von Vorteil sein, wenn die Person vor der Webcam besser ausgeleuchtet werden soll. Monitorlampen sind auch eine gute Wahl, wenn es darum geht, den Arbeitsplatz rund um den Bildschirm zu erhellen.

PC-Zubehör

Chipkartentechnik kann in Betrieben und Unternehmen ebenfalls von großem Nutzen sein, etwa zum Zweck der Zeiterfassung oder um Beschäftigten Zugangs- oder Zugriffsrechte zu erteilen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können sich beispielsweise mit einer Smartcard in ein PC-System einloggen, sich darüber identifizieren und an Inhalte gelangen, die nur von ihnen eingesehen werden dürfen. Zur Chipkartentechnik gehören neben Personalausweislesern auch Gesundheitskartenlesegeräte, die zur Authentifizierung von Patientinnen und Patienten in Arztpraxen genutzt werden.

Für Betriebe, in denen viel Bargeld eingenommen wird, stellen elektronische Kassensysteme ein sehr wichtiges PC-Zubehör dar. Dabei kann es sich beispielsweise um stationäre Registrierkassen handeln, die über den Computer programmierbar sind, oder um mobile Tablet-Kassen, die mit Peripheriegeräten wie Barcodescannern erweitert werden können. Im Sinne der Fälschungs- und Manipulationssicherheit müssen elektronische Kassensysteme über eine zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung verfügen.

Die Themen PC-Sicherheit und Notebook-Sicherheit sind in jedem Betrieb und Unternehmen von großer Bedeutung, denn sensible Daten müssen sowohl vor Hackangriffen als auch vor unbefugtem Zugriff in physischer Form geschützt werden – seien es Kundeninformationen oder vertrauliche Interna, die nur die Firma betreffen. Das Zusammenspiel von PC-Hardware und Software spielt in dem Zusammenhang eine wichtige Rolle. Ein leistungsfähiges Virusprogramm, das stets auf dem aktuellen Stand gehalten wird, schützt vor Hackangriffen, während man mit Hardware-Komponenten wie Kabelschlössern verhindern kann, dass beispielsweise beim Arbeiten unterwegs der Laptop entwendet wird. Am Arbeitsplatz sorgen Portblocker für Sicherheit. Damit werden beispielsweise USB-Ports blockiert, so dass es Unbefugten nicht möglich ist, einen USB-Stick einzustecken und dadurch Malware auf das System zu spielen oder Daten abzugreifen.



Für höhere Leistung und Performance: PC-Zubehör zum Aufrüsten

PC-Zubehör umfasst ebenso Komponenten, die dem Erweitern oder Aufrüsten eines Computers dienen. Dazu zählen zunächst einmal PC-Kabel, Adapter & Hubs. PC-Kabel ermöglichen es, Peripherie an einen Computer anzuschließen, und sind in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich. Während für den Anschluss von Monitoren meist DisplayPort- oder HDMI-Kabel verwendet werden, benötigt man für eine Kabelverbindung zum Router üblicherweise ein LAN-Kabel. Tastaturen und Mäuse werden im Regelfall via USB angeschlossen, sofern es sich nicht um Wireless-Modelle handelt, die auf Funk oder Bluetooth basieren. Adapter sind nützlich, um Kompatibilitäten zwischen Ein- und Ausgängen herzustellen, die eigentlich nicht zueinander passen. Damit ist es beispielsweise möglich, Geräte mit modernem USB-C-Anschluss an einen älteren USB-A-Eingang anzuschließen. Mithilfe von Hubs kann man die Anzahl der vorhandenen Schnittstellen erhöhen. Ein Hub ist ein aktiver oder passiver Verteiler, der häufig als Steckerleiste mit mehreren Eingängen realisiert ist und es ermöglicht, mehrere Geräte über einen einzigen Anschluss mit einem Computer zu verbinden. 

PC-Zubehör

Ein PC-System lässt sich nicht nur von außen durch die Anbindung von Peripherie aufrüsten, sondern auch mithilfe von Einbaukomponenten, die innerhalb des Gehäuses installiert werden. Das können beispielsweise Grafikkarten für eine bessere Grafikleistung, CPUs und RAM-Riegel für eine schnellere Arbeitsgeschwindigkeit, aber auch interne Festplatten zum Zweck der Speichererweiterung sein. Für die Montage werden Einbaurahmen, Wechselrahmen, Slotbleche und ähnliches Gehäuse-Zubehör angeboten. Bei PCs, die eine hohe Performance erbringen müssen und demzufolge eine gute Kühlung erfordern, erweisen sich PC-Lüftersteuerungen als sinnvoll. Mit ihrer Hilfe kann die Drehzahl der Lüfter manuell oder automatisch reguliert werden. Das hat den Vorteil, dass die Kühlung nur dann erfolgt, wenn sie wirklich erforderlich ist. Die Lautstärke während des Betriebs hält sich dadurch ebenfalls in Grenzen.

Für eine dauerhafte und effiziente Stromversorgung kommen USVs & Stromverteiler zum Einsatz. USV-Geräte (USV = unterbrechungsfreie Stromversorgung) halten den Betrieb eines PC-Systems bei Stromausfall aufrecht und verhindern auf diese Weise, dass wichtige Daten verloren gehen. Sie verfügen über mehrere Steckplätze für den Anschluss von Computer und Peripherie sowie über leistungsstarke Akkus, die dem PC und den angebundenen Komponenten den nötigen Strom zur Verfügung stellen. Wie lange das möglich ist, hängt von der Speicherkapazität des Akkus ab. Rack-Stromverteiler, auch PDUs (Power Distribution Units) genannt, sind für die Montage in Netzwerkschränken oder Serverschränken vorgesehen. Sie sind mit einem Eingang und mehreren Steckdosen ausgestattet, wodurch sie mehrere Rack-Geräte mit Strom versorgen können. Das ist effizient und erleichtert das Kabelmanagement.



Praktisches PC-Zubehör für Alltag, Freizeit und Gaming

Headset als PC-Zubehör

Im PC-Alltag zu Hause, in der Freizeit und im Gaming-Bereich kann Computer-Zubehör ebenfalls gute Dienste erweisen. PC-Headsets vereinen Kopfhörer und Mikrofon in einem Gerät, was es ermöglicht, sich mit dem Freundeskreis oder der Familie beispielsweise per Videochat zu unterhalten oder beim Computerspielen mit Teammitgliedern auszutauschen. Ein großer Vorteil von Headsets besteht darin, dass man die Hände frei hat und neben der Unterhaltung tippen, spielen oder anderen Tätigkeiten nachgehen kann. Gerade beim PC-Gaming spielen Headsets eine große Rolle. Es gibt dedizierte Gaming-Headsets, die sich nicht nur durch eine besonders stylische Optik, sondern auch durch eine erstklassige Übertragung und einen beeindruckenden Sound auszeichnen. 

Für das Aufzeichnen von Streams, Podcasts, Gesang, Hörbüchern und dergleichen sind Headsets theoretisch zwar auch geeignet, oft reicht die Qualität des integrierten Mikros jedoch nicht aus, wenn man klare, rauschfreie Aufnahmen erzielen möchte. In dem Fall sind PC-Mikrofone die bessere Wahl. Sie geben den Ton detailliert wieder, verstärken ihn und sorgen für einen vollen, verzerrungsfreien Klang. PC-Mikrofone unterscheiden sich in ihrer Bauart und Richtcharakteristik und müssen auf den jeweiligen Anwendungsbereich abgestimmt sein, das gilt es bei der Auswahl zu beachten. An den PC werden sie entweder via USB, Klinke oder XLR angeschlossen.

PC-Zubehör für Gamer und Gamerinnen

Für Gamer und Gamerinnen wird Gaming-Zubehör angeboten, das sich durch eine besonders gute Performance und coole Designs auszeichnet. Mit einer Gaming-Maus beispielsweise kann man deutlich präziser und schneller reagieren als mit einer herkömmlichen Computer-Maus. Relevant in dem Zusammenhang ist die sogenannte Polling-Rate. Sie wird in Hertz angegeben und gibt Aufschluss darüber, wie oft pro Sekunde die Maus dem Rechner ihre Position übermittelt. Häufig sind Gaming-Mäuse seitlich mit Funktionstasten ausgestattet, über die während des Klickens Befehle an den Computer gesendet werden können. Beim PC-Gaming darf auch eine Gaming-Tastatur nicht fehlen. Gaming-Tastaturen bieten eine besonders gute Haptik und sind ebenfalls auf schnelles Reaktionsvermögen ausgelegt. Darüber hinaus haben sie in vielen Fällen programmierbare Tasten, die mit Shortcuts oder Sonderfunktionen belegt werden können.  

Ein Thema, das nicht nur im Gaming-Bereich von Bedeutung ist, sondern immer mehr in den Alltag Einzug hält, ist Virtual Reality. VR-Brillen ermöglichen es, in virtuelle Welten abzutauchen, die nicht unbedingt in einem Spielkontext stehen müssen. VR-Techniken finden auch in anderen Branchen Anwendung und werden unter anderem für Ausstellungen und virtuelle Führungen durch Museen und Galerien sowie für Raumplanungen und Besichtigungen genutzt.



Zubehör für den Computer kaufen – worauf kommt es an?

Beim Kauf von PC-Peripherie ist der Einsatzzweck entscheidend. Vorab gilt es folgende Fragen zu beantworten: Welche Funktionen wünsche ich mir? Welche konkreten Bereiche meines PC-Systems möchte ich erweitern? Und: Welches Zubehör ist überhaupt sinnvoll? Wer nur ab und an mit der Familie skypet, braucht kein teures High-End Gaming-Headset.

PC-Zubehör

Umgekehrt ist jemand mit einem Gaming-PC, der in Ultra-HD bzw. 4K auflöst, nicht gut beraten, wenn er zu einem einfachen HD-Monitor greift. Zwar sollte man immer versuchen, vorhandene Ressourcen mithilfe geeigneten Zubehörs bestmöglich auszuschöpfen, es muss aber realistisch definiert werden, welches Potenzial überhaupt vorhanden ist und welche Ziele erreichbar sind, um richtig zu dimensionieren.

Des Weiteren ist bei der Auswahl von PC-Komponenten auf die vorhandenen Anschlüsse zu achten, um die Kompatibilität mit dem Computer sicherzustellen. USB ist sowohl bei Desktops mit Tower als auch bei All-in-One-PCs, Laptops, Notebooks und Tablets ein gängiger Verbindungsstandard.

Anders sieht es beispielsweise bei der Klinke oder Thunderbolt aus. Es kann außerdem sein, dass man zusätzliches Equipment benötigt, um eine bestimmte Art von Zubehör anzuschließen. So erfordert ein XLR-Mikrofon beispielsweise ein Audio-Interface. Das sollte bei der Auswahl mitberücksichtigt werden. Die Art und Weise, wie das Zubehör installiert oder montiert wird, kann ebenfalls ausschlaggebend sein. Möchte man die Speicherkapazitäten seines PCs erweitern, traut sich die Installation einer internen Festplatte aber nicht zu, liegt es nahe, eine externe Festplatte zu verwenden, die einfach via USB von außen angeschlossen wird.

Es muss übrigens nicht immer Neuware sein. Möchte man sich zum Beispiel eine Webcam zulegen, weiß aber jetzt schon, dass man sie eher selten nutzen wird, lohnt es sich möglicherweise nicht, den vollen Preis für Neuware zu zahlen. In dem Fall können Refurbished Webcams eine gute Alternative sein. Hierbei handelt es sich um generalüberholte, vollkommen funktionstüchtige Geräte, die professionell geprüft und gewartet worden sind. Sie sind meist deutlich günstiger und stehen in Sachen Performance nicht hinten an.




Unser Praxistipp: Kabel vor Wireless

Viele PC-Komponenten werden via Kabel mit dem Computer verbunden, allerdings gibt es mittlerweile ein umfangreiches Angebot an Wireless-Alternativen, die ohne Kabel auskommen und sich via Funk bzw. Bluetooth mit dem Computer verbinden. Kabelloses PC-Zubehör bietet zwar mehr Bewegungsfreiraum, allerdings ist die Datenübertragung nicht so störungssicher wie bei kabelgebundenen Geräten. Es kann zu Rucklern oder Aussetzern kommen, was nicht nur beim Gaming ärgerlich ist. Außerdem benötigen sie eine Stromversorgung, die meist durch Batterien realisiert wird. Diese müssen regelmäßig erneuert werden, was auf Dauer mit zusätzlichen Kosten verbunden ist. Geht es also weniger um den Bewegungsfreiraum, sondern vor allem um Zuverlässigkeit, sind kabelgebundene PC-Komponenten die bessere Wahl. 



FAQ – häufig gestellte Fragen zu PC-Zubehör

Was für Zubehör braucht man für ein Notebook?

Notebooks eignen sich aufgrund ihres kompakten Formats wunderbar für den Gebrauch unterwegs, in Sachen Ausstattung muss man jedoch gelegentlich Abstriche machen – zumindest bei manchen Anwendungen. So kann es beispielsweise sein, dass man mit dem Track- bzw. Touchpad schnell an seine Grenzen stößt, wenn man viel Klickarbeit leisten muss. Oft bietet es nicht genügend Kontrolle beim Bewegen des Cursors und überanstrengt auf Dauer die Hand. In dem Fall lohnt sich der Griff zu einer externen Computermaus. Wer vor allem Schreibarbeiten am Notebook erledigt, profitiert möglicherweise davon, eine zusätzliche Tastatur anzuschließen. Da die Tastenfelder bei einem Notebook aus Platzgründen enger zusammenstehen, hat man weniger Bewegungsspielraum. Externe Tastaturen punkten demgegenüber mit einer größeren Schreibfläche und sind ergonomischer. Da Anschlüsse an Notebooks im Regelfall knapp bemessen sind und auch nur begrenzt Speicherplatz zur Verfügung steht, stellen USB-Hubs und externe Datenträger gute Erweiterungsmöglichkeiten dar. Ein Kühler kann ebenfalls sinnvoll sein, wenn das Gerät viel Leistung erbringen muss und entsprechend heiß wird. Eine Notebook-Tasche und ein Notebooks-Schloss sind zum Zweck des sicheren Transports und Diebstahlschutzes in jedem Fall empfehlenswert – gerade, wenn man vorrangig unterwegs arbeitet. 
 

Was sind die Vor- und Nachteile von faltbaren Tastaturen?

Faltbare Tastaturen können platzsparend zusammengefaltet und in der Tasche verstaut werden, wodurch sie sich ideal für den Gebrauch unterwegs eignen. Fürs gelegentliche Tippen sind sie meist vollkommen ausreichend, mit einer normalen Tastatur können sie in Sachen Schreibkomfort und Ergonomie jedoch nicht mithalten. Faltbare Tastaturen aus Silikon oder einem ähnlich weichen Material sind meist sehr dünn und können nicht auf den Knien verwendet werden, weil sie sich durchbiegen. Tastaturen aus hartem Kunststoff sind in der Mitte mit einer Falz zum Zusammenklappen versehen, die stören kann, weil sie die Tastenbelegung unterbricht. Aus diesen Gründen sind faltbare Tastaturen keine gleichwertigen Alternativen zu herkömmlichen Tastaturen.