Signaux lumineux H0

Originalgetreu: H0 Lichtsignale

Je interessanter die Details – desto faszinierender das Modell. Hier finden Sie typische Lichtsignale und originalgetreue Zusatz-Ausstattung für Ihre Modell-Bahnhöfe und Gleisstrecken. Zudem erhalten Sie praktische Bastel-Tipps – z.B. wie sich Gitter und Masten ohne viel Aufwand nachbilden lassen.

 

 

Bahnhofsuhren für den originalgetreuen Modellbahnhof

Jetzt Tekkie-Wissen teilen:

 

Bahnhofsuhren für den originalgetreuen Modellbahnhof

 

Ein Bahnsteig ohne Bahnhofsuhr ist schwer vorstellbar. An jedem Bahnhofsgebäude ist eine Uhr zu finden.

Auf den Personenbahnsteigen befanden sich von jeher Uhren.

 

Interessantes Detail

Auf den Personenbahnsteigen befanden sich von jeher Uhren.

Bei den älteren Bahnsteigen gibt es verschiedene Uhren, die mit unterschiedlichen Gehäusen und Masten ein interessantes Detail darstellen.

Uhren und Masten mit Gitter- oder Betonmasten lassen sich ohne viel Aufwand nachbilden.

Gittermast-Bahnhofsuhr

 

Gittermast-Bahnhofsuhr

Für Bahnsteiguhren werden, wie beim Vorbild, dieselben Masten wie bei Bahnsteigleuchten verwendet. Sie können also aus einer Gitter­mast­lampe einen Mast für eine Bahnsteiguhr machen.

Ein HO-Lampenbausatz von Conrad Electronic bietet eine ideale Möglichkeit. Der Messingmast ist sehr fein gearbeit und wirkt vorbildgerecht.

Der Lampenmast

 

Der Lampenmast ist für eine Uhr zu hoch und muss um die Hälfte gekürzt werden. Hier können Sie mit einer kleinen Trenn­scheibe arbeiten. Verwenden Sie für die Uhr das obere Stück des Mastes. Der Mast verjüngt sich nach oben und passt so proportional besser zu der Uhrgröße. Der Mast sollte noch 50 – 60 mm lang sein (plus Befest­igung am Bahnsteig). Trennen Sie nun die Uhr, ebenfalls mit einer Trennscheibe, von ihrem Mast.

Wenn Sie die Uhr später beleuchten wollen, müssen Sie behutsamer vorgehen. Die Kabel werden sonst durchtrennt. Feilen Sie den kleinen Sockel unter dem Uhrengehäuse schmaler bis dieser auf das Ende des Mastes passt.

Jetzt können Sie die Teile mit Zwei­komponenten­kleber verbinden. Bevor Sie die Uhr mit Zwei­komponenten­kleber und einer Bohrung im Bahnsteig miteinander verbinden, können Sie die Uhr lackieren.

Betonmast-Bahnhofsuhr

 

Betonmast-Bahnhofsuhr

Betonmasten können sowohl rechteckig als auch rund sein. Für die Nachbildung eines Beton­mastes kommen verschiedene Materialien in Betracht. Für beleuchtete Varianten können Sie Röhrchen aus Messing oder Kunstoff verwenden.

Hier lassen sich die Kabel durchführen. Für eine unbeleuchtete Uhr können Sie auch Recht­eck­profile oder einen übriggebliebenen Schranken­baum verwenden.

Passen Sie den Durchmesser des Mastes der jeweiligen Uhrgröße an. Um dem Mast einen entsprechenden Beton-Look zu verpassen, gibt es verschiedene Möglichkeiten.

Rauen Sie die Oberfläche mit Drahtbürste, Sandpapier oder einer Feile auf. Sie können nun hellgraue Farbe mit dem Pinsel dünn auftragen. Wenn Sie dickere Farbe auftupfen, entsteht ebenfalls eine Struktur. Eine Alterung und Verwitterung können Sie mit Trockenfarben erreichen.

Modélisme : toujours un train d’avance pour s’amuser

Le modélisme ferroviaire est l’une des activités les plus connues et les plus traditionnelles de la construction de miniatures. D’ailleurs, c’est une activité qui n’a pas du tout perdu sa popularité, même à notre époque, régie par Internet et les nouvelles technologies. Ce passe-temps se transmet de génération en génération : les jeunes, aujourd’hui, ont souvent une collection de trains miniatures allant des anciennes locomotives de leurs parents aux modèles les plus modernes.

Un cadeau pour tous, pour tous les gouts
 

Conrad vous offre une variété énorme de produits de modélisme ferroviaire, ce qui vous permet de forcément faire le bonheur de tout le monde d’une manière facile et rapide : les débutants, les amateurs, les collectionneurs, les jeunes et les adultes. Nos modèles et nos accessoires sont idéaux aussi bien pour un achat personnel que pour un cadeau. En outre, notre catalogue dispose de nombreuses marques connues à des prix raisonnables, comme par exemple Märklin, Mehano et Piko. 

Construire un monde miniature est si facile ! 
 

Pour les débutants en modélisme ferroviaire, Conrad peut vous aider à poser les fondations de votre monde miniature. Avec les packs de démarrage Märklin et les circuits supplémentaires Mehano disponibles sur notre site web, ainsi que les gares, les rails, les locomotives et les divers wagons, vous avez les outils nécessaires à un nouveau projet créatif de modélisme. De plus, en achetant vos produits de modélisme ferroviaire chez Conrad, vous pouvez faire toute confiance à notre système de livraison rapide, notre garantie de qualité et notre service client sans égal. 

Vous êtes sur la bonne voie pour un nouveau hobby 

Si vous cherchez une nouvelle activité pour les jours de pluie, de l’inspiration pour un cadeau ou un ajout pour votre propre collection, Conrad vous mettra sur le bon chemin. Vous n’avez plus qu’à prendre le train en marche !  

Les meilleurs modèles réduits d’échelle H0 chez Conrad

Les modèles réduits de modélisme ferroviaire existent dans de nombreuses échelles, parmi lesquelles vous pourrez aisément faire votre choix. L’échelle H0 est l’une des échelles les plus répandues chez les passionnés de modélisme. Ceci est probablement  dû au fait que c’est cette même échelle qui était la plus populaire après la Seconde guerre mondiale.

L’échelle H0 dans le modélisme ferroviaire


Le modélisme ferroviaire ne prend pas seulement en compte la fabrication de modèles réduits fonctionnels de trains. Il consiste également en la réalisation de décors dans lesquels ces trains pourront évoluer. Ceux-ci sont conçus de manière à ce que les détails reflètent autant que possible la réalité. L’échelle H0 est une échelle qui convient parfaitement pour cela. Les modèles réduits se font souvent à partir d’un ratio entre 1 :43,5 et 1 :48. Suivant l’emplacement qui leur sera réservé, ces modèles réduits ne seront ni trop grands ni trop petits, suffisants pour les besoins de chacun.

Le modélisme ferroviaire à l’échelle H0


Pour l’échelle H0, vous pourrez trouver une multitude d’éléments pour faire la conception du décor de votre maquette, qui est généralement très élaborée. Vous pourrez trouver divers éléments miniatures à incruster dans votre décor, comme des bâtiments, des véhicules ou encore des détails comme des arbres, des bancs dans les parcs ou des feux de signalisation. Les divers luminaires sont à la fois compris en tant qu’accessoires de décoration mais surtout en tant qu'éléments importants de votre maquette. Ces différentes lumières permettront entre autres de gérer la circulation, dans le cas de plusieurs trains utilisés.

Conrad Electronics pour vos besoins en termes de modélisme

En vous rendant sur la boutique en ligne de Conrad Electronics, vous découvrirez divers produits et articles dans le vaste catalogue, dont les maquettes pour modélisme ferroviaire. Conrad vous propose des locomotives et trains complets, ainsi que divers accessoires pour la décoration de votre maquette.

Vers le haut