Choisissez le mode Client pro ou Particulier pour voir les prix excl. TVA ou TVA incl.
Professionnel
Particulier

Smart Plant - L'arrosage des plantes à l'ère de l'IOT

Grâce à d'innombrables gadgets et assistants technologiques, nous pouvons désormais organiser et réaliser de façon plus simple et efficace nos tâches domestiques quotidiennes. Après la commande des volets roulants, le thermostat connecté ou encore le  distributeur de croquettes pour votre animal de compagnie, voici les systèmes de surveillance des plantes ou “SmartPlants” qui viennent s'ajouter à la liste de ces auxiliaires fort utiles du quotidien.

L'environnement de développement M5Stack de MAKERFACTORY vous permet d'installer vous-même ce système de surveillance des plantes. Nous vous présentons ci-après le matériel nécessaire et le fonctionnement de ce système.


Notre recommandation pour vous : Maker Factory M5Stack


M5Stack est un système de développement modulaire et empilable équipé du puissant microcontrôleur ESP32. Dans l'environnement de développement M5Stack, toute la périphérie des composants est recouverte par un boîtier solide en plastique, contrairement aux plateformes de développement connues comme Arduino ou Raspberry Pi. Ainsi l'écran LCD intégré et les composants électroniques sensibles sur la carte sont protégés des influences extérieures.


Voici comment faire :


Montage

Le bien-être des plantes est déterminé par trois facteurs : l'environnement des plantes (soit le climat intérieur), l'exposition au soleil et bien entendu l'humidité régnant dans le pot. Ces facteurs peuvent être mesurés et déterminés très facilement à l'aide des capteurs de la série M5Stack : un premier capteur dit environnemental sert à mesurer la température, la pression atmosphérique et l'humidité de l'air, un deuxième détecte l'intensité lumineuse et un troisième l'hygrométrie du sol.

Une unité M5Stack Core est employée pour évaluer les capteurs et visualiser les résultats de mesure ; ici, nous avons opté pour le M5Stack Grey , toutefois, le circuit fonctionne également avec d'autres unités. Le mode d'emploi vous donne les instructions pour un montage correct des capteurs.

Programmation

L'écran intégré à M5Stack permet d'afficher simplement toutes les valeurs de mesure. Pour que les données brutes ne soient pas interprétées par l'utilisateur mais par le module principal, nous enregistrons dans le programme des limites fixes (valeurs minimales et maximales) et présentons les résultats à l'écran à l'aide de symboles, si toutes les valeurs de mesure sont dans le vert. Le M5Stack Grey peut être programmé avec différents outils, entre autres avec Arduino IDE. La méthode la plus simple est “UIFlow”, l'environnement de développement de M5Stack. Le langage de programmation graphique est intuitif à l'usage et très facile à apprendre.

A présent, seuls les symboles souhaités doivent encore être chargés dans le programme. Ensuite, les valeurs de mesure seront interrogées de façon cyclique et comparées aux valeurs limites. Cela est mis en oeuvre de préférence avec la concaténation de modules « If-do-else-if ». Afin d'afficher les données actuelles des capteurs, des modules textuels (étiquettes) sont placés à l'écran, lesquels sont constamment actualisés par le programme.

Mise en service et autres idées

Une fois le programme prêt et chargé dans le M5Stack, il faut insérer à présent le capteur d'humidité du sol dans la terre du pot de fleur et aussitôt l'écran affiche l'état de santé de la plante.

Grâce à d'autres modules et adaptations du programme, il est possible d'intégrer bien de fonctions supplémentaires. Il est ainsi possible, par exemple, de régler les valeurs limites de façon pratique par les trois boutons programmables. La batterie du M5Stack est préservée en ajoutant un détecteur de mouvement, qui n'active l'écran uniquement que lorsqu'une personne s'approche de la plante. Grâce à la connectivité WiFi, il est même possible de consulter l'état actuel pour le smartphone ou d'autres appareils.


Connecter simplement vos appareils intelligents

Nous avons compilé pour vous le projet Conrad Connect adéquat afin d'automatiser vos appareils.

Nous utilisons des cookies et des technologies similaires pour vous offrir une expérience d'achat en ligne aussi agréable que possible, pour analyser l'activité du site et pour vous afficher des publicités personnalisées.
Notre politique de protection des données vous renseigne sur notre utilisation des cookies et sur la possibilité de définir vos préférences dans ce domaine.