bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Conseils

 

Bon à savoir sur les radios

Qu'est-ce qu'une radio FM ?

Une radio FM est un appareil permettant de recevoir les émissions de radio sur les ondes de moyenne fréquence ou ondes ultracourtes (OUC) et les diffuser. Dans le monde entier, la radio FM émet sur les ondes ultracourtes entre 87,5 et 108 MHz. En Suisse, actuellement 146 programmes de radio déclarés diffusent de la musique et des actualités depuis différents secteurs dans des thématiques les plus diverses.

L'idée de base derrière l'invention de la radio FM était et demeure la volonté de transmettre une information le plus rapidement possible à de nombreux destinataires en même temps. Il s'agissait au départ principalement de la diffusion d'informations militaires et politiques. Puis, peu à peu, elle a servi à diffuser des publicités commerciales, de la musique et des événements sportifs. Aujourd'hui, la radio est devenue un des médias les plus accessibles et peut-être même le médium le plus populaire. 


13 février 2020 - Journée mondiale de la radio

Le 13 février 2012 l'UNESCO a proclamé la journée internationale de la radio, devenue par la suite Journée Mondiale de la Radio (JMR). La date choisie commémore la création de la radio des Nations Unies, le 13 février 1946.
La radio de l'ONU a diffusé dès le départ ses programmes en 5 langues : anglais, français, chinois, espagnol et russe. De nos jours, elle diffuse dans le monde entier en plus de 100 langues, dont toutes les langues officielles des Nations Unies.

Célébrée chaque année le 13 février, la Journée mondiale de la radio est l'occasion de servir une cause. Cette année, la JMR 2020 est placée sous le signe de la diversité avec le hashtag  #NousSommesLaDiversité.

13 février 2020 - Journée mondiale de la radio - Le hashtag #NousSommesLaDiversité met l’accent sur trois thèmes :

  • Plaider en faveur du pluralisme dans le paysage radiophonique dans chaque pays, avec un mix de radiodiffuseurs publics, privés et communautaires.

  • Encourager la diversité dans les salles de rédaction avec des équipes de différents horizons culturels et sociaux, ce qui favorisera la créativité et la qualité éditoriale de la radio.

  • Promouvoir la diversité des programmes radiophoniques. Les chaînes de radio sont bien plus qu'un mélange de divertissement et de diffusion des informations.

     


L'ère de la radio numérique (DAB / DAB+)

Vous souhaitez acquérir une nouvelle radio ? Veuillez prendre note de ce qui suit : Actuellement, nous nous trouvons dans une phase de transition et de bouleversement pour la radio. Au plus tard en 2024, la réception FM classique cessera. En Suisse, toutes les stations de radio peuvent encore être reçues par OUC (ondes ultracourtes), de nombreuses stations diffusent également en streaming sur Internet. Dans le cadre de la transition vers la radio numérique DAB+, tous les programmes radios de la SRG SSR (Société suisse de radiodiffusion et télévision) peuvent d'ores et déjà être reçus dans cette norme de radiodiffusion numérique comme de nombreuses autres stations de radio privées.

DAB est l'abréviation de «Digital Audio Broadcasting». Il s'agit d'une norme internationale de radiodiffusion numérique. Lors du passage au DAB, toutes les stations de radio suisses seront accessibles dans un futur proche uniquement en numérique. 

Si vous souhaitez acheter une nouvelle radio, vous devez absolument vérifier que votre nouvel appareil a déjà une fonction DAB / DAB+ intégrée. 

Avantages d'une radio DAB+

  • Meilleure réception et qualité sonore sur toute la Suisse sans aucun grésillement

  • Offre de programmes étendue et diversifiée, même au-delà des régions, incluant les programmes FM et DAB+

  • Utilisation simplifiée avec la recherche automatique des canaux : la recherche et la saisie des fréquences sont de l’histoire ancienne 

  • Informations complémentaires : en texte et en images (selon l'appareil)


Quels types de radios FM existe-t-il ?

Si on souhaite acheter une radio, on a l'embarras du choix. Il existe en effet une multitude de modèles différents d'appareils. Ces radios répondent  toutes à des besoins différents selon l'utilisateur, la pièce où elle sera utilisée ou aux conditions extérieures. La radio adéquate sera celle qui satisfera le mieux les besoins de l'utilisateur. De nombreux fabricants proposent des radios adaptées à leur environnement, que ce soit dans des salles de bain, en cuisine ou sur des chantiers.

Prenez le temps de réfléchir à cette question : Dans quelle pièce souhaitez-vous utiliser l'appareil ou bien avez-vous besoin d'un modèle utilisable partout ? Les radios spéciales dites de chantier ou d'extérieur se caractérisent par leur résistance aux intempéries, leur puissance, robustesse, mobilité ainsi que la longue durée de leurs batteries. Parallèlement, il existe des appareils plus compacts et maniables, qui se glissent même dans la poche d'un pantalon mais aussi des radios pouvant être montées à un endroit fixe.

Les radios pour salles de bain sont étanches et peuvent même souvent être placées presque dans la douche. On observe une grande variété de design : du canard enfantin au look plus classique, vous avez un large choix. Les radios pour salles de bain fonctionnent exclusivement à piles.

Grâce à un minuteur réglable, une telle radio peut émettre un signal sonore et/ou visuel à une heure programmée. Cela permet de se réveiller avec une sonnerie, une station de radio ou encore un signal lumineux. De nombreux modèles peuvent fonctionner aussi bien sur secteur qu'avec des piles.

Les radios de chantier se caractérisent d'emblée par leur boîtier très robuste. Les modèles étanches à la poussière, résistant aux chocs et aux projections d'eau sont adaptés à une utilisation mobile sur différents chantiers. Outre leur robustesse, les appareils ont surtout de puissantes batteries rechargeables. Un autre avantage des radios de chantier est de pouvoir se recharger sur différentes prises électriques.

Les radios de poche sont très petites et pratiques. Equipées de clips pour ceinture, d'antennes déployables, de haut-parleurs, de prise casque  ou d'horloge, ces radios transportables disposent de fonctions pratiques pour les déplacements. Le grand avantage des radios de poche est qu'elles se glissent dans chaque poche et peuvent être utilisées presque partout.

Contrairement aux autres types de radio, ces modèles se fixent sur du mobilier. Il s'agit souvent de radios à encastrer sous des meubles comme des radios de cuisine. L'idéal est de la monter sous un placard de cuisine suspendu ou d'une étagère. Ainsi, la radio est éloignée du plan de travail et en même protégée des influences extérieures.

Ces radios doivent leur nom à leur histoire. En effet, dans les années 80, dans différents quartiers américains, les jeunes voulaient également écouter la musique dans la rue. Ils transportaient alors de puissantes radios fonctionnant à piles à travers le quartier, d'où le nom de ghettoblaster. Aujourd'hui, ces appareils se caractérisent par un rendu sonore particulièrement puissant et une excellente qualité su son.


Notre conseil pratique - Diffuser de la musique du smartphone sur la radio

La plupart des récepteurs modernes sont en mesure, par différentes interfaces ou des connexions sans fil telles que le Bluetooth oou le WiFi, de diffuser de la musique depuis votre smartphone par les haut-parleurs de votre radio. 

Les adaptateurs Bluetooth ou les transmetteurs FM sont des solutions à la fois simples et pratiques pour pouvoir écouter de la musique depuis des appareils externes comme un iPhone, iPod, smartphone ou tablette que ce soit en voiture ou sa bonne vieille radio de cuisine en WiFi ou en Bluetooth. Un bon adaptateur vous permet de transformer toute radio FM analogique en lecteur de musique au format numérique.


Radio Internet - réception de stations radio du monde entier

Une radio Internet est un appareil qui reçoit les programmes radio souhaités par Internet. Le grand avantage de la radio par Internet est la réception de la radio dans le monde entier et la possibilité d'accéder à des programmes de radio du monde entier. La plupart des stations de radio émettent leurs programmes en direct, moins d'émissions et d'interviews sont préenregistrées. Le grand avantage est que l'auditeur peut toujours suivre en direct et participer activement aux émissions ;par exemple, dans le cadre de jeux avec les auditeurs, des informations relatives au trafic routier, des témoignages, etc. Cela peut également présenter l'inconvénient que les émissions diffusées sans enregistrement, les Interviews intéressants et les contributions passionnantes ne peuvent pas être écoutées en replay.

Si vous avez décidé d'acheter une radio Internet, vous avez toujours le choix entre la diffusion en direct par 'Livestreaming' (écoute en directe du programme) ou l'écoute de la 'Radio à la demande'. Cela signifie qu'avec votre radio Internet vous avez toujours la possibilité d'écouter en différé les programmes radio.

Ecouter la radio sur Internet est en principe gratuit à l'exception des frais de connexion à Internet. Vous pouvez connecter votre appareil sans problème à votre accès à Internet. Grâce à la connexion à Internet, vous pouvez vous abonner gratuitement aux émissions que vous écoutez régulièrement, les fichiers audio seront transmis directement à votre récepteur.


Si vous disposez d'une connexion à Internet, il est possible en principe de recevoir la radio Internet avec tout appareil compatible Internet. Avant d'acheter une radio Internet, sachez qu'il est possible de réaliser votre propre radio en quelques étapes. 


Ecouter la radio avec la commande vocale - les enceintes intelligentes

Parler à des appareils, se faire comprendre par eux et recevoir une réponse adéquate ? Futuriste? Non, grâce à l'intelligence artificielle (AI), cela fait déjà partie de notre quotidien au XXIe siècle et de plus en plus d'utilisateurs apprécient le potentiel de ces assistants vocaux. Les smart speakers ou enceintes intelligentes peuvent être utiliséees dans différents domaines de la vie quotidienne et peuvent même entre autres remplacer une radio supplémentaire. Les smart speakers sont connectées à votre accès Internet et peuvent répondre à de simples questions de la vie quotidienne telles que consulter le bulletin météo, connaître l'état du trafic routier ou diffuser une vido YouTube utile.

Avec le passage à la nouvelle norme internationale DAB / DAB+ et l'achat éventuel d'un nouveau récepteur radio, pourquoi ne pas passer directement à un assistant vocal numérique ? Les smart speakers ou enceintes intelligentes sont connectées à Internet. De ce fait, elles peuvent accéder à toutes les informations et services depuis Internet.

Puisque les enceintes intelligentes sont connectées à Internet, il vous est possible d'écouter votre musique préférée via Spotify ou d'autres services de streaming. De ce fait, vous pouvez même renoncer à avoir une radio supplémentaire ou même à l'achat d'une radio Internet. Les assistants vocaux diffusent sans problème, sans grésillement ni parasite, vos stations de radio préférées directement depuis Internet. Vous souhaitez changer de station ? Une commande vocale en nommant une autre station de radio suffit pour passer facilement d'une station de radio à l'autre. Vous n'aurez plus à chercher, tatonner et trouver la bonne fréquence radio pour écouter votre station radio : votre assistant vocal s'occupe de tout.

Ecouter la radio à la demande avec des assistants vocaux : Diverses émissions d'actualités et des podcasts de différents radiodiffuseurs suisses comme la RTS,  sont déjà accessibles par commande vocale pour les smart speakers.

Les assistants vocaux, qui possèdent déjà un écran intégré, affichent non seulement l'heure actuelle et la température extérieure, mais aussi le programme radio en cours. Si vous éteignez la radio, l'enceinte intelligente se transforme en cadre photo numérique personnel grâce à son écran couleur.