Lien direct
  • Conrad
  • Mon compte

    Se connecter / S'enregistrer

  • Panier

  • % Actualités, prix spéciaux, promos – tout en bref % % Actualités, prix spéciaux, promos – tout en bref %
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
    Logo vers la marque FRANZIS
    Logo vers la marque Konstsmide
    Logo vers la marque Sygonix
    Logo vers la marque VOLTCRAFT
    Logo vers la marque Reely
    Logo vers la marque LEGO
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
Radios » Objets du quotidien au bureau ou au domicile

Que ce soit en voiture, pendant le travail au bureau ou en alternative au réveil strident, la radio est l'un des médias d'information élémentaires dont on ne peut plus se passer au quotidien. Découvrez dans notre guide les différents types de radios, les avantages du DAB et les points à considérer lors de l'achat d'une radio.

  • Quels types de radios existe-t-il ?

  • Le futur est déjà là : Radio numérique avec DAB

  • Points à considérer lors de l'achat d'une radio

  • Notre conseil pratique : améliorer la réception DAB avec une antenne externe !

  • FAQ - Questions fréquentes relatives aux radios

Radio


À partir de janvier 2024 : Plus aucun émetteur radio analogique de Vodafone

Cette année, Vodafone change également l'attribution des fréquences dans les derniers Länder de son réseau câblé et mettra ainsi fin à la réception radio analogique pour les quelque 8 derniers millions de foyers. 

Les Länders concernés sont la Hesse (09.01.2024), Rhénanie du Nord-Westphalie (10.01.2024) et Bade-Wurttemberg (11.01.2024). Dans tous les autres Länder, Vodafone a déjà numérisé les émetteurs radio analogiques.

À partir du printemps 2024, les stations de radio ne pourront plus être captées qu'en numérique. Les personnes qui souhaitent continuer à utiliser leurs postes de radio analogiques et recevoir la radio via le réseau câblé auront besoin d'un récepteur numérique.



Quels types de radios existe-t-il ?

Même à l'ère de l'informatique, la radio reste l'un des principaux médias d'information. Outre la musique, elle nous fournit des informations importantes en tout lieu et à tout moment. Pour ce faire, il existe un grand nombre d'appareils différents, allant de la bonne vieille radio FM à la radio DAB moderne. Nous vous présentons ci-dessous quelques-uns des principaux modèles : 

Radios CD

Radio sous meuble avec lecteur CD

Un classique est la radio CD. Il s'agit d'un appareil portable qui intègre un tuner et un lecteur CD. 

Selon le modèle, une radio CD peut en outre lire de la musique via une clé USB connectée ou à partir de cassettes. Une poignée de transport caractéristique de ce type d'appareil permet d'emporter facilement la radio CD lors de la prochaine sortie en camping.

Selon la taille, le boîtier contient toujours au moins deux haut-parleurs qui garantissent que vous pouvez écouter votre musique en qualité stéréo. L'alimentation électrique est généralement assurée par des piles du commerce. 

De nombreux appareils sont dotés d'une télécommande IR pratique, qui améliore le confort d'utilisation.


Radios Internet & radio-réveil

Radio Internet

La version la plus moderne de la radio est probablement la radio Internet. Les radios Internet sont disponibles dans un format compact ou sous forme de radios de table. De nombreuses radios Internet permettent de recevoir les stations FM et la radio numérique, tout comme les radios classiques. 

L'accent est toutefois clairement mis sur le streaming de webradios, de podcasts et de services comme Spotify via Internet. Pour ce faire, la radio Internet se connecte au réseau domestique en WiFi ou un câble réseau. Il est souvent possible d'écouter la musique de son smartphone via Bluetooth avec la radio.  

Les radios-réveils sont très appréciés par de nombreuses personnes. Après tout, il est bien plus agréable de se réveiller le matin avec la musique de sa station préférée qu'avec des bips insistants. Un radio-réveil doit en tout cas disposer d'une batterie intégrée afin que vous puissiez être réveillé de manière fiable en cas de panne de courant temporaire pendant la nuit. 

Une caractéristique importante de l'équipement est une horloge numérique éclairée et bien lisible. De plus en plus de radio-réveils offrent la possibilité d'écouter la radio numérique en plus des stations de radio FM. 


Récepteurs mondiaux & radios de chantier

Radio de chantier

Les récepteurs universels sont spécialement conçus pour les personnes qui voyagent beaucoup. La particularité d'un récepteur universel est qu'il permet non seulement d'écouter les stations FM, mais aussi d'accéder aux stations GO, OM et OC.

Les récepteurs universels se caractérisent par de nombreuses mémoires de stations et une batterie intégrée. La plupart des appareils de ce type ne disposent que d'un haut-parleur mono. Ce n'est pas un inconvénient pour une radio qui est principalement conçue pour fournir les dernières informations en déplacement.

Les radios de chantier particulièrement robustes sont encore relativement nouvelles sur le marché. Elles se caractérisent par un boîtier résistant qui peut supporter quelques chutes. En outre, la plupart des modèles sont insensibles aux projections d'eau. 

En dehors de cela, elles offrent les mêmes fonctionnalités qu'une radio normale. Outre les chaînes publiques, elles peuvent dans de nombreux cas également accéder à des chaînes numériques. 



Le futur est déjà là : Radio numérique avec DAB

Radio numérique

La radio numérique marque des points grâce à toute une série d'avantages : Le DAB offre à l'auditeur un choix de programmes nettement plus large que la FM. 

Alors que les fréquences de radiodiffusion FM sont déjà toutes attribuées, le DAB fournit suffisamment d'espace pour les stations spécialisées qui se consacrent à un thème particulier. La transmission est numérique, ce qui vous permet d'écouter vos stations sans bruit parasite.

Le son est comparable à la lecture d'un CD. Il n'y a d'ailleurs pas de frais mensuels supplémentaires pour l'utilisation du DAB.  

Actuellement, il n'existe cependant pas encore de couverture territoriale :
Les chaînes que vous pouvez recevoir peuvent varier d'une région à l'autre. Par exemple, les chaînes disponibles dans le Schleswig-Holstein ne sont pas nécessairement les mêmes que celles disponibles dans la Saxe-Anhalt.



Points à considérer lors de l'achat d'une radio

Si vous envisagez d'acheter une nouvelle radio, vous ne devriez pas renoncer au DAB. Le DAB est la norme du futur et remplacera la FM. Une radio numérique peut toutefois toujours recevoir les ondes FM, vous n'avez donc pas à craindre de restrictions à cet égard. Si l'appareil radio doit être utilisé de manière mobile, il est judicieux de choisir un appareil qui dispose d'une batterie intégrée. Pour les appareils stationnaires, la possibilité d'accéder à des services de streaming tels que Spotify, les podcasts ou les webradios est intéressante. Notez que vous avez besoin d'une connexion Internet pour l'utiliser, ce qui peut entraîner des frais supplémentaires, selon le tarif. Certains appareils ne peuvent être connectés à Internet que par WiFi ; dans ce cas, assurez-vous que la connexion est suffisamment stable. Certaines radios de table modernes permettent une commande particulièrement confortable avec une application installée sur le smartphone ou l'intégration dans la maison intelligente existante. Si vous souhaitez diffuser des contenus de votre téléphone portable avec la radio, veillez à ce que les deux appareils disposent de la fonction Bluetooth. 

Achat d'une radio


Notre conseil pratique : améliorer la réception DAB avec une antenne externe !

Une réception DAB impeccable n'est pas possible partout. Des problèmes de réception peuvent déjà survenir dans un appartement mal situé au rez-de-chaussée. Des antennes externes permettent d'y remédier. Il existe des modèles prévus pour être installés à l'extérieur, mais aussi des versions que vous pouvez placer dans votre appartement. Dans la plupart des cas, une antenne intérieure est déjà suffisante pour une réception sans interférences.



FAQ – Questions fréquentes relatives aux radios

Qu'est-ce qu'un podcast en fait ?

Ce mot-valise se compose de Pod (Play On Demand) et Cast (Broadcast). Il s'agit de contributions audio et vidéo auxquelles on peut s'abonner gratuitement et que l'on peut écouter sur Internet. Les podcasts sont proposés aussi bien par les médias de droit public que par des personnes privées. Le contenu est très varié, les thèmes abordés peuvent par exemple être la politique ou les voitures.

Que désigne FM ?

FM (Frequency Modulation) désigne la modulation de fréquence. Il s'agit d'un procédé de modulation peu sensible aux interférences, utilisé pour la transmission d'émissions de radio de bonne qualité.