Lien direct
  • Conrad
  • Mon compte

    Se connecter / S'enregistrer

  • Panier

  • % Actualités, prix spéciaux, promos – tout en bref % % Actualités, prix spéciaux, promos – tout en bref %
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
    Logo vers la marque FRANZIS
    Logo vers la marque Konstsmide
    Logo vers la marque Sygonix
    Logo vers la marque VOLTCRAFT
    Logo vers la marque Reely
    Logo vers la marque LEGO
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
Outils multifonctions - Un outil, plusieurs possibilités

Les appareils multifonctions offrent de nombreuses possibilités d'utilisation. Grâce à des accessoires adaptés, ils peuvent par exemple servir à percer, poncer ou scier du bois ou du métal. Découvrez dans notre guide les différents types d'appareils électriques multifonctions et les critères à prendre en compte lors de l'achat. 

  • Qu'est-ce qu'un outil multifonction ?

  • Quels travaux peut-on réaliser avec un outil multifonction ?

  • Critères à considérer pour l'achat d'outils multifonctions

  • Notre conseil pratique : tenir compte du sens des fibres lors du ponçage du bois

  •  FAQ – Questions fréquentes concernant les outils multifonctions

Outils multifonctions à l'oeuvre


Qu'est-ce qu'un outil multifonction ?

Outil multifonction avec différents accessoires

Un outil multifonction (ou multitool) est un appareil électrique qui vous permet d'effectuer divers travaux. Pour ce faire, il peut être équipé de différents accessoires. Certains outils universels sont par exemple dotés d'un arbre flexible qui vous permet de travailler avec précision, même dans des espaces exigus.

En règle générale, un outil multifonction n'est pas conçu pour les travaux lourds. Bien au contraire, ces appareils sont des spécialistes de petites activités et rendent par exemple d'excellents services pour le montage de meubles, la pose de parquets stratifiés ou le modélisme professionnel. Vous trouverez dans notre assortiment un grand choix d'outils multifonctions sans fil ainsi que des appareils fonctionnant sur secteur et les accessoires correspondants.



Quels travaux peut-on réaliser avec un outil multifonction ?

Les outils multifonctions existent en principe avec deux formes d'entraînement différentes. Elles sont déterminantes pour les travaux qui peuvent être effectués avec les outils électriques. Les modèles les plus courants sont ceux à entraînement rotatif ou oscillant. L'entraînement rotatif fonctionne comme pour une perceuse classique.

L'outil fixé, par exemple une perceuse ou un disque à tronçonner, tourne autour de son propre axe. En revanche, les outils multifonctions oscillants ne tournent pas mais oscillent entre 10'000 et 21'000 fois par minute.

Outil multifonction

Les possibilités d'utilisation sont multiples. Par exemple, un outil multifonction peut être utilisé pour percer avec précision de petits trous. Avec un adaptateur angulaire ou un arbre flexible, vous pouvez même atteindre facilement les zones difficiles d'accès. Grâce à une vitesse variable, ces appareils pratiques peuvent également être utilisés pour des travaux de ponçage, par exemple pour enlever de la vieille peinture ou de la rouille.

Mais les outils multifonctions sont également parfaits pour polir le métal. Avec les accessoires appropriés, vous pouvez même réaliser de fines gravures sur le verre ou le bois. Vous coupez rapidement les tiges qui dépassent des vis à l'aide d'un disque à tronçonner adapté à l'appareil, la meuleuse d'angle peut rester dans la mallette pour de telles activités. Même les petits travaux de fraisage sont rapidement réalisés avec un outil multifonction. 

En revanche, un outil oscillant vous aidera à retirer les moquettes collées. Vous pouvez également utiliser cet outil comme scie vibrante lors de la pose de revêtements de sol tels que les stratifiés ou les planchers en bois véritable. Outre différents travaux de sciage, un tel outil multifonction convient également pour poncer des surfaces. Avec les accessoires appropriés, vous pouvez non seulement couper ou fraiser du bois et du métal, mais aussi de la pierre.  



Critères à considérer pour l'achat d'outils multifonctions

Si vous souhaitez profiter longtemps de votre outil multifonction électrique, vous devriez choisir un appareil d'un fabricant renommé. Outre une meilleure qualité et une durée de vie plus longue, les outils multifonctions Makita, Dremel ou Bosch offrent une large gamme d'accessoires et de pièces de rechange.

Lors de l'achat, veillez à ce que l'appareil offre une puissance suffisante. Il peut être utile de vérifier également le poids. Pour les travaux de longue durée, un outil léger est nettement plus agréable à manier et provoque moins de fatigue. Un bon outil multifonction électrique doit impérativement disposer d'une vitesse de rotation réglable. Les appareils fonctionnant à vitesse fixe sont à éviter.

Si vous utilisez souvent l'outil pour couper des plaques de plâtre ou des stratifiés, il devrait être possible d'y raccorder un dispositif d'aspiration des poussières afin de limiter l'exposition à la poussière et à la saleté. En particulier lors d'un nouvel achat, il est judicieux de recourir à des ensembles qui vous offrent un prix avantageux par rapport à l'achat à l'unité. La plupart du temps, de nombreux accessoires pour outils multifonctions et une mallette pratique sont fournis en plus de l'outil. Si vous attendez la plus grande flexibilité possible de votre outil multifonction, un modèle avec batterie peut être le bon choix. 



Outil multifonction

Notre conseil pratique : tenir compte du sens des fibres lors du ponçage du bois

Poncez toujours le bois dans le sens des fibres. Si vous passez l'outil en travers du veinage, vous risquez de laisser des traces de rayures inesthétiques. En outre, il est recommandé de commencer le ponçage avec une faible vitesse de rotation et l'augmenter progressivement si nécessaire. Une vitesse trop élevée risque de laisser des marques de brûlure sur la surface. 



FAQ – Questions fréquentes concernant les outils multifonctions

Puis-je utiliser un outil multifonction pour couper les griffes de mon animal de compagnie ?

Il est fortement déconseillé de procéder de la sorte avec un multitool normal. Le risque de blessure pour l'animal est tout simplement trop important. Il existe toutefois une exception : le fabricant Dremel propose un accessoire spécialement conçu pour raccourcir les griffes. Il est néanmoins indispensable de procéder avec précaution.

Quelle est la meilleure façon de procéder si je veux couper du métal ?

Vous procédez de la même manière qu'avec une meuleuse d'angle : dans la première étape de travail, fixez la pièce à usiner avec un serre-joint ou dans un étau. Dessinez ensuite avec un crayon l'endroit où la coupe doit être effectuée. Équipez ensuite votre outil multifonctions d'un disque à tronçonner adapté au métal. Veillez à ce que la date de péremption du disque ne soit pas dépassée. Posez maintenant l'outil lentement sur la surface de la pièce et faites-le glisser sans trop de pression le long de la ligne tracée. Le jet d'étincelles qui en résulte doit être dirigé le long du corps. Pendant le travail, il est impératif de porter des lunettes de sécurité et, le cas échéant, des protections auditives.