Lien direct
  • Conrad
  • Mon compte

    Se connecter / S'enregistrer

  • Panier

  • % Actualités, prix spéciaux, promos – tout en bref % % Actualités, prix spéciaux, promos – tout en bref %
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
    Logo vers la marque FRANZIS
    Logo vers la marque Konstsmide
    Logo vers la marque Sygonix
    Logo vers la marque VOLTCRAFT
    Logo vers la marque Reely
    Logo vers la marque LEGO
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
Nettoyeurs à haute pression : contre les saletés tenaces

Il peut arriver que des saletés adhèrent tellement aux sols, aux façades et à d'autres surfaces qu'elles ne peuvent pas être éliminées par des méthodes de nettoyage ordinaires. C'est là que les nettoyeurs haute pression entrent en jeu. Ils sont capables d'éliminer les salissures les plus tenaces. Ce qui a longtemps été réservé à un usage professionnel est de plus en plus souvent utilisé par les particuliers pour l'entretien de leur propriété et de leur garage.

Comment fonctionnent les nettoyeurs haute pression, quel modèle pour quelle utilisation ? Quels sont les types de buses et qu'en est-il des produits de nettoyage supplémentaires ? Ce guide vous éclairera. 

  • Qu'est-ce qu'un nettoyeur à haute pression ?

  • Comment fonctionnent ces appareils ?

  • Quelle forme de buse convient-elle à l'usage prévu ?

  • Quelles autres caractéristiques sont également importantes ?

Nettoyeur haute pression


Qu'est-ce qu'un nettoyeur à haute pression ?

Nettoyeur à moyenne pression Kärcher

Il s'agit d'appareils qui sont remplis d'eau et qui la projettent à haute pression via une buse. Cela permet ainsi de dissoudre la saleté.

En effet, dans de nombreux cas, il suffit de nettoyer à l'eau. Si la saleté tenace ne peut pas être enlevée de cette manière, il est possible d'ajouter un agent nettoyant. Un réservoir supplémentaire pour le détergent est prévu à cet effet. Toutefois, dans la plupart des cas d'utilisation privée, l'eau seule suffit.

Le premier nettoyeur haute pression a été inventé dès 1950. Le nom de l'inventeur est connu de tous : Alfred Kärcher. Aujourd'hui encore, l'entreprise Kärcher est un producteur de ces appareils au succès international.


Comment fonctionnent ces appareils ?

La structure des nettoyeurs haute pression s'explique rapidement. Ils disposent d'un moteur diesel, d'un moteur à essence ou d'un moteur électrique. Ce dernier peut être alimenté par une prise de courant ou être utilisé de manière flexible en tant que nettoyeur haute pression à batterie.

Modèles électriques domestiques

Certes, les appareils à essence ou diesel sont généralement plus puissants, mais la plupart des applications domestiques peuvent être traitées au mieux avec un nettoyeur haute pression électrique. En effet, les inconvénients des appareils thermiques, odeur d'essence et niveau sonore élevé, sont évités avec les modèles électriques. 

Le moteur est chargé de mettre en marche une pompe intégrée. Celle-ci aspire l'eau raccordée, qui est généralement amenée par un tuyau d'arrosage, à l'intérieur de l'appareil. Un piston alternatif permet d'augmenter la pression de l'eau.  

Si la pression voulue est atteinte, l'eau est acheminée par un tuyau jusqu'au pistolet de pulvérisation, qui l'envoie dans la buse raccordée. Le jet d'eau concentré sort et assure le nettoyage souhaité. 

Dans l'idéal, il existe un filtre à eau intégré pour protéger la pompe de l'eau sale. Cela augmente la durée de vie de l'appareil. 


Différence entre les nettoyeurs haute pression à eau froide et ceux à eau chaude

Nettoyeur haute pression à eau froide Bosch Home and Garden EasyAquatak 120 bars

Nettoyeur haute pression à eau froide avec 120 bar de pression d'eau et une température d'entrée max. de 40 ° C

Dans la pratique, le fait que l'appareil ne puisse être utilisé qu'avec de l'eau froide ou chaude joue également un rôle. Cela a une incidence sur le fonctionnement.

Un nettoyeur haute pression à eau froide utilise uniquement la pression de l'eau pour le nettoyage et est donc plus économique. Il permet d'enlever la poussière et la terre ainsi que la boue, mais il ne peut pas éliminer à lui seul les salissures extrêmes. 

Si l'appareil peut également utiliser de l'eau chaude, l'eau admise est fortement chauffée et peut, lors de l'utilisation, même sans détergent supplémentaire, éliminer la mousse et les mauvaises herbes, mais aussi les graisses et les huiles ainsi que les couches de suie.  

Les nettoyeurs haute pression à eau chaude sont par conséquent plus chers, parfois atteignant un prix à quatre chiffres, et consomment plus d'énergie car l'eau doit être chauffée. 



Quelle forme de buse convient-elle à l'usage prévu ?

Il existe trois principaux types de buses, qui doivent être choisies en fonction de la surface à nettoyer. De nombreux fabricants vendent leurs nettoyeurs haute pression directement avec un set de plusieurs buses, ce qui permet de couvrir plusieurs domaines d'application lors de l'achat d'un appareil. 

Nettoyeur de surface

Il est conçu pour des grandes surfaces telles qu'une terrasse ou les cours d'entrée.  Les chemins menant à la maison et les balcons peuvent également être nettoyés. La buse est dotée d'éléments rotatifs, de sorte qu'en plus de la pression, un mouvement circulaire est généré sur le sol. Un petit capot permet d'éviter une trop grande dispersion de l'eau sale lors du nettoyage.

Rotabuse

Elle est placée sur la machine et fait en sorte que l'eau s'écoule de façon rotative. La pression exercée est si forte que la saleté est véritablement enlevée. De cette manière, il est possible de nettoyer les joints des trottoirs ou d'enlever les chewing-gums. 

Buse à mousse

Elle dispose d'un petit réservoir pour ajouter un produit nettoyant. Lorsque l'eau est libérée par le tuyau, elle se mélange au détergent et à l'air pour former un mélange moussant. Cet accessoire est utilisé de préférence pour le nettoyage des voitures, des motos ou des vélos. 

Nettoyeur à haute pression de Lavor

Nettoyeur haute pression à eau froide avec set de buses différentes


Notre conseil pratique : NE PAS nettoyer les surfaces sensibles à forte pression

Tandis que les chemins, les façades, les toits et les gouttières peuvent être nettoyés à forte pression, tout comme les poubelles, les meubles de jardin et les bacs à plantes, il existe de nombreuses surfaces qui sont trop fragiles pour cela. C'est notamment le cas du bois et du grès. En cas de doute, il convient de tester à un endroit peu visible si le nettoyeur haute pression est adapté. 



Quelles autres caractéristiques sont également importantes ?

Pression de l'eau

Ce qui est déterminant pour la puissance de nettoyage, c'est en premier lieu la pression avec laquelle un modèle fonctionne. La gamme s'étend des appareils simples, avec des modèles de base ayant une pression d'eau d'environ dix bars, aux modèles professionnels qui atteignent plus de 200 bars. Pour les particuliers, une pression moyenne suffira. Si l'on sait déjà que l'on va devoir effectuer des travaux ménagers et de jardinage pour éliminer des saletés relativement tenaces, il est toutefois préférable de miser sur une pression d'au moins 20 à 50 bars. 

Température de l'eau

Pour les nettoyeurs haute pression à eau chaude, la température maximale qui peut être atteinte à l'intérieur joue un rôle important. D'ordinaire, les appareils destinés à un usage privé offrent une température comprise entre 40 et 60 °C. Cela suffit amplement pour un usage domestique. Pour l'usage professionnel, des températures plus élevées sont également courantes, jusqu'à ce que l'on parle de nettoyeur à vapeur, qui chauffe l'eau au préalable jusqu'à 150 ° C. 

Longueur du tuyau

Pour une utilisation flexible des appareils, la longueur maximale du tuyau est importante. Au moins cinq mètres sont recommandés pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Sept à dix mètres sont plus confortables. 

Débit

Le débit indique combien de litres par heure peuvent être mobilisés par la pompe et être utilisés en conséquence. Ici aussi, l'efficacité augmente avec le débit. Pour les appareils électriques bon marché, le débit doit être d'au moins 120 l/h, mais il est préférable d'atteindre des valeurs de 350 l/h. Un débit élevé est atteint à partir de 500, voire 600 l/h.