Modèles réduits de voiture

Découvrir des modèles réduits d'autos pour tous terrains et pour tout âge

Ce guide vous donne des informations intéressantes concernant les modéles réduits d'autos, leur motorisation et leur terrain de roulage.

 

Découvrir le plaisir du modélisme auto radiocommandé

Que sont les modèles réduits de voiture ?

En général, un modèle réduit de voiture n'est pas une voiture fonctionnelle, mais seulement une reproduction plus ou moins fidèle de différents types de véhicule. Par ailleurs, le modélisme permet de présenter des véhicules avec des versions spécifiques qui n'existent pas dans la réalité.  La mention RC (Radio Controlled ou Remote Controlled) ou RtR (Ready to Run) indiquée par le fabricant désigne une réplique radiocommandée qui peut effectivement être pilotée à l'aide d'une radiocommande.  Divers fabricants proposent différentes tailles de modèles réduits de voitures RC, mais aussi de camions, d'engins de chantier et de véhicules agricoles, que les jeunes comme les grands auront plaisir de piloter sur le terrain. Certaines voitures (tout-terrain) peuvent rouler sur presque tous les terrains tandis que d'autres modèles (sur piste) ne peuvent être pilotés et être bien contrôlés que sur certaines surfaces offrant un minimum de stabilité.

Quels types de modèles réduits d'auto existe-t-il ?

Modèles réduits d'autos pour débutants
Dans cette catégorie se trouvent divers modèles qui peuvent déjà être manipulés par des enfants âgés de 3 ans. Il existe toutefois des modèles réduits de voiture ayant divers niveaux de complexité en termes de pilotage et ayant différents looks, dont le pilotage est recommandé qu'à partir de 14 ans. Les plus petits auront également le plaisir de piloter à distance des modèles au design adapté à leur âge avec des radiocommandes très intuitives. Grâce aux éléments lumineux, à un klaxon sur la télécommande et de vrais bruits de moteur, votre enfant peut se familiariser avec le matériel technique présent sur ces modèles réduits d'auto pour débutants fonctionnant à piles.  En fonction de l'âge, les modèles réduits d'autos montent non seulement en puissance aussi en complexité et en fonctionnalité en termes de commande.

Modèles réduits d'autos électriques RC
Les modèles réduits d'autos électriques RC sont des véhicules entraînés par un moteur électrique.  La principale différence concerne ainsi le fonctionnement du moteur, car, en général, on distingue deux types de moteurs : les moteurs brushed (moteurs à balais) et moteurs brushless (moteurs sans balai).  Les moteurs brushed se distinguent par exemple par la fluidité des passages de vitesse et leur conception simple permettant de réparer facilement et à moindre coût le modèle réduit. Les moteurs sans balais dégagent moins de chaleur, exigent moins d'entretien et sont plus puissants. Pour les pilotes occasionnels et débutants, les modèles à moteur brushed bon marché constituent un bon choix, tandis que les pilotes expérimentés et passionnés ne devraient pas se passer des avantages du moteur brushless. La mention supplémentaire " tout-terrain " (offroad) ou " sur piste " (onroad) indique simplement les surfaces sur lesquelles les modèles réduits peuvent rouler. Cela conduit à des différences esthétiques et techniques, comme par exemple celles existant entre une limousine ou un buggy de plage.

Modèles réduits d'autos RC à moteur thermique nitro
Contrairement aux modèles électriques, ces véhicules sont équipés de moteurs à combustion ou thermiques. Les petits véhicules radiocommandés d'une échelle du 1:18 au 1:8 utilisent, en règle générale, des moteurs à combustion au méthanol, plus communément appelés moteurs nitro. Ces moteurs n'utilisent pas l'essence ordinaire comme carburant mais plutôt un mélange spécial à base de méthanol et d'huile synthétique. Du nitrométhane est également ajouté au carburant pour accélérer l'allumage et améliorer la puissance. Les packs prêts à l'emploi disponibles dans le commerce sont proposés avec différents pourcentages de nitro et d'huile. Les grands véhicules radiocommandés d'une échelle de 1:6 ou 1:5 sont équipés de préférence de moteurs à essence et grosse cylindrée. Certes, les grands modèles nettement plus chers à l'achat mais, à l'usage, les coûts liés au carburant sont nettement moins élevés que pour les modèles nitro. Comme pour les modèles électriques, les mentions "sur piste" et " tout-terrain " sont des indications relatives au type et au domaine d'utilisation des véhicules.

Modélisme poids lourds RC
Sont regroupés ici, les grands camions, les tracteurs de semi-remorques et leurs remorques. Les tracteurs fonctionnant exclusivement avec des moteurs électriques peuvent souvent être combinés avec des remorques très différentes afin de pouvoir expérimenter de façon ludique différents modes de transport. Toutefois, les concepteurs ont mis l'accent sur la structure des tracteurs semi-remorques, livrés en kit, avant le plaisir de conduite effectif. Contrairement à la plupart des modèles réduits de voitures RC prêts à l'emploi avec télécommande, ces modèles s'adressent aux bricoleurs qui souhaitent relever le défi de l'assemblage et réaliser de nouvelles combinaisons de tracteur et de semi-remorque.

Quels sont les critères à prendre en compte lors de l'achat de modèles réduits de voiture ?

Lors de l'achat de modèles réduits de voitures, l'utilisateur final doit toujours être au coeur de la décision. Dans la catégorie " Modèles pour débutants ", il est possible d'appliquer un filtre pour cibler les modèles en fonction de l'âge minimum recommandé pour l'utilisation. Les performances, la commande et le look de ces modèles varient en fonction de l'âge de l'utilisateur. il est conseillé aux jeunes et aux adultes débutant dans le modélisme d'orienter leur choix sur les modèles ne nécessitant pas d'entretien et de réfléchir au préalable du lieu où les véhicules seront utilisés. Que ce soit pour des modèles à moteur électrique ou à moteur thermique, vous devez également faire le bon choix entre " tout-terrain " et " sur piste ". Pour les pilotes exercés, les bricoleurs et les fans de PS, la taille, le type d'entraînement et la disponibilité des accessoires sont des critères décisionnels importants. Les différentes options de filtrage vous aident à affiner de façon ciblée le large choix de modèles différents selon vos critères.

Où puis-je obtenir les pièces de rechange et accessoires pour les modèles réduits de voitures ?

Dans le cas de modèles réduits de voitures et de poids lourds RC, le pilotage effectif sur un terrain ou sur la route n'est souvent qu'une partie du plaisir ressenti. La maintenance de différents systèmes d'entraînement, l'entretien de la radiocommande et le remplacement des pièces d'usure sont des éléments non négligeables de cette passion. Conrad propose une gamme très diversifiée de modèles réduits de voitures, auxquels s'ajoutent un nombre encore plus grand de pièces de rechange et d'accessoires. Les accessoires vont des éléments décoratifs et de l'éclairage (optique) en passant par les gyroscopes pour voiture et les marquages de voie pour les courses. En outre, il est possible d'expérimenter avec des pneus et des jantes jusqu'à ce que le pilote du modèle réduit se sente prêt à tuner son modèle. 

FAQ : Questions les plus fréquentes concernant les modèles réduits d'autos

Que signifient les informations relatives à l'échelle ?
Les informations 1:5 ou 1:18 se réfèrent toujours à la taille des modèles. Pour les modèles réduits de voiture ou de poids lourd, le nombre avant le double point indique la taille de l'original tandis que le nombre situé après renseigne sur le rapport de réduction du modèle par rapport à l'original. Dans le cas d'une échelle au 1:5, il s'agit donc d'un modèle réduit cinq fois plus petit que le modèle d'origine. 

Quels sont les voitures, les camions et les formats spéciaux existant dans le modélisme ?
Il existe des modèles réduits qui sont des répliques à l'échelle de buggys, truggys, monster trucks, modèles routiers, crawlers, camions, Short Course mais aussi de véhicules créatifs et uniques qui se sont inspirés de certains types de véhicules  sur le plan du design. Le nombre de modèles différents ne peut pas être précisément estimé. 

En résumé : pour trouver le bon modèle réduit d'auto

Tenez compte de l'âge de l'utilisateur ou de son expérience, du domaine d'utilisation et des besoins de maintenance et d'entretien. La taille du modèle est un facteur essentiel pour le transport et le domaine d'utilisation de différents véhicules. Prenez en compte d'abord ces points et vous déciderez ensuite du modèle qui vous plaît le mieux sur le plan esthétique.

Tutoriel pour régler le jeu de la roue dentée

Lors des journées « adrénaline » à Francfort, des réponses ont été apportées à quelques questions posées. L'une de ces questions concernait la meilleure façon de régler correctement le jeu de l'engrènement.


A cet effet, Timm Woszidlo de notre communauté a été sollicité pour donner quelques conseils pour simplifier le réglage d'engrenage.

Amusez-vous bien en regardant cette vidéo !

Le plaisir du modélisme à tout âge !

Fans de modélisme petits et grands, bienvenue sur le site internet de Conrad qui inclut toute sorte de modèles miniatures : voitures, bateaux, avions, pour n’en citer que quelques uns. Cependant, nous offrons aussi une variété impressionnante d’autres articles dans notre catalogue de modélisme, y compris les cerfs-volants, les voitures RC (radiocommandées) ainsi que des kits d’assemblage pratiques.  

Ce qui est nécessaire pour les amateurs de construction
 

En ce qui concerne le modélisme des miniatures, allant des bateaux aux hélicoptères, Conrad ne dispose pas seulement de modèles à construire, mais fournit aussi tous les outils spéciaux dont vous pourriez avoir besoin pour mener à bien votre création, comme les appareils d’équilibrage, les supports de montage et les sacs de transport pour le rangement facile de votre kit de modélisme.  

Prêts à rouler et presque prêts à partir!
 

Si vous préférez les véhicules miniatures déjà construits, vous pouvez également profiter de notre gamme diverse de modèles RC. Avec Conrad, vous êtes libre de choisir entre les modèles « prêts à fonctionner », ou bien les produits « Presque prêts à fonctionner» qui vous permettent de mélanger certains composants de votre choix.  

Du divertissement pur porté à son maximum
 

Outre les avions et les hélicoptères disponibles dans notre catalogue de modélisme, vous pourrez vous envoler avec nos nombreux cerfs-volants pour enfants comme pour adultes. D’ailleurs, de la même façon que nous offrons les outils de construction pour les miniatures, nous avons également plusieurs accessoires et outils pour nos cerfs-volants afin de vous garantir le divertissement à grande échelle, quel que soit votre âge ou votre niveau d’expérience en la matière.  

Le meilleur endroit pour commencer votre nouveau passe-temps

Enfant, adulte, amateur ou débutant : avec Conrad, vous trouverez toujours quelque chose dans notre catalogue de modélisme en ligne pour vous séduire et vous plonger dans le monde miniature et fascinant du modélisme.  

Vers le haut