bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Conseils

Rubans LED » Eclairage décoratif

Que ce soit à la maison, au bureau ou dans un magasin, les rubans LED sont utilisés dans de nombreux domaines différents à des fins d'éclairage d'objets ou de rétroéclairage. Leur flexibilité leur permet d'être installés de différentes manières.

Dans notre guide, vous en apprendrez plus sur le principe de fonctionnement, les domaines d'application et les caractéristiques des rubans LED.



Avantages des rubans LED – Lumière dans une nouvelle forme de flexibilité

Efficace & compact

La forme compacte permet de loger les ampoules dans des rubans LED étroits et plats. Mais un ruban LED présente encore d'autres avantages : les diodes électroluminescentes sont considérées comme extrêmement efficaces. Elles offrent un rendement lumineux élevé tout en consommant peu d'énergie. Leur dégagement de chaleur est faible, de sorte que les rubans peuvent être appliqués sur divers plastiques ou sur du bois. 

Vous trouverez de plus amples renseignements relatifs aux classes d'efficacité énergétique dans notre guide sur l'étiquette énergie européenne !

Utilisation flexible

L'un des grands avantages des rubans à LED réside dans leur flexibilité. L'émission de lumière concentrée dans une seule direction permet de les utiliser comme éclairage d'objet ou d'arrière-plan. La longueur des rubans est également souvent adaptable aux besoins individuels. De nombreux rubans peuvent être raccourcis ou rallongés. La pose est également simple grâce à la face arrière autocollante. Souvent, une bande adhésive double face est appliquée au dos. Une fois que l'on a trouvé l'emplacement adéquat pour l'éclairage LED, il suffit de retirer le film de protection de la bande adhésive et de coller le ruban LED à l'endroit souhaité - sans aucun outil



Rubans LED - Domaine d'application en intérieur ou en extérieur

Extérieurs

Tous les rubans à LED ne peuvent pas être utilisés à l'intérieur et à l'extérieur. Les LED-rubans LED destinés à l'extérieur doivent résister aux intempéries. Les composants tels que la bande et le bloc d'alimentation doivent être protégés du froid, de l'humidité et de l'eau. Si vous souhaitez installer des rubans LED à l'extérieur, vous devez en tenir compte avant l'achat. 

N'utilisez que des rubans lumineux conçus pour l'extérieur et dotés, par exemple, d'un revêtement en silicone

Le bon indice de protection IP permet de savoir quel niveau est nécessaire. 

Intérieurs

Lorsque vous utilisez des rubans à LED à l'intérieur, vous ne devez pas tenir compte des intempéries.  

Il faut toutefois veiller à la protection contre l'humidité si le ruban à LED doit être installé dans une cuisine ou une salle de bain. 



Possibilités d'application des rubans LED : éclairage ponctuel décoratif, éclairage de travail, éclairage de base

Outre le lieu d'utilisation en intérieur ou en extérieur, les rubans à LED peuvent également être différenciés en fonction de l'application. Différentes variantes sont nécessaires en fonction du lieu d'utilisation. La distinction se fait en fonction des valeurs en lumens, qui permettent de reconnaître la luminosité des LED

Eclairage décoratif

Les rubans LED créent une ambiance confortable et détendue lorsqu'ils sont utilisés comme éclairage décoratif. Ils conviennent parfaitement au salon ou à la chambre à coucher pour créer des effets de lumière dans votre maison. 

À cet effet, des rubans lumineux d'une luminosité de 300 lumens par mètre sont amplement suffisants. 

Eclairage de travail

Les rubans à LED sont également de plus en plus utilisés dans le cadre professionnel ou dans les bureaux à domicile.

Une lumière claire et uniforme a un effet positif sur le bien-être et favorise en même temps la concentration. Il est recommandé d'utiliser des rubans lumineux d'environ 550 lumens par mètre. 

Eclairage de base

Les rubans LED conviennent aussi parfaitement à l'éclairage de base d'une pièce d'habitation. Les pièces claires et lumineuses paraissent immédiatement plus conviviales et accueillantes.   

Pour un bon éclairage de la pièce, il faut environ 1'100 lumens par mètre.



Couleurs d'éclairage des rubans LED : dimmable, blanc chaud, multicolore

La température de couleur des LED est exprimée en kelvins et va du blanc chaud  (2'700 à 3'300 Kelvin) au blanc neutre (3'300 à 5.300 Kelvin) jusqu'au blanc lumière du jour (à partir de 5'300 Kelvin). Quelques modèles sont même dimmables.

LED blanc chaud

Les LED blanc chaud créent une ambiance agréable et détendue. Elles conviennent parfaitement aux salles de séjour ou chambres à coucher. Mais les rubans LED sont également de plus en plus utilisés en milieu commercial, par exemple dans la restauration ou dans les espaces de vente. 

LED blanc neutre

Les LED blanc neutre créent une atmosphère de travail productive et sont particulièrement utilisées dans les bureaux, les salles de réunion, les salles de bain ou les cuisines. Là où la concentration et l'attention sont requises, on mise sur des sources de lumière blanc lumière du jour. 

LED lumière du jour

Les LED blanc lumière du jour fournissent un éclairage de base clair dans vos pièces.
Cette couleur d'éclairage favorise la concentration et l'attention. La lumière blanche avec une forte proportion de bleu convient également très bien aux salles de formation.

LED à modulation des blancs

Les LED à modulation des blancs permettent de choisir entre différentes nuances de blanc. La lumière peut être réglée de manière flexible, du blanc chaud au blanc lumière du jour, en fonction des besoins du moment. 

LED RVB

Les LED n'éclairent pas seulement en blanc : les LED RVB offrent une large palette de couleurs. La combinaison de diodes lumineuses vertes, rouges et bleues permet de diffuser de la lumière dans différentes nuances de couleurs. Souvent, les rubans de LED RVB maîtrisent le changement de couleur

LED RVBB

Tout comme les LED RVB, les LED RVBB s'illuminent dans de nombreuses couleurs différentes. Des milliers de combinaisons lumineuses différentes sont créées à partir des couleurs de base. Elles contiennent en outre la fonction de modulation des blancs, qui peut généralement être activée par télécommande ou par l'application



Notre conseil pratique : bien découper un ruban LED

De nombreux rubans LED peuvent être facilement raccourcis ou rallongés. Notez toutefois qu'un ruban LED est divisé en plusieurs segments et ne peut donc pas être raccourci à n'importe quel endroit. Les endroits sont généralement marqués, ce qui vous permet de couper la bande sans endommager les différents groupes. Dans la plupart des cas, une paire de ciseaux suffit pour cela.



Raccordements et composants des rubans LED

Les rubans LED sont proposés avec différents raccordements, par exemple avec une connexion à souder, une fiche ou une extrémité de câble ouverte. Vérifiez la tension de service des modèles correspondant à votre utilisation. Pour un éclairage optimal, il est recommandé de tenir compte des indications relatives au flux lumineux et à l'angle de rayonnement

Pour que les rubans lumineux s'adaptent parfaitement à l'endroit prévu, la longueur et la largeur doivent être choisies en conséquence. 

Un système à composants offre une grande liberté de conception. Ces systèmes peuvent être assemblés de manière flexible grâce à différents éléments de liaison. Selon les besoins, il est possible de procéder à des adaptations ou à des extensions à l'aide des accessoires les plus divers. En outre, les systèmes à composants offrent souvent le choix entre différentes possibilités de commande.  

Des commandes intelligentes permettent de contrôler les rubans à LED de manière polyvalente et individuelle. Différentes fonctions peuvent ainsi être commandées sans problème via une application, une commande vocale ou une télécommande. 



Profilés de LED : protection des rubans LED

Les profilés de LED peuvent compléter vos rubans à LED. Il convient de souligner les trois avantages suivants qui parlent en faveur de l'intégration de profilés de LED : 

✓  Meilleure dissipation de la chaleur des rubans à LED

✓  Protection contre les influences mécaniques extérieures

✓  Aspect : plus professionnel et esthétique


Que sont les LED ?

Nous rencontrons désormais des LED partout : qu'il s'agisse de feux de signalisation, de téléviseurs ou de l'éclairage de locaux privés ou professionnels. Grâce à leur longue durée de vie, à leur petite taille et à leurs formes et spectres de couleurs variés, les LED se sont rapidement imposées par rapport aux ampoules à incandescence, aux lampes halogènes et aux lampes à économie d'énergie.