Liste
    Mosaïque
    Si vous préférez un affichage en mode liste, veuillez cliquer ici.
    Si vous préférez un affichage en mode mosaïque, veuillez cliquer ici.

    Nos meilleures ventes

    Am häufigsten gekauft

    Produits les mieux notés

    Top bewertete Produkte

    Conseils

    Création de crèche - une crèche DIY avec un luxe de détails

    Rien ne symbolise plus Noël qu’une crèche de Noël. Elle transmet les valeurs profondes de Noël. C'est pourquoi elle trône au pied du sapin dans de nombreux foyers, souvent superbement décorée et l'est un peu plus chaque année par toute la famille.

     Réaliser soi-même sa crèche de Noël : quels personnages installer ?

    Traditionnellement, l'installation d'une crèche de Noël met en scène la Nativité, c'est-à-dire la naissance de Jésus. Selon la tradition du Nouveau Testament, elle eut lieu dans une étable à Bethléem parce qu'aucune auberge ne voulait donner refuge à Marie enceinte et à son mari Joseph. 

    Souvent, l'Enfant Jésus est couché dans une auge, entouré de Marie et de Joseph. des animaux sont présents dans l'étable, l'âne et le boeuf selon l'Evangile de saint Luc sont visibles dans les crèches de Noël. Par ailleurs, les 3 Rois mages figurent parfois à la scène de la nativité. Ils offrent au nouveau-né de l'or, de la myrrhe et de l'encens. Des bergers, auxquels l'Ange Gabriel annonce la bonne nouvelle toujours selon l'Evangile de saint Luc, font également partie des personnages classiques de la crèche, toujours accompagnés de leurs moutons. 

    Les personnages de la crèche et les animaux rendent la crèche de Noël vraiment vivante. Font partie de la scène classique de Noël :

    • L'Enfant Jésus

    • Marie et Joseph

    • Les bergers avec leurs moutons

    • Les trois Rois mages (Balthazar, Gaspard et Melchior), accompagnés éventuellement de leurs animaux, des chameaux et des éléphants

    • Animaux d'étable comme l'âne et le boeuf

    • L'Archange Gabriel

    La présentation des extérieurs sous forme d'étable est la plus fréquente mais il existe d'autres configurations possibles avec des mises en scène différentes :

    • Crèches en forme de grotte

    • Crèches en forme de temple

    • Crèches dans des ruines

    • Crèches dans divers paysages, environnements et zones géographiques (par exemple : crèches orientales, européennes, urbaines, alpines ou locales)

     Crèches en kit avec notice de montage

    Il existe une grande diversité de crèches selon le matériau utilisé et les personnages représentés. Pour les crèches de Noël faites maison, conçues comme décoration intérieure, du bois est souvent utilisé pour la construction d'une crèche de type étable. Vous avez libre choix du type de bois que vous souhhaitez utiliser. Les panneaux et baguettes de bois prêts à l'emploi pevent être traités et collés facilement. Si vous avez le temps, aimez découper et ne reculez pas devant les défis, vous pouvez faire vous-même vos personnages en bois pour la crèche. Sinon, il existe également des figurines prêtes à l'emploi. Les a,utres matériaux souvent utilisés pour réaliser des figurines sont, par exemple, la pierre, la terre cuite, le métal, la paille, le papier maché, le polystyrène, la cire ou le verre.

    Les crèches en kit contiennent déjà les pièces nécessaires dans des formes plus ou moins préfabriquées pour construire une crèche de Noël. Il existe une myriade de tutoriels en-ligne pour en construire, de la crèche classique de type étable aux variantes orientales et les versions locales. Une crèche de Noël ne doit pas forcément représenter des scènes de la Sainte Nuit ou d'autres images bibliques mais peut par exemple faire référence à des motifs traditionnels et régionaux. Il existe également des notices adaptées décrivant la construction d'une crèche de façon détaillée.

     Matériel de modélisme pour créer sa crèche de Noël

    Il existe de nombreuses possibilités pour réaliser une crèche de Noël. Des variantes simples se composent p. ex. d'une construction triangulaire à base de planches de bois et d'une paroi arrière, dans laquelle les figurines sont placées. Les bricoleurs créatifs peuvent transformer une simple cagette en une superbe crèche de Noël. Un peu de vernis, de décorations et un système d'éclairage suffisent faire d'une caisse en bois un abri agréable pour les figurines de la crèche.

    Choisir la bonne colle est très important pour éviter toute frustation et obtenir de bons résultats. Nous vous proposons toute une gamme de colles spéciales pour tous les matériaux possibles, par exemple des colles pour plastique, pour le textile, les métaux, le verre acrylique, le polystyrène, des colles spéciales modélisme ainsi que des super-glues à usage universel.

     Matériel de décoration pour les extérieurs de la crèche

    Il n'a probablement pas neigé à Bethlehem au moment de la naissance de Jésus Christ mais cela ne doit pas vous empêcher pour autant de réaliser une crèche enneigée. En appliquant de la neige artificielle en poudre comme flocage pour le sol, vous donnez à votre crèche de Noël un aspect hivernal en un clin d'œil.

    D'autres types de matériaux à saupoudrer sont également disponibles et permettent de réaliser une décoration personnalisée. D'autres éléments de décoration comme des buissons, des arbustes, des pelouses et des effets d'eau (par exemple sous forme de films et de tissus) pour le modélisme sont également disponibles et permettent d'ajouter de nombreux détails aux extérieurs de la crèche.

     Eclairage de la crèche et alimentation électrique

    Pour la construction de crèches, il existe des systèmes spécialement conçus, des ampoules et des éléments spécifiques ainsi que des transformateurs pour l'alimentation électrique. Des lanternes éclairées, des sapins de Noël miniatures, des comètes lumineuses, des feux de camp et d'autres éléments lumineux de la gamme Eclairage pour crèches, donnent une ambiance chaleureuse à votre crèche de Noël.

    L'éclairage de la crèche est un élément important pour mettre en scène la crèche dans une ambiance de Noël. Certes, un éclairage de crèche avec des LED ou

    d'autres lampes n'est pas absolument nécessaire, mais elle parfait votre petit chef d'oeuvre avec une touche plus décorative une fois les LED et les lanternes équipées.

    Des accessoires tels que des rallonges de câble et des interrupteurs à poussoir sont également disponibles. Des ampoules à incandescence, LEDs et lots de lampes sont disponibles sous diverses formes pour mettre en place vos idées d'éclairage. Faites votre choix parmi des lampes de taille et formes différentes et colorez-les à votre guise avec de la laque à tremper pour obtenir précisément l'effet lumineux souhaité.

    Les tranformateurs convertissent la tension délivrée par le secteur à une tension de fonctionnement adaptée aux LEDs et autres composants électriques utilisés pour la crèche et permettent ainsi un fonctionnement sans problème de l'éclairage de crèche et éventuellement des éléments de crèche animés par un moteur électrique.
    Des piles plates pour alimenter les composants fonctionnant à pile sont également disponibles. Un programmateur horaire vous permet de régler automatiquement (marche/arrêt) l'éclairage de la crèche.

    Le charme des petites imperfections

    En modélisme, la précision est de mise pour réaliser une réplique à l'échelle d'un modèle grandeur nature. Pour les crèches, ce n'est pas du tout le même état d'esprit : de petites imperfections sont autorisées, ce qui ajoute un certain charme particulier à votre crèche car personne ne peut dire avec certitude à quoi ressemblait la crèche originale.

    Prenons l'exemple de la toiture pour l'étable (crèche) : Il en existe des prêts à l'emploi mais vous pouvez également les fabriquer vous-même facilement à l'aide de fines plaques d'épicéa et à ne pas scier mais à percer. Les bords inégaux contribuent à un effet authentique de la toiture – cela s'applique d'auant plus que vous utilisez du bois vieilli ou brûlé.


            

    Nous utilisons des cookies et des technologies similaires pour vous offrir une expérience d'achat en ligne aussi agréable que possible, pour analyser l'activité du site et pour vous afficher des publicités personnalisées.
    Notre politique de protection des données vous renseigne sur notre utilisation des cookies et sur la possibilité de définir vos préférences dans ce domaine.