Choisissez le mode Client pro ou Particulier pour voir les prix excl. TVA ou TVA incl.
Professionnel
Particulier
Liste
Mosaïque
Si vous préférez un affichage en mode liste, veuillez cliquer ici.
Si vous préférez un affichage en mode mosaïque, veuillez cliquer ici.

Nos meilleures ventes


Produits les mieux notés

Der Ton macht´s: Klingeln und Gongs

Gerade für größere Unternehmen sind professionelle Klingelsysteme wichtig. Denn auch bei Klingeln und Gongs gibt es viele Unterschiede in Bauart, Funktion, Design und vor allem der Melodie. Unser Ratgeber zeigt Ihnen, wie Sie sich mit Ihren Gästen schon ab dem ersten Klingeln wohlfühlen werden.

 


 

Passende Hausklingel oder Gong für einen ansprechenden Eingangsbereich

Mit einer Klingel, einem Türöffner oder Gong den Eingangsbereich gestalten – viele verschiedene Modelle mit Funk. Welche Klingel genau die Richtige ist? Der Ratgeber hält einige Tipps bereit. Infos zu Funkklingeln, Klingeltastern und den wichtigsten Kaufkriterien.

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

  • Was ist eine Klingel oder ein Gong?
  • Welche Klingeln und Gongs gibt es?
  • Die wichtigsten Kaufkriterien für Klingeln
  • Welche Hersteller und Marken gibt es?
  • Die am häufigsten gestellten Fragen zum Thema Klingeln
  • Fazit: So kauft man die passende Klingel!

Jetzt Tekkie-Wissen teilen:


 

Was ist eine Klingel oder ein Gong?

Eine Klingel besteht prinzipiell aus zwei Teilen: einem Sender oder Klingeltaster, der am Eingang platziert ist, und dem Empfänger bzw. dem Gong, der sich in der Wohnung oder im Haus befindet. Das Signal wird über eine Kabelverbindung oder per Funk übertragen und erzeugt schließlich ein Läuten oder einen Gong, der den Besuch ankündigt. Moderne Klingelanlagen verfügen zusätzlich über Videoübertragung, elektrische Türöffner und weitere Extras.


Mit einem neuen Empfänger kann das Läuten einer Klingel schnell geändert werden. Dabei sollte auf die Kompatibilität mit der bestehenden Anlage, insbesondere bei elektrischen Türöffnern und Funkklingeln geachtet werden.


 

Welche Klingeln und Gongs gibt es?

Klingeltypen

Zubehör für Klingeln


 

Die wichtigsten Kaufkriterien für Klingeln

Kompatibilität mit einer bestehenden Anlage
Ganz gleich, ob die Klingel in einem Neubau oder in einem Altbau eingesetzt werden soll, die Kompatibilität mit einer bestehenden Anlage sowie der Umgebung ist wichtig. Bei kabelgebundenen Klingeln sollte darauf geachtet werden, dass Klingel und Klingeltaster auch an die bestehende Verkabelung angeschlossen werden können.
Funkklingeln sind leichter zu montieren, da sie keinen Anschluss an Kabel benötigen, jedoch ist auf einen ausreichenden Senderadius zu achten. Darüber hinaus können Gegenstände oder Wände das Signal stören.

Stromverbrauch
Werden Funkklingeln oder Klingeln mit zusätzlichen Funktionen wie Videokameras betrieben, so befinden sich die Geräte stets im Stand-by Betrieb. Da je nach Modell und Ausstattung die Funktionen und damit der Stromverbrauch stark variieren können, bietet sich bereits vor dem Kauf ein Blick auf den voraussichtlichen Stromverbrauch an.

Die passende Ausstattung
Ob kabelgebundene Klingel oder Funkklingel, was Design und Ausstattung angeht, sind die Modelle sehr vielfältig. Vor dem Kauf sollte feststehen, welche Funktionen die Klingel mitbringen soll und wo sie am besten platziert wird. Eine ausreichende Lautstärke sorgt dafür, dass das Läuten in jedem Raum gehört werden kann. Darüber hinaus kann bei einigen Modellen auch aus mehreren Melodien gewählt werden.
Für besondere Zwecke bieten einige Hersteller Klingeln mit Sonderausstattung wie visuelle Signale für Hörgeschädigte oder mobile Sender für einen schnellen Notruf.


Für die Außenmontage sollten nur Gongs und Klingeln mit entsprechender Schutzklasse nach IP-Skala verwendet werden. So bleibt die Elektronik geschützt.


 

Welche Marken und Hersteller gibt es?


 

FAQs rund um Klingeln

Kann man eine Klingel einfach austauschen?
Sofern die Klingel kompatibel mit der verfügbaren Verkabelung ist, können sowohl Klingeltaster als auch Gong getauscht werden. Wenn auf eine Funkklingel umgestellt werden soll, gilt es, die räumlichen Bedingungen zu beachten.

Was kostet eine neue Klingel?
Ein neuer Klingeltaster ist je nach Form und Größe bereits für wenige Euro erhältlich. Mit größerer Ausstattung steigt für Klingeln und Funkklingeln der Preis. Modelle der Spitzenklasse mit großer Reichweite und mehreren Melodien können 100 Euro und mehr kosten.

Wo kann eine Klingel montiert werden?
Klingeltaster werden für gewöhnlich an Eingangstüren oder am Gartenzaun, Eingangstor und ähnlichen Eintrittsbereichen angebracht. Der Gong befindet sich dann gewöhnlich im Haus. Bei großem Gelände kann ein Gong im Außenbereich ebenfalls empfehlenswert sein. Geräte mit entsprechender Schutzklasse nach IP-Skala können ebenfalls an Fassaden angebracht werden. Mit Schrauben oder Klebevorrichtung sind sie schnell montiert.


 

Fazit: So kauft man die passende Klingel!

Die neue Klingel sollte in Bezug auf Ausstattung und Funktionen den jeweiligen Ansprüchen gerecht werden. Es lassen sich sowohl Funkklingeln als auch kabelgebundene Klingeln mit einem ansprechenden und gut wahrnehmbaren Klang wählen. Ein ansprechendes Design sorgt zudem für eine schöne Optik.


 

Commandes à échéance et sur appel

  • Date souhaitée (forward order)

  • Commandes à échéance (scheduled order)

  • Commandes sur appel (call-off-order)


Conrad Connect

  • Rassemblez vos appareils connectés simplement sur une seule plateforme

  • Créer des projets automatiques et visualiser les données associées

  • Utiliser plus de 3 000 produits et services en s'affranchissant des spécificités des marques


Service d'installateurs Conrad Friends

  • Configuration & installation d'appareils techniques

  • Rapidité et flexibilité de réservation (même le week-end)

  • Aide technique assurée par des particuliers certifiés et des prestataires de services professionnels


Nous utilisons des cookies et des technologies similaires pour vous offrir une expérience d'achat en ligne aussi agréable que possible, pour analyser l'activité du site et pour vous afficher des publicités personnalisées.
Notre politique de protection des données vous renseigne sur notre utilisation des cookies et sur la possibilité de définir vos préférences dans ce domaine.