Markenshop GoPro

GoPro | les caméras sport embarquées les plus polyvalentes au monde

Elles sont petites, ultra-résistantes et transmettent la fascination et les émotions du Sports dans votre salon – les systèmes vidéos compacts de GoPro, leader mondial des caméras vidéos à fixer sur le corps. Le système GoPro universel, polyvalent et aux nombreuses options de fixation s'utilise partout : aussi à l'aise sur les sentiers poussiéreux d'un trail, sur l'asphalte brûlante que sur les pistes enneigées par temps glacial. Grâce au système électronique intelligent, les capteurs de vidéo haute performance s'adaptent également aux conditions lumineuses complexes ainsi qu'aux changements rapides.

Tests de produits chez Conrad

  • Soumission : Les fabricants font tester leurs produits par les clients de Conrad, considérés comme des personnes authentiques pouvant tester et apprécier les caractéristiques alléguées d'un produit et sachant exprimer leur avis véritable.
  • Phase de candidature : Les clients intéressés présentent leur candidature à l'aide du formulaire de candidature pour chaque test de produit. Ils précisent les raisons pour lesquelles ils sont aptes à tester le produit.
  • Phase de test : Le produit est contrôlé en détails par des testeurs sélectionnés. Le test fait l'objet d'un rapport d'essai avec texte et éventuellement des photos.
  • Publication : Le test de produit doit répondre aux critères standard (longueur minimale, photos et texte, plausibilité et traçabilité). Ensuite, le test paraît sur la page d'atterissage du test de produit sur le site internet de Conrad.

Bilan de test par l'utilisateur communautaire "bruno h"

La GoPro Hero4 Session est une caméra sport incroyablement pratique et fonctionnelle, qui se distingue par sa solidité et sa polyvalence. La caméra crée des vidéos de très haute qualité, ce qui aide à presque faire oublier l'absence de la fonction 4K. Quand je me suis porté candidat pour effectuer ce test, je décrivais l'utilisation de la caméra sport appliquée à la capoeira (art  martial brésilien mêlant techniques de combat et danse). Après plusieurs essais sous différents angles, j'ai constaté que, même si la caméra dispose d'une bonne stabilisation des images, on doit quand même tourner les vidéos avec de grandes précautions en effectuant peu de mouvements. En définitive, cela signifie toutefois, pour obtenir de bonnes vidéos, qu'une étude préalable de la séquence de mouvements est préférable. Sinon, il faut accepter que certains mouvements sortent du cadre ou que quelques parties soient très floues.
Avantages :
- Solidité
- Polyvalence (applicable quasiment partout en raison de sa taille)
- Vidéos nettes et stables
- Longue autonomie de batterie
- Utilisation simple
- Enregistrement sonore clair et de haute qualité

Inconvénients de la Hero4 Session :
- Batterie non remplaçable
- Inutilisable la nuit
- Aucun enregistrement à une résolution de 1080p à 120 fps (très demandé, techniquement possible et attendu d'un tel produit haut de gamme)

J'espère que mon test pourra vous aider un peu à vous décider !
Salutations, Bruno

+

Test produit GoPro Hero 4 Session

Bilan de test par l'utilisateur communautaire "Nin"

La GoPro Hero 4 Session me plait beaucoup globalement après mon test produit. Ce qui me séduit : son étanchéité, son montage facile, son autonomie convenable, la simplicité de la configuration, de mise en service et d’utilisation, la bonne qualité vidéo, sa légèreté, sa bonne maniabilité et son design moderne. Néanmoins, la GoPro Hero 4 Session comporte moins d’accessoires, la batterie n’est pas remplaçable et, au début, il y avait des problèmes de connexion avec l’appli.

Bilan de test par l'utilisateur communautaire "ollerganove"

J’ai eu la possibilité de tester la GoPro Hero 4 Session. Belle, compacte et légère. Commande simple sur la caméra mais aussi avec l‘appli. Même des gens comme moi, qui n’ont jamais approché une GoPro, se familiarisent rapidement avec ce matériel. Grâce aux nombreuses fixations disponibles comme accessoires, la caméra peut être fixée à différents endroits du corps. Le système à bouton unique permet de réaliser rapidement des enregistrements et prises de vue et on ne doit pas attendre qu’un quelconque système démarre ou autre chose. On a besoin d’aucun autre accessoire pour réaliser des vidéos subaquatiques car on peut emmener la caméra sans problème jusqu’à 10 mètres sous l’eau pendant 30 minutes.
Ceux qui sont gênés par les LED clignotantes – à l’avant et à l‘arrière -, peuvent les désactiver. Elles se rallument uniquement lorsque la batterie est en charge.
Le bouton situé à l‘arrière permet de parcourir le menu, p. ex. pour activer le WiFi afin de pouvoir commander la caméra par une appli.
Avec l’appli, il est même possible de voir une prévisualisation de la caméra et de la commander à distance. Tous les réglages vidéo et photo, notamment les formats d’image, sont possibles avec l’appli. Les réglages sont faciles à effectuer même pour des novices. J’ai utilisé l’appli sur mon téléphone Samsung Galaxy Note 3 et sur ma tablette Asus Zenpad 10. Sur ces deux appareils, le fonctionnement de l’appli est stable.
Lors de la première utilisation, il est recommandé d’effectuer une mise à jour du logiciel de la caméra, laquelle comportait quelques améliorations des paramètres de la caméra.
Actuellement, il est possible d’acquérir la caméra sur Internet à partir d’env. 219 euros. Même s’il existe des caméras sport moins chères ailleurs, rien ne vaut une GoPro en termes de maniabilité, d’accessoires, d’utilisation .... simplement prête pour les pros. Même GoPro.
C’était très facile de prendre une vidéo avec la GoPro qui, pour l’occasion, était fixée sur mon chat. Et cela, Tweety peut vous le confirmer à tout moment...

Bilan de test par l'utilisateur communautaire "dft640"

- L’utilisation par l’appli n’est pas pratique et surtout inutilisable pour les sports aquatiques.
- Etant peu expérimenté sur GoPro et disposant de peu d’informations, je n’ai pas réussi à faire fonctionner GoPro Importer dans un délai raisonnable.
- Le format de la caméra me plait et la qualité de la vidéo est géniale en plein jour. La prise de clichés m’a beaucoup manqué.
- La compatibilité des interfaces de support avec les modèles antérieurs est assurée et est très appréciée.
- Lorsque la luminosité est faible, la Session est malheureusement inutilisable.
- Dans des conditions de tournage où la caméra risque de recevoir des coups, il faut absolument disposer d’un boîtier extrêmement résistant aux chocs comme pièce d’usure.
- La hauteur de fixation sur un casque (même déportée latéralement) la rend impraticable pour la spéléologie.

Je vois une utilité fantastique de la Session pour les sports suivants (à condition que la prise de clichés ne soit pas essentielle)

- sports motorisés (trial/moto)
- ski/snowboard
- VTT/descente
- kayak
- surf
- canyoning sous réserves (testé par une autre personne)

Bilan de test par l'utilisateur communautaire "JackWombat"

Après avoir assimilé l’étendue des fonctionnalités, la Gopro Hero 4 Session deviendra à coup sûr un compagnon de voyage lors de vos aventures et virées riches en action. Il faut toutefois bien planifier au préalable ses enregistrements en raison de la batterie intégrée non remplaçable pour ne pas l’épuiser inutilement. Le grand choix d‘accessoires permet de réussir à filmer chaque aventure. 

Bilan de test par l'utilisateur communautaire "maneria"

Par comparaison aux modèles antérieurs, la Hero4 Session est moins puissante mais beaucoup plus légère. Elle se range facilement dans un sac ou une veste, le boîtier étanche intégré facilite l’utilisation. La fonction d’enregistrement instantané permet de réaliser tout de suite une vidéo de l’activité. Deux bémols cependant : la caméra est adaptée aux plongeurs de façon limitée et la batterie est intégrée et n’est pas remplaçable. Pour ceux que ça intéresse, une petite fusée est livrée avec la Hero4 Session. De nombreux accessoires viennent compléter l’ensemble. Si je devais acheter une caméra sport, la GoPro Hero4 obtiendrait une bonne place. 

Bilan de test par l'utilisateur communautaire "Aiejordan95"

Quand je me suis porté candidat pour tester ce modèle de caméra, j’avais indiqué que je souhaitais l’utiliser avec des rapaces. Quand j’ai obtenu l’appareil, je l’ai immédiatement approché des animaux. L’objectif initial de faire voler la caméra avec les oiseaux n’a pas été atteint car cela aurait nécessité un temps d’approche beaucoup plus long. Toutefois, j’ai fait tout mis en œuvre pour tester le modèle et je dois dire que j’ai pu prendre de belles photos/vidéos durant le bref délai imparti. Les meilleures séquences se trouvent dans la vidéo test. Concernant les accessoires fournis, je ne peux en dire grand-chose étant donné que je n’avais pas de fixations compatibles GoPro, mais selon le mode d’emploi, l’appareil peut être fixé de façon horizontale, latérale et verticale. Deux pastilles adhésives sont disponibles : l’une plane, l’autre incurvée. Une fixation est ainsi possible sur presque n’importe quel support. La caméra me plait en effet beaucoup, elle se glisse dans la poche de la veste et est ainsi toujours à portée de main. Néanmoins : Pour près de 300 euros, on n’a à mon avis guère plus qu’une « caméra à usage unique ». La batterie intégrée ainsi que l’absence de boîtier ont certainement des avantages. Mais si elle se casse, ce n’est même pas la peine de songer à la réparer. La vitre avant est fixée uniquement par des vis et se remplace éventuellement. Malgré tout, pour des raisons de sécurité j’ai découpé un film de protection à la taille de l’écran et l’ai appliqué sur la vitre. La qualité de la vidéo s’en trouve à peine altérée. La vitre plate est vraiment pratique sous l’eau. Mon autre caméra sport possède un objectif courbe et prend de ce fait que des images floues. Un bon point pour GoPro. Bref, la caméra n’est ni une championne toutes catégories, ni un échec retentissant. Si vous êtes à la recherche d’un modèle de caméra compact et léger avec des fonctionnalités minimalistes, c’est la caméra qu’il vous faut. Pour ma part, je ne l’achèterai pas en raison de la batterie intégrée non remplaçable, mais cette décision seule m’appartient. J’espère que mon test vous aura aidés un peu à prendre votre décision. 

Bilan de test par l'utilisateur communautaire "Tupac"

Grosso modo, la Go Pro 4 Session s’utilise parfaitement pour des réaliser des enregistrements spontanés voire ambitieux mais si on accorde de l’importance à une superbe qualité d’image, il faut dans le cas de la Go Pro 4 Session accepter quelques impacts. Concernant le poids et le design, tout est conçu comme il faut. Compacte et légère, la Go Pro 4 Session est très discrète et à peine perceptible. En faisant un choix minutieux, il est possible de faire durer la batterie plus longtemps pour atteindre jusqu’à presque deux heures. Il est également pratique qu’après chaque enregistrement, la Gopro s’éteint automatiquement pour économiser de l’énergie. 

Bilan de test par l'utilisateur communautaire "thomi_56"

Je trouve, à titre personnel, la nouvelle GoPro 4 Session très pratique. Elle est très maniable, on peut plonger avec elle (selon le mode d’emploi) à 10 mètres de profondeur. Elle possède une qualité vidéo et photographique convenable même sous l’eau. Comme déjà évoqué, elle s’adapte mal en cas de conditions de luminosité défavorables. Dommage qu’elle ne possède pas un second bouton de réglage permettant de commuter entre les différents modes. C’est pourquoi elle est si compacte et légère. Elle convient en particulier aux sports outdoor, où le poids joue un rôle prépondérant comme par exemple le VTT, le ski et d’autres sports de vitesse.

Avantages :
- Etanche même sans boîtier supplémentaire
- Bonne finition, bonne prise en main
- Compacte et pratique
- Bonne qualité d'image en particulier dans de bonnes conditions météorologiques
Inconvénients :
- Gopro Studio non disponible avec Linux
- Utilisation uniquement avec le téléphone portable
- Aucune protection de l’objectif
- Trop peu d’accessoires, beaucoup doivent être achetés en plus
- Longue attente avant que la caméra soit connectée au téléphone

Bilan de test par l'utilisateur communautaire "thegreulli"

Quand on repart la caméra en poche, on est frappé par sa taille qui lui permet de se glisser dans la poche d’un pantalon. Les images délivrées par cette petite caméra sont superbes surtout au vu de sa taille. Toutefois, il faut veiller à toujours avoir suffisamment de lumière, car les qualités en basse luminosité sont médiocres par rapport aux autres modèles. Un problème qui me semble important a été résolu : le vent de déplacement. Dès que l’on se déplace man avec une Hero 4 à plus de 30 km/h, on entendait aussitôt un bruit de vent. Ce problème a disparu avec la Hero 4 Session et l’intégration de deux micros et je n’ai pas entendu de bruit de vent même à 50 km/h. Petite ombre au tableau : il n’est pas possible d’ajouter un écran supplémentaire pour voir par exemple le réglage actuel de la prise de vue. Mais, pour cela, il existe par chance l’appli pour smartphone. Cette appli est excellente : on peut également télécharger en direct les images depuis la caméra pour les envoyer ensuite par e-mail ou les partager sur les réseaux sociaux. Bref, la Hero Session est une super caméra de tous les jours, que l’on peut emporter partout et à tout moment, qui fournit des photos de meilleure qualité que la plupart des smartphones, se commande totalement par un bouton (ce qui simplifie énormément les choses par exemple à vélo pour passer rapidement du mode ralenti au mode vidéo). 

Vers le haut