Wählen Sie Geschäftskunde oder Privatkunde, um Preise ohne oder mit Mehrwertsteuer zu sehen.
Geschäftskunde
Privatkunde

Der innovative fischer Gipskartondübel DUOBLADE ist ab sofort bei Conrad verfügbar

Selbstbohrender Gipskartondübel DUOBLADE mit durchdacht funktionaler Formgebung ergänzt die intelligente fischer DUO-Linie und sorgt für mühelos einfache, sichere und schnelle Montage

Bildquelle: fischer Gipskartondübel DUOBLADE

 

28. März 2019Hirschau – Conrad nimmt mit dem fischer DUOBLADE einen innovativen selbstbohrenden Gipskartondübel zur einfachen und schnellen Montage in sein B2B- und B2C-Vertriebsprogramm auf. Dieses Produkt der fischer DUO-Linie ermöglicht die optimale und sichere Befestigung von Vorhangstangen, Spiegeln, Jalousien, Bildern, Rauchmeldern oder Leuchten in Innenräumen, deren Wände und Decken mit Gipskarton, Gipsfaser- oder leichten Zementbauplatten beplankt sind.

Dabei garantiert der fischer DUOBLADE mit seiner schwarzen metallischen, hitzebeständigen Zentrierspitze zum punktgenauen Ansetzen, drei effektiven Schneidezähnen und scharfem, selbstschneidenden Gewinde für optimalen Formschluss die einfache und sichere Installation ohne Verlaufen des Dübels, wobei das Plattengefüge intakt bleibt. Der graue Grundkörper aus Nylon mit seitlichen Schaftrippen spreizt beim Einbringen der Schraube in der jeweils passenden Ebene auch bei doppelten Beplankungen und erhöht dadurch den Belastungswert und die Haltekraft.

Das hohe Drehmoment beim Anliegen des Dübelrandes tut ein Übriges: Es sorgt beim Anwender für ein optimales Setzgefühl. Auch die gängige Kreuzschlitz-Werkzeugaufnahme (PZ 2) trägt zur einfachen Montage bei, da sowohl der fischer DUOBLADE als auch die Befestigungsschraube mit dem PZ-2-Bit gesetzt werden.

"Mit dem intelligenten DUOBLADE ergänzt fischer sein aus den Zweikomponenten-Dübeln DUOPOWER und DUOTEC bestehendes Sortiment", erklärt Jan Grosser, Leiter E-Commerce bei fischer.

Christian Heldmann, Senior Expert Product Manager bei Conrad Electronic, kommentiert diese Produktergänzung: "Mit dieser Ergänzung und Erweiterung der intelligenten DUO Produktlinie des bewährten Gipskartonspezialisten fischer durch den selbstbohrenden DUOBLADE Dübel bieten wir den Handwerkern und Heimwerkern nicht nur eine zusätzliche Auswahl sondern auch einen erweiterten  Anwendungsbereich."

Alle verfügbaren Ausführungen des DUOBLADE sind 44 mm lang. Ohne die Bohrspitze messen sie 29 mm. Die Mindestdicke bis zur ersten Tragschicht beträgt 50 mm, die Mindestverankerungstiefe 9,5 mm. Das Lastniveau des DUOBLADE erreicht je nach der vorliegenden Plattenart und -dicke 0,08 bis 0,34 kN (entsprechend ca. 8 bis 34 kg).

Weitere Informationen zu den Produkten von fischer bei Conrad finden Sie hier https://www.conrad.biz/de/brandlist/fischer.html.

 

 

Über Conrad Electronic:

Conrad Electronic steht seit 1923 für Technik und Elektronik. Mit mehr als 2 Millionen Artikeln von führenden Herstellern und Distributoren für Businesskunden sowie rund  750.000 Artikeln für Privatkunden in den Online-Shops und deutschlandweit mehr als 20 Filialen ist das Familienunternehmen aus der Oberpfalz in Bayern einer der führenden Omnichannel-Anbieter für Technik. Als international agierende Unternehmensgruppe ist Conrad mit 17 Landesgesellschaften in Europa vertreten.

Das Sortiment umfasst führende Hersteller und starke Marken wie TRU COMPONENTS, VOLTCRAFT, TOOLCRAFT, MAKERFACTORY, C-Control, Renkforce, SpeaKa Professional, sygonix, Conrad energy oder EMMERICH.Conrad Connect, die führende Projektplattform für das „Internet of Things (IOT)”, ermöglicht die herstellerübergreifende Verknüpfung intelligenter Geräte, Apps und digitaler Services für den privaten und geschäftlichen Einsatz.

Für Businesskunden bietet Conrad als einer der führenden europäischen B2B-Distributoren seinen Kunden einen erweiterten B2B Marketplace auf conrad.de und conrad.biz, individuelle Beratung durch Key Account Manager, Inside Sales und Businessberater in den Filialen. Hinzu kommen folgende Services wie 24-Stunden-Standard-Lieferung, eKataloge, eProcurement, Kalibrier-, Platinen- sowie weitere Produktservices. Seit Ende 2013 verfügt Conrad zudem über eine vom TÜV Nord nach DIN EN 61340-5-1 zertifizierte ESD-Abwicklung für das professionelle Handling von empfindlichen Bauelementen.

Für Privatkunden gehört conrad.de seit Jahren zu den Top Ten der meistbesuchten Internet-Shops in Deutschland und bietet dort ein umfangreiches Technik-Sortiment. Dort finden Kunden unter anderem auch innovative Produkte rund ums Thema Smart Home sowie dazugehörige Services für die Installation sowie Omnichannel-Services wie Click & Collect, Beratung und Bestellung direkt in die Filiale, der digitale 3D-Druckservice und 3D-Print-Hubs in der Filiale vor Ort.

Kontakt für die Redaktion:

Laura Iaccarino, Conrad Electronic
Tel: +49 (0) 96 22 30 42 81
Email: laura.iaccarino@conrad.de
Website: conrad.biz

Herausgegeben von:

Birgit Schoeniger, Publitek
Tel: +44 (0) 208 429 6554
Email: birgit.schoeniger@publitek.com
Website: publitek.com

Wir verwenden Cookies und ähnliche Technologien, um Ihren Online-Einkauf so angenehm wie möglich zu gestalten, zu Analysezwecken und um die Ihnen angezeigte Werbung zu personalisieren.
In unserer Datenschutzerklärung erfahren Sie, welche Cookies wir verwenden und wie Sie Ihre Präferenzen einstellen können.