Kinder im Auto

Kinder im Auto - Mit dem richtigen Zubehör sicher und fröhlich das Ziel erreichen

Sicherheit auch auf langen Fahrten

Es ist keine Frage, dass der Sicherheit der Kleinsten die grösste Aufmerksamkeit zu widmen ist. Seit nunmehr sieben Jahren gelten für die Mitnahme von Kindern in der Schweiz neue Regularien. So ist ein Kindersitz zwingend erforderlich, solange die Kleinen weder 12 Jahre alt noch grösser als 1,50 m sind. Die entsprechenden Rückhaltevorrichtungen müssen dabei zwingend die Normen ECE 44.03 oder 04 bzw. R129 erfüllen. Letztere ist seit 01.01.2014 in der Schweiz parallel zur ECE 44 in Kraft.

Nach der neuen Richtlinie gibt es keine Einteilung nach Gewichten mehr, sondern es geht nach Körpergrösse des Kindes. Es können jedoch weiterhin Sitze nach ECE 44 verwendet und gekauft werden. Für alle «i-size»-Sitze nach ECE R129 gilt, dass diese nur auf den entsprechend zugelassenen Autositzplätzen verwendet werden dürfen (Isofix mit Stützfuss) und dass das entsprechende Fahrzeug auf der Kompatibilitätsliste des Sitzes genannt sein muss.

Die Kleinsten können in der Regel bis zu 15 Monate lang in der Babyschale transportiert werden. Bei dieser gilt, dass sie unbedingt rückwärts montiert werden muss und vorzugsweise auf dem Rücksitz zu verwenden ist (ansonsten Frontairbag ausschalten!). Zwischen 2 und 4 Jahren eignen sich die Sitze der Gruppe 1 (9-18 kg) bzw. nach «i-Size» entsprechend der Grösse des Kindes.

Für die Grossen werden bis 150 cm bzw. bis zum Alter von 12 Jahren Sitze der Gruppe 2/3 (15-36 kg) bzw. entsprechend der Körpergrösse verwendet. Conrad bietet Ihnen viele verschiedene Modelle für alle Altersklassen – vom Testsieger bis hin zur günstigeren Alternative, die ebenfalls eine gute Sicherheit bieten kann. Beispiele für die Marken der bei uns angebotenen Kindersitze sind Petex, DINO, Happykids und HP Autozubehör. Bitte beachten Sie, dass für die grösseren Kinder zwar auch einfache Sitzerhöhungen erlaubt sind, diese jedoch bei einem seitlichen Aufprall keinerlei zusätzlichen Schutz bieten können.

Bester Schutz nebst dem Kindersitz

Doch nicht nur ein Kindersitz gehört auf langen Fahrten zur obligatorischen Ausstattung – es gilt auch, die Ohren Ihrer Kinder vor den übermässig lauten Verkehrsgeräuschen zu schützen. Entsprechende Produkte werden zum Beispiel von Peltor hergestellt. So kommt die ganze Familie ruhig und entspannt am Ziel an, weil die Kinder während der Fahrt ruhig schlafen und ungestört spielen können.

Um die Sitze Ihres Autos vor Beschädigung zu schützen, sollten Sie erwägen, entsprechende Sitzschoner zu verwenden. Diese bieten gleichzeitig den Vorteil, dass sich Krümel und anderer Dreck, der entstehen kann, leichter entfernen lassen. Ihre Kinder verdienen es, Ihrer Phantasie und Ihren Ideen freien Lauf lassen zu können. Entsprechende Produkte bieten wir von DINO, HappyKids und HP Autozubehör an.

Komfortabel und entspannt zum Ziel

Eltern wissen, dass es sich lohnt, die Kinder im Auto bei Laune zu halten. Wenn Sie ihnen den bestmöglichen Komfort bieten, dann werden sie nicht nur entspannter sein, sondern auch längere Fahrten problemlos mitmachen. So können Sie bereits den ersten Urlaubstag geniessen und sich auf den Rest freuen.

Das erste wichtige Kriterium für den Komfort ist die richtige Temperatur. Zwar sind viele Autos inzwischen mit guten Klimaanlagen ausgestattet, jedoch ist das Problem, dass diese nur Fahrer und Beifahrer ausreichend kühlen. Auf der Rückbank herrschen deshalb nicht allzu selten unangenehme Temperaturen, die eine Autofahrt für Ihre Sprösslinge zur Qual machen können. Um dies zu verhindern, bieten sich Sonnenschutzsysteme an. Diese sorgen nicht nur dafür, dass sich der Innenraum weniger aufheizt, sondern schützen auch vor dem unangenehmen Blenden. Wir bei Conrad bieten Ihnen eine ganze Reihe verschiedener Lösungen, welches es Ihnen erlauben, Ihren Nachwuchs perfekt vor dem Überhitzen zu schützen. Eine Möglichkeit dazu sind zum Beispiel unsere flexiblen Sonnenrollos.

Bitte denken Sie immer daran, dass Ihre Kinder dennoch etwa alle zwei Stunden eine Pause benötigen, um sich die Beine zu vertreten und frische Luft zu schnappen. Auch kann es sich lohnen, die Fahrerrolle zu tauschen, um die Kleinen besser ablenken zu können. Natürlich sind auch Hunger und Durst die Feinde einer entspannten Urlaubstour. Deshalb sollten Sie immer ausreichend kalte und warme Getränke mitführen – je nachdem, was Ihren Kleinen mehr zusagt. Auch ausreichend Verpflegung inklusive Snacks und Leckereien dürfen natürlich nicht fehlen. Diese lassen sich sicher in unseren Thermosbehältnisse transportieren, die alles – egal ob heiss oder kalt – wohl temperiert halten. Damit transportieren Sie nicht nur die Schokolade oder das Mittagessen für die Kids, sondern auch den Kaffee für Mama und Papa sicher und gut verschlossen.

Die Unterhaltung bis zum Ziel

Gerade, wenn Sie eine lange Fahrt vor sich haben – zum Beispiel in den Urlaub nach Spanien, in den Süden Italiens oder in die nordischen Länder – braucht es mehr als die Eltern, um die Kinder bei Laune zu halten. Die Kleinen wünschen sich, unterhalten und beschäftigt zu werden, damit die Zeit möglichst wie im Fluge vergeht. Kinder, die unzufrieden sind, zehren nicht nur an Ihren Nerven, sondern können sogar zum Sicherheitsrisiko werden, wenn sie Sie vom Fahren ablenken.

Der Klassiker sind kreative Beschäftigungen; dazu gehören Malbücher genauso wie Magnettafeln, die sich wieder löschen lassen. Damit die kleinen Racker diese auch während der Fahrt nutzen können, bietet sich die Anschaffung eines Reisetisches an, der bei Nichtgebrauch klein zusammengefaltet und leicht verstaut werden kann. Selbstverständlich hält Conrad ein entsprechendes Angebot für Sie bereit.

Sind Ihre Heranwachsenden schon etwas grösser, dann freuen sie sich sicher auch, wenn sie während der Fahrt ihre Lieblingsfilme geniessen können. Das Angebot für tragbare DVD- und BluRay-Player, aber auch Einbausysteme für die Kopfstützen, ist inzwischen riesig und Conrad bietet wirklich für jeden Geldbeutel etwas. Damit muss das Filmeschauen für unterwegs kein Luxus mehr sein.

Damit Sie als Eltern nicht auf der ganzen Fahrt pausenlos Kinderlieder und Hörbücher hören müssen, gibt es tragbare MP3- und CD-Player, die Ihre Kinder mit Ihrer Lieblingsmusik und den passenden Geschichten versorgen. Beachten Sie jedoch, dass die maximale Lautstärke dieser Systeme an die empfindlichen Ohren Ihrer Kinder angepasst sein sollte. Das Portfolio von Conrad umfasst nicht nur die Geräte an sich, sondern auch passende Aufladestationen sowie Powerbanks, um die Technik auch auf langen Fahrten am Laufen zu halten.

Für die ganz Grossen bieten die tragbaren Spielekonsolen von Nintendo die passende Ablenkung von langen und vor allem furchtbar langweiligen Fahrten. Das Angebot von Conrad umfasst dabei alle wichtigen Modelle sowie alle Neuentwicklungen des Konsolenherstellers und die dazugehörigen Spiele.

Wir von Conrad sind sicher, dass wir Ihnen alles bieten können, was Sie benötigen, um Ihre Kinder bei Laune zu halten – egal ob Sie in den Urlaub oder zu den weit entfernt wohnenden Verwandten fahren.

Haben Sie noch Fragen?

Dann kommen Sie einfach in einer unserer Filialen vorbei und fragen Sie bei einer unseren Tekkies nach. Dort können Sie die Produkte ansehen, Ihre Fragen stellen und die Produkte ausprobieren. Unsere Kollegen helfen Ihnen gerne dabei das passende Produkt für Sie zu finden. Auch Experten Teams von unseren Herstellern sind regelmässig vor Ort in unseren Filialen. Dort können Sie die Geräte unter Anleitung von einem Experten austesten.


Filiale Dietlikon
Alte Dübendorferstrasse 17
8305 Dietlikon (ZH)


Filiale Emmenbrücke
Seetalstrasse 11
6020 Emmenbrücke (LU)

Nach oben