Am häufigsten gekauft
Am häufigsten gekauft
Top bewertete Produkte
Top bewertete Produkte
Ratgeber
Der Begriff Schraubenzieher stammt noch aus den Ursprungstagen, als dieses Werkzeug erfunden wurde. Die Schrauben waren damals noch handgemacht und wurden in das Werkstück aus Holz „eingezogen“. Wenn sich die Schrauben später gelockert hatten, wurden sie „nachgezogen“ oder wieder „festgezogen“. Darum war das Werkzeug für diese Tätigkeit eben der Schraubenzieher.
Heutzutage werden Schrauben mit den verschiedensten Gewindegängen für die unterschiedlichsten Materialien hergestellt. Sie werden auch nicht mehr eingezogen sondern eingedreht. Darum hat sich mittlerweile der Begriff Schraubendreher etabliert. In der Industrienorm (DIN) wird schon seit Jahrzehnten nur noch von Schraubendrehern gesprochen.
Das hat jeder schon einmal festgestellt. Spätestens dann, wenn der zur Verfügung stehende Schraubendreher nicht zum Schraubenkopf gepasst hat.
Vor Jahren war das alles noch recht einfach. Da hatten die Schrauben einen Schlitz im Kopf und die Klinge des Schraubendrehers war flach. Ein Werkzeug-Set aus zwei oder maximal drei unterschiedlich großen Schraubendrehern reichte aus, um beinahe fast jede Schraube ein- und ausdrehen zu können.
Doch diese Zeiten sind vorbei. Neben den nach wie vor erhältlichen Schlitzschrauben gibt es mittlerweile eine fast unüberschaubare Vielfalt von Schraubenantrieben. Dabei haben die Hersteller oft mit Absicht „exotische“ Schraubenantriebe gewählt, um technischen Laien das Öffnen von Geräten zu erschweren.
Und das mit gutem Grund! Denn z.B. eine unfachmännisch geflickte Mehrfachsteckdose oder Zeitschaltuhr kann im Fehlerfall schnell in Brand geraten und großen Schaden anrichten.
Schlitz
Das erste Mitnahmeprofil war ein einfach herzustellendes Schlitzprofil. Allerdings besteht durch die fehlende Zentrierung die Gefahr, dass die Schraubendreherklinge leicht abrutscht. Hässliche Schrammen im Werkstück oder schmerzhafte Verletzungen sind die Folge. Zur Übertragung von hohen Drehmomenten oder zur maschinellen Verschraubung ist das Schlitz-Profil nicht geeignet.
Phillips
Das Kreuzprofil besteht aus zwei im rechten Winkel zueinander angeordneten Schlitz-Profilen. Die an vier Kanten auftretende Krafteinleitung erleichtert das Schrauben erheblich. Allerdings müssen die Schrauben und die Schraubendreher auf die hohen Belastungen an den kleinen Auflageflächen ausgelegt sein.
Pozidriv
Hinweis:
Pozidriv- und Phillips-Profil werden oft verwechselt. Bei falscher Nutzung des Schraubwerkezuges kann es zu Schäden und erhöhtem Verschleiß an den Schrauben und an den Schraubendreherklingen kommen.
TORX®
Das sternförmige Wellenprofil TORX® verfügt über sechs abgerundete Nocken. Dadurch können im Vergleich zu herkömmlichen Schraubenprofilen deutlich größere Drehmomente übertragen werden. Durch die spezielle Form des Mitnahmeprofils ist nur ein minimaler Anpressdruck erforderlich und es entstehen lediglich geringe Radialkräfte und Kerbwirkungen. Dadurch ist die Lebensdauer der Schrauben und Schraubwerkzeuge sehr hoch.
TORX PLUS®
Ähnlich wie bei TORX® werden bei TORX PLUS® sechs Nocken verwendet. Allerdings sind diese Nocken nicht rund, sondern abgeflacht. Dadurch wird eine optimale Verbindung zwischen Schraube und Werkzeug erreicht und es können noch höhere Drehmomente als bei TORX® übertragen werden. Durch den breiten Kraftangriff entstehen so gut wie keine schädlichen Radialkräfte.
TORX® Tamper Resistant
Hinweis:
Bei den verschiedenen Varianten der TORX®-Schrauben ist es wichtig, immer den geeigneten Schraubendreher zu verwenden. Bei unpassende TORX®-Schraubendrehern besteht schnell die Gefahr die Schrauben oder auch die Schraubendreher zu beschädigen.
Innensechskant
Der Innensechskant zählt mit zu den bekanntesten und meistverbreiteten Profilen. Bei versenkt montierten Schrauben wird dieses Profil sehr gerne verwendet. Durch die hohe Kerbwirkung ist dieses Profil für eine große Kraftübertragung aber eher ungünstig. Das Profil des Schraubenkopfes kann bei ungeeignetem Werkzeug sehr leicht verformt werden.
Innensechskant Tamper Resistant
Das Sicherheitsprofil Innensechskant Tamper Resistant soll das Lösen von Schrauben durch unberechtigte Personen verhindern. In seinen Eigenschaften unterscheidet es sich nicht vom klassischen Innensechskant. Lediglich der Zapfen in der Mitte des Profils muss in eine Bohrung des Schraubwerkzeugs greifen.
Außensechskant
Der Außensechskant zählt ebenfalls mit zu den meistverbreiteten Profilen. Für Schraubmuttern gibt es derzeit so gut wie keine brauchbaren Alternativen. Auch beim Außensechskant ist die Kerbwirkung sehr hoch, wodurch eine große Kraftübertragung nur begrenzt möglich ist, ohne dabei das Profil zu verformen.
Vielzahn
Das Vielzahn-Profil wird als Sicherheits-Profil vorzugsweise in der Automobilindustrie eingesetzt. Die feine Verzahnung der zwölf Zähne ermöglicht einen sehr engen Formschluss, wodurch die Übertragung sehr hoher Drehmomente problemlos möglich ist. Allerdings muss beim Ansetzen des Schraubwerkzeuges penibel darauf geachtet werden, dass Rost oder Schmutz das vollständige Einstecken des Schraubwerkzeuges nicht verhindern.
Torq-Set®
Das Torq-Set®-Sicherheits-Profil weist vier Flanken auf, die asymmetrisch zur Mitte versetzt sind. Schrauben mit diesem Antrieb werden bevorzugt in der Luftfahrt eingesetzt. Denn ohne einen geeigneten Schraubendreher in Form des versetzten Kreuzes können die Schrauben werde geöffnet noch eingeschraubt werden.
Tri-Wing®
Spanner
Dieses Sicherheits-Profil mit zwei viereckigen Vertiefungen hat im Bereich Handwerk und Industrie wenig Bedeutung, bietet aber einen entscheidenden Vorteil. Der massive Schraubenkopf ist lediglich mit zwei kleinen Vertiefungen versehen. Dadurch eignen sich diese Schrauben ideal, um z.B. Abdeckplatten oder Firmenschilder in für die Öffentlichkeit leicht zugänglichen Bereichen abschraubsicher zu montieren. Allerdings ermöglicht die hohe Kerbwirkung des Profils keine großen Drehmomente.
Pentalobe
Das fünfblättrige Sicherheitsprofil wurde ab 2009 von der Firma Apple und später auch von der Firma HUAWEI eingesetzt. Das Schraubprofil weist keine nennenswerten Vorteile gegenüber anderen Schraubenprofilen aus. Da zu Beginn des Einsatzzeitraumes so gut wie keine Schraubendreher verfügbar waren, wurden die Geräte effektiv vor unberechtigtem Öffnen geschützt.
Außendreikant
Das Außendreikant-Profil ist ebenfalls ein Sicherheitsprofil. Es wird bei der Bahn für Zugtüren und bei der Feuerwehr für Hydranten und Durchfahrsperren genutzt. Durch die schmalen Kraftangriffsflächen und den ungünstigen Hebelarm ist vom Anwender ein erhöhter Kraftaufwand zu leisten, um die erforderlichen Drehmomente zu erreichen.
Außenvierkant/Robertson
Gutes Werkzeug muss nicht unbedingt teuer sein, aber Qualität hat ihren Preis. Und die Qualität muss bei Schraubendrehern stimmen.
Das wird um so verständlicher, wenn man sich bewusst macht, wieviel Kraft zum Teil mit einem Schraubendreher übertragen wird. Dabei ist die Auflagefläche der Schraubendreherklinge im Schraubenkopf nur minimal.
Darum sollte die Klinge aus hochwertigem Stahl sein, damit sie sich nicht verformt und dabei noch den Schraubenkopf beschädigt.
Ein ruinierter Schraubenkopf bei einer festsitzenden Schraube hat schon so manchen Hobbybastler zur Verzweiflung getrieben. Besonders dann, wenn die Schraube in einem tiefen Loch auf der Geräterückseite verborgen ist.
Ein weiteres wichtiges Kriterium ist die Maßhaltigkeit. Besonders bei kostengünstigen Schraubendrehern gibt es hier oft Probleme. Da passiert es, dass z.B. bei einer Innensechskantschraube der Schraubendreher zu viel Spiel im Schraubenkopf hat (siehe Skizze A).
Wird der Schraubendreher dann gedreht, wirkt die Kraft lediglich an den Kanten und nicht auf der gesamte Fläche (siehe Skizze B).
Wenn dann auch noch das Material der Schraube sehr „weich“ ist und die Kanten des Schraubendrehers abgenutzt sind, überdreht der Schraubendreher zwangsläufig (siehe Skizze C).
Ein beschädigter Schraubenantrieb ist dann die Folge. Besonders bei kleinen Schrauben und filigranen Bauteilen ist das dann ein echtes Fiasko. Wenn der Schraubendreher straff im Schraubenkopf sitzt (siehe Skizze D), kann so etwas nicht passieren.
Aber nicht nur die Klinge muss perfekt sein, auch der Griff ist ein entscheidendes Qualitätsmerkmal. Schließlich muss er die von der Hand erzeugte Kraft gut in das Werkzeug einleiten.
Ein ausreichend großer Griff mit unterschiedlichen Griffzonen erleichtert die Arbeit sehr. Besonders bei schwergängigen Schrauben, die einen hohen Kraftaufwand erfordern, wird die Handinnenfläche nicht übermäßig in Mitleidenschaft gezogen. Somit ist auch über einen längeren Zeitraum ein ermüdungsfreies Arbeiten möglich.
Praxistipp:
Ein Schraubendreher mit flacher Klinge ist kein Meißel. Doch leider sieht man immer wieder, dass mit einem Hammer auf den Schraubendrehergriff geschlagen wird. Für derartige Belastungen sind die Griffe aber nicht konstruiert. Dafür gibt es sogenannte Schraubmeißel, bei denen die Klinge durch den ganzen Griff reicht. Dadurch wirkt die Schlagenergie direkt auf die Klinge und nicht auf den Griff.
Der Schraubendreher muss passen – und zwar in jeder Hinsicht. Damit ist aber nicht nur die zum Schraubenkopf passende Klinge gemeint. Hier muss sowieso immer der Schraubendreher gewählt werden, dessen Klinge optimal zum Schraubenkopf passt. Denn nur so steht die größte Kontaktfläche für die Kraftübertragung zur Verfügung.
CamOut-Effekt
Jeder, der schon einmal eine festsitzende Schraube lösen wollte hat festgestellt, es gibt eine CamOut-Kraft, die den Schraubendreher aus der Schraube herausdrückt. Diese Kraft tritt besonders bei konischen Profilen, wie dem Phillps-Profil, auf und muss durch einen erhöhten Anpressdruck kompensiert werden.
Durch den CamOut-Effekt besteht noch eine weitere Gefahr. Und zwar das Abgleiten des Werkzeuges von der Schraube. Die ist bei Schlitzschrauben besonders groß, da hier keine automatische Zentrierung wie z.B. bei Phillips Antrieben stattfindet.
Markenhersteller treiben in diesem Bereich einen zum Teil unfassbar hohen Aufwand. Da wird nicht nur gehärteter Stahl mit höchster Güte verwendet. Zusätzliche Diamant-Beschichtungen oder Laserbearbeitung sorgen für maximalen Halt der Klinge im Schraubenkopf. Bei Profilen wie Sechskant, TORX® oder TORX PLUS® ist der CamOut-Effekt nur minimal oder nicht vorhanden.
Aber auch die Größe des Schraubendrehers muss stimmen. Insbesondere der Griffdurchmesser. Denn je dicker der Griff, desto mehr Drehkraft und Anpressdruck kann auf den Schraubendreher übertragen werden. Auf der anderen Seite müssen Präzisions-Schraubendreher auch feinfühlig bedienbar sein.Besonders dann, wenn sensible Einstell- oder Abgleicharbeiten durchzuführen sind. Da muss sich der Griff locker mit zwei Fingern drehen lassen können. Für Arbeiten an elektrischen Anlagen gibt es besondere und nach VDE zertifizierte Schraubendreher.
Woran erkennt man einen guten Schraubendreher?
Schraubendreher sind Gefühlssache. Sie müssen gut in der Hand liegen und der Griff sollte sich angenehm anfühlen. Besonders wenn Schraubendreher in öliger oder feuchter Umgebung eingesetzt werden, ist die Haptik und Griffigkeit ein entscheidendes Kriterium. Schwergängige Schrauben müssen sich ohne übertrieben hohen Kaftaufwand drehen lassen. Das geht nur, wenn die Klinge perfekt in den Schraubenkopf passt und sicheren Halt findet.
Ein weiteres Kriterium ist die Lebensdauer. Gute Schraubendreher zeigen so gut wie keine Abnutzungserscheinungen und funktionieren auch nach Jahren wie am ersten Tag.
Wie bekommt man einen Schraubendreher magnetisch?
Besonders bei Gehäusemontagen mit tiefliegenden Schraubenlöchern ist es von Vorteil, wenn die Spitze des Schraubendrehers magnetisch ist. So können die Schrauben leicht entnommen und auch wieder eingeführt werden und fallen nicht zu Boden. In der Praxis reicht ein starker Magnet eines Basslautsprechers aus, um die Spitze zu magnetisieren. Dazu muss mit der Schraubendreherklinge leicht auf den Magneten geklopft werden. Durch die Erschütterung bewegen sich die vormals ungeordneten Elementarmagnete und können sich dann gemäß den Feldlinien des Lautsprechermagneten ausrichten. Alternativ dazu gibt es auch Magnetisierer, die bei Bedarf den Schraubendreher auch wieder entmagnetisieren können.
Wie kann ich kleine Madenschrauben sicher lösen ohne sie zu beschädigen?
In filigranen Mechanikteilen werden Madenschrauben gerne verwendet, um z.B. Zahnräder auf Wellen zu sichern. Wenn hier mit einem unpassenden Innensechskant-Schraubendreher gearbeitet wird, können die Schraubenantriebe sehr leicht überdrehen. Dies geschieht sehr schnell bei kleinen Schrauben, die zudem auch noch mit Sicherungslack fixiert wurden. In der Praxis hat es sich bewährt einen passgenauen Schraubendreher zu verwenden und die Spitze über einer Flamme zu erwärmen. Dann wird der Schraubendreher in die Schraube gesteckt und gewartet, bis die Wärme der Schraubendreherspitze auf die Schraube übergeht. Wenn der alte Sicherungslack leicht zu rauchen beginnt, kann die Schraube gefühlvoll gelöst werden.
Welchen Vorteil bietet ein Schraubendreher-Satz?
VDE-Schraubendreher, Kreuzschlitz-Schraubendreher oder auch Schlitz-Schraubendreher werden einzeln oder auch als Schraubenzieher Set angeboten. Der große Vorteil eines Schraubendreher-Satzes ist, dass Schraubendreher in unterschiedlichen Größen enthalten sind und so für jede Schraubaufgabe das passende Handwerkzeug zur Verfügung steht. Zudem wird mit dem Schraubendreher-Set oftmals praktische Taschen oder Boxen mitgeliefert. Die Werkzeuge sind somit perfekt aufgeräumt und müssen nicht lose im Werkzeugkasten liegen.
Was ist das Besondere an einem VDE-Schaubendreher?
VDE-Schraubendreher sind laut DIN EN 60900 bzw. VDE 0682-201 für Arbeiten unter Spannung bis 1000 /AC oder 1500 V/DC ausgelegt. Dementsprechend sind der Griff und auch die Klinge ausgelegt bzw. isoliert. Es sind aber noch weitere Punkte wie Material, Abmessungen oder Maßhaltigkeit in den Normen festgelegt, die in jedem Fall eingehalten werden müssen.
Ein Must-Have für jeden Werkzeugkasten
Doch nicht nur in den Werkzeugkasten eines Elektrikers gehören Schraubendreher, auch Hausmeister oder Installateure benötigen die kleinen Helfer! Warum Schraubenzieher zu Ihren Top 10 Werkzeugen gehören, erfahren Sie in unserem Ratgeber!