Refurbished Produkte

Warum Geld ausgeben für Neuware, wenn gebrauchte Produkte genauso funktionieren.

 

Sparen Sie Geld und schützen Sie die Umwelt.

Garantie & Rückgaberecht

Günstige Alternative

Umweltfreundlicher als neu

Einwandfreie Soft- und Hardware

  

Refurbished Produkte von unseren Highlight-Marken

  

Elektronische Geräte, die wie neu funktionieren.

  

Smartphones

  

Laptops & Laptop Zubehör

  

Alles für Ihren PC


    Am häufigsten gekauft

    Am häufigsten gekauft

    Top bewertete Produkte

    Top bewertete Produkte

    Ratgeber

    Refurbished Produkte – Weitere Informationen, um Ihr Wissen zu erweitern

    Bei der Überlegung, ob ein neuer Computer oder ein neues Smartphone gekauft werden sollen, denken viele nur über Neuware nach. Doch auch gebrauchte Geräte können ein zweites Leben bekommen und entlasten damit Ihr Budget und die Umwelt. Gerade bei Elektrogeräten sollte die Wahl aber nicht auf beliebige Secondhand-Produkte fallen. Am besten sind sie generalüberholt.

    Was das bedeutet, welche Produkte häufig angeboten werden und worauf Sie vor dem Kauf unbedingt achten sollten, erfahren Sie in unserem Ratgeber.



    Was sind Refurbished Produkte?

    Das Wort Refurbished stammt aus dem Englischen und kann mit „wiederaufbereitet“ übersetzt werden. Damit vermittelt der Name direkt, dass es sich nicht einfach um gebrauchte Technik handelt, sondern um geprüfte, einwandfreie Ware.

    In Abgrenzung zu Neuware handelt es sich um Geräte, die bereits in Benutzung waren, jedoch offiziell als generalüberholte Produkte verkauft werden dürfen. Generalüberholung bedeutet in diesem Kontext, dass die Ware einer strengen Überprüfung unterzogen wurde und sich als funktionsfähig bewährt hat.

    Defekte Komponenten wurden im Zuge des Refurbished-Verfahrens ausgetauscht. Dafür wird meist auf Originalteile der Hersteller zurückgegriffen. Am Ende des Prozesses kann der Ware technische Funktionsfähigkeit bescheinigt werden.

    Neben der technischen Überprüfung wird im Regelfall auch die optische Qualität dokumentiert. Viele können mit Mängeln wie Kratzern an einer Aussenhülle leben, andere stören sich stark daran.

    Bevor Händler Refurbished-Waren zum Kauf anbieten, erlaubt die Qualitätskontrolle der Optik, vorhandene optische Gebrauchsspuren in der Beschreibung für potenzielle Kunden klar zu benennen.

    Refurbished versus B-Ware

    Häufig liest man die Bezeichnung B-Ware im synonymen Gebrauch, was jedoch nicht ganz stimmt. Während A-Ware „erste Wahl“ ist und direkt vom Hersteller als Neuware verkauft wird, ist B-Ware die „zweite Wahl“. Welcher Grund vorliegt, diese Einstufung vorzunehmen, geht allein aus der Bezeichnung nicht hervor. B-Ware kann Refurbished sein, es kann aber auch Neuware ohne Originalverpackung sein, Neuware mit kleinen Fehlern ab Produktion oder Sonderposten.



    Welche Geräte werden als Refurbished-Ware angeboten?

    Elektrogeräte, die am häufigsten eine Wiederaufbereitung erfahren, sind PCs, Notebooks und Smartphones. Vor allem Menschen, die ein iPhone oder MacBook nutzen möchten, jedoch keine neuen Produkte erwerben wollen, finden so eine perfekte Lösung.

    Generalüberholt und damit eine gute Alternative sind auch Refurbished-Angebote aus den Bereichen Tabletcomputer und Grafiktabletts, Drucker, Monitore, Kopfhörer und Headsets.

    • Laufwerke – wie externe und interne Festplatten

    • Server – wie NAS-Server

    • Kommunikationstechnik – wie IP-Telefone

    • Netzwerktechnik – wie Router Switches und WLAN-Access-Points

    • Wearables – wie eine Apple Watch

    Eine eigene Unterkategorie bilden Refurbished PC-Komponenten wie Mikroprozessoren (beispielsweise Intel Core), CPU-Kühler, Webcams, Netzteile, Dockingstations, Adapter und Hubs.


    Exzellent

    Das Produkt ist technisch voll funktionsfähig und optisch nahezu neuwertig. Es können minimale Gebrauchsspuren oder kaum sichtbare Kratzer vorhanden sein, die aber aus 30cm Entfernung nicht erkennbar sind. Falls das Gerät ein Display besitzt, muss dieses absolut kratzerfrei sein.

    • Technisch voll funktionsfähig

    • Mindestens 80% Akkulaufzeit

    • Professionell geprüft und gereinigt

    • Keine Daten vom Vorkunden

    • Mindestens 12 Monate Gewährleistung


    Sehr gut

    Das Produkt ist technisch voll funktionsfähig und optisch in sehr gutem Zustand. Es kann leichte Gebrauchsspuren oder vereinzelte, feine Kratzer aufweisen, die aus weniger als 30cm Entfernung sichtbar sein können. Der Bildschirm kann minimale Gebrauchsspuren aufweisen, jedoch dürfen diese bei eingeschaltetem Zustand nicht sichtbar sein.

    • Technisch voll funktionsfähig

    • Mindestens 80% Akkulaufzeit

    • Professionell geprüft und gereinigt

    • Keine Daten vom Vorkunden

    • Mindestens 12 Monate Gewährleistung


    Gut

    Das Produkt ist technisch voll funktionsfähig, zeigt jedoch sichtbare Gebrauchsspuren. Es können mehrere Kratzer oder Abnutzungsspuren vorhanden sein, die aus 30cm Entfernung erkennbar sind. Der Bildschirm kann Kratzer aufweisen, jedoch dürfen diese bei eingeschaltetem Zustand nicht die Nutzung beeinträchtigen.

    • Technisch voll funktionsfähig

    • Mindestens 80% Akkulaufzeit

    • Professionell geprüft und gereinigt

    • Keine Daten vom Vorkunden

    • Mindestens 12 Monate Gewährleistung



    Welche Vorteile bietet die Refurbished-Wahl?

    Der grösste Vorteil für Kunden: Sie können häufig viel Geld sparen. Je nach Produkt muss manchmal nicht einmal die Hälfte des Originalpreises gezahlt werden. Auch für Hersteller ist es eine Win-Win-Situation, da sie dank Aufbereitung Geräte verkaufen können, die als Retouren oder Leasingrückläufer sonst keine Abnehmer mehr gefunden hätten. Das begrenzt ihre Verluste.

    Ein weiterer Vorteil darf nicht unterschätzt werden: die Nachhaltigkeit. Werden ständig und ausschliesslich Neuwaren gekauft, landen alte Geräte automatisch im Müll. Das erzeugt jedes Jahr viele Tonnen Elektroschrott, der bei unsachgemässer Entsorgung durch Schwermetalle und giftige Gase die Ökosysteme stark belastet. Refurbished Produkte vermeiden Müll und leisten einen entscheidenden Beitrag zum Umweltschutz. Gleichzeitig werden Ressourcen gespart, da weniger Energie, Wasser und weitere Rohstoffe in die Herstellung neuer Geräte fliessen.

    Fazit: Fällt die Wahl auf Refurbished-Ware, können Käufer spürbar Kosten sparen und geben zudem einem alten Gerät ein zweites Leben. Das schützt wiederum Ressourcen und ist gut für die Umwelt. Refurbished-Einkäufe sind daher ökonomisch und ökologisch sinnvoll.



    Worauf sollte bei generalüberholter Ware geachtet werden?

    Damit sich nicht kurz nach dem Kauf eine grosse Enttäuschung einstellt, sollte auf vier Punkte geachtet werden:

    Akkuleistung

    Da viele E-Geräte ihre Energie über einen Akku erhalten und dieser mit den Jahren an Kapazität verliert, sollte er bei der Generalüberholung im Idealfall ausgetauscht worden sein. Das gilt besonders für Smartphones und Notebooks. Mit dem Alter der Geräte sinkt die noch mögliche Zahl der Ladezyklen und auch die Dauer einer Ladung fällt auf teils unter eine Stunde.

    Speicherkapazität

    Arbeiten Refurbished-Produkte mit Speichermedien, sollte unbedingt auf die Kapazität geachtet werden. Sie wird meist in Gigabyte (GB) angegeben und muss zum geplanten Einsatzbereich passen. Überlegen Sie beispielsweise, ob Ihnen 450GB auf der Festplatte im Laptop oder 8 GB im Smartphone wirklich genügen.

    Qualitätssiegel

    Im besten Fall sind Refurbished Produkte zertifiziert. Am wichtigsten ist in diesem Zusammenhang das RETEQ-Qualitätssiegel. Erhalten Geräte dieses Siegel, handelt es sich um hochwertige Business-Hardware, die bei der Generalüberholung auf den angegebenen Standard gehoben wurde.

    Garantie / Gewährleistung

    Viele Anbieter versehen ihre Refurbished-Angebote mit einer Garantie von durchschnittlich 12 Monaten. Bei Conrad steht Ihnen die gesetzliche Gewährleistung bei Fernabsatzgeschäften ein 14-tägiges Widerrufsrecht zu. Weitere Informationen finden Sie in unseren AGB.

    Wichtig zu wissen: Ein Garantieversprechen zu geben, ist nicht verpflichtend.