Drohnen

Highlights & Details:

  • 4K Hasselblad-Kamera

  • Schneller, ausdauernder, leiser

  • Hinderniserkennung zum automatischen Umfliegen

Nicht die passende Drohne? 

Was Sie vor dem ersten Flug wissen sollten!

In der Schweiz gelten die rechtlichen Bestimmungen des Bundesamts für Zivilluftfahrt BAZL, das den Einsatz der Fluggeräte reglementiert. Die wichtigsten Regeln und Antworten auf allgemeine Fragen finden Sie hier. Da bei Verstössen Strafen folgen können, empfehlen wir sich unbedingt ausreichend zu erkundigen. Der private als auch der gewerbliche Betrieb von Coptern oder Drohnen beinhaltet ein nicht unerhebliches Gefahrenpotential, deshalb unterliegen diese Modelle der Versicherungspflicht. Bitte fragen Sie bei Ihrer Versicherung nach, in wie weit Sie gegenüber Schäden an Dritten gedeckt sind. Bei Bedarf kann über den Schweizer Modellfliegerverband eine geeignete Versicherung abgeschlossen werden.

Foto - Drohnen

Die Welt aus einer anderen Perspektive
Mittlerweile zählen Drohnen zu gängigen Ferien- und Outdoor Begleitern. Die Quadrocopter bieten eine sehr gute Bildqualität und sind einfach zu steuern. Aufgrund des höheren Gewichts haben sie eine deutlich ruhigere Fluglage als die kostengünstigeren Einsteigermodelle. Kamera-Stabilisierungssysteme (Gimbals) sorgen für wackelfreie Fotos und Videos. Durch intelligente Technik wie eine Return-to-Home Funktion, Hindernisserkennung, Höhebarometer und GPS Positionierung, können die Geräte auch bei Wind selbstständig auf der Stelle schweben oder autonome Flugmanöver durchführen.

Einsteiger - Modelle

Perfekt für die ersten Flugversuche
Der Einstieg in die faszinierende Quadrocopter-Welt ist bereits ohne grossen finanziellen Aufwand möglich. Oftmals besitzen Modelle der Einsteigerklasse bereits eine eingebaute Kamera. So können gleich die ersten Erfahrungen mit Fotos und Videos aus der Vogelperspektive gemacht werden. Allerdings ist die Auflösung der Kamera in den meisten Fällen nicht besonders hoch und die Videos werden durch einen unruhigen Flugstil leicht verwackelt. Damit der Flugspass besonders bei den jungen Piloten nicht zu kurz kommt, können viele Einsteiger-Copter spektakuläre Überschläge (Flips) fliegen.

Profi- und Industrie Drohnen

Drohnen als Arbeitserleichterung
Diese HighEnd-Fluggeräte werden oft im Handwerk und in der Landwirtschaft sowie bei Behörden erfolgreich eingesetzt. Aber auch Fotografen und Reporter arbeiten sehr gerne mit diesen Systemen. Das Hauptaugenmerk bei diesen Drohnen liegt im Wesentlichen darin, eine Kamera in eine Position zu bringen, die vom Boden aus nur schwer oder nicht erreichbar wäre. Damit sie sich dann auch voll auf das Foto- oder Filmmaterial konzentrieren können, ist das Fliegen hier Nebensache: Die Steuerung wird zum Grossteil von der Elektronik in der Drohne übernommen. Für das autonome Fliegen sind neben einem GPS-Empfänger noch ein Kompass und umfangreiche Sensoren zur Lage- und Hinderniserkennung mit an Bord.

Sind Sie Privatkunde?
Durch Ihre Auswahl werden zusätzlich passende Inhalte für Sie angezeigt.
Ja
Nein