bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Ratgeber

PC-Aufrüstkits » Den eigenen PC upgraden

PC-Aufrüstkits enthalten Hardware-Komponenten, mit denen Computer leistungsstärker gemacht oder auf den neuesten Stand gebracht werden können. Diese Upgrade-Lösung ist deutlich günstiger als die Anschaffung eines neuen PCs. Welche Kits zum Aufrüsten erhältlich sind und worauf es bei der Auswahl zu achten gilt, erfahren Sie in unserem Ratgeber.



PC-Aufrüstkits für Unternehmen: Technik upgraden, Effizienz steigern, Workflow optimieren

Veraltete Technik kann die Produktivität erheblich beeinträchtigen. Wenn die Arbeitscomputer im Büro oder Unternehmen immer langsamer werden, sorgt das nicht nur für Frust bei den Mitarbeitenden, sondern kostet vor allem Zeit, die ungenutzt bleibt.

Ist der Computer so alt, dass die Kompatibilität zu Hardware nicht mehr gegeben ist oder sich Software nicht mehr aufspielen oder umfassend nutzen lässt, werden Arbeitsprozesse in jeglicher Hinsicht ausgebremst. PC-Aufrüstkits bieten die Möglichkeit, Computer moderner und zukunftsfähiger zu gestalten und sich eine Neuanschaffung zu ersparen – im wahrsten Sinne des Wortes.

Der grosse Vorteil besteht nämlich darin, dass mit einem relativ geringen finanziellen Aufwand eine gezielte Leistungssteigerung herbeigeführt werden kann. Die Investition lohnt sich, denn Technik, die auf dem neuesten Stand ist, kann Arbeitsabläufe effizienter gestalten, Workflows optimieren und auf diese Weise zu mehr Produktivität im Unternehmen beitragen.



PC-Aufrüstkits für den privaten PC: Gezielte Leistungssteigerung

Ihr PC ist merklich langsamer geworden und braucht eine gefühlte Ewigkeit, um hochzufahren oder Programme zu starten? Das Surfen oder Streamen im Internet macht keinen Spass mehr, weil Webseiten, Grafiken und Filme wie in Zeitlupe laden? Dann kann ein Upgrade mit moderner Hardware die richtige Lösung sein. Durch den Austausch von Komponenten lässt sich eine gezielte Leistungssteigerung herbeiführen, ohne dass ein teures Neugerät angeschafft werden muss. 

Insbesondere im Bereich Gaming spielt das Aufrüsten eine grosse Rolle. PC-Spiele werden immer hochauflösender und bieten eine atemberaubende Grafik, die dem Computer einiges an Rechenleistung abverlangt.

Wünscht man sich mehr Gaming-Power, kommt man an einem Upgrade des Rechners kaum vorbei, sofern man sich nicht gleich einen Gaming-PC anschaffen möchte. PC-Aufrüstkits enthalten alles an Hardware, was für die Optimierung eines bestimmten Leistungsmerkmals nötig ist. Sie bestehen aus fertig zusammengesetzten Komponenten, die nur noch in den PC eingesetzt werden müssen. Da man die Bauteile nicht erst selbst zusammenstellen muss, spart man Zeit und kann sicher sein, dass alles zueinander passt.



Anwendungsgebiete für PC-Aufrüstkits: Was kann man upgraden?

Mithilfe von PC-Aufrüstkits kann man unterschiedliche Features eines Desktop-Computers upgraden. Während es im Bereich Gaming und Multimedia meist um eine Leistungssteigerung und bessere Grafik geht, benötigen PCs für Office-Anwendungen zuweilen neue Treiber und externe Schnittstellen. Folgende PC-Komponenten können aufgerüstet und modifiziert werden:


CPU/Prozessor

Der Prozessor, auch CPU (Central Processing Unit) genannt, stellt die Rechenleistung für den Computer zur Verfügung und ist für sämtliche internen Operationen zuständig. Im Prinzip bestimmt er die Leistungsfähigkeit des PC-Systems. Für die Auswahl eines geeigneten Prozessors spielen drei Parameter eine besondere Rolle: Taktfrequenz, Cache und Anzahl der Kerne.

Zu den derzeit besten Prozessoren auf dem Markt gehören AMD Ryzen und Intel Core. Sie sind bereits in mehreren Generationen erschienen und halten für die Einstiegs-, Mittel- und Oberklasse geeignete Ausführungen bereit. 

Eine Hochleistungs-CPU wie AMD Ryzen Threadripper, die mit bis zu 64 Rechenkernen Befehle in rasender Geschwindigkeit verarbeitet, ist für private Zwecke nicht unbedingt nötig. Auch ältere Intel- oder AMD-Prozessoren wie AMD Ryzen 7 punkten mit einer High-End-Performance. Geht es ums Gaming, lohnt es sich grundsätzlich, in eine höherwertige CPU zu investieren, wenn man in ein paar Jahren noch gut aufgestellt sein will. Empfehlenswert sind Quad-Core- (4 Kerne) oder Octa-Core-Prozessoren (8 Kerne) mit einer hohen Taktfrequenz.



So finden Sie das passende Aufrüstkit für Ihren PC!

Aufrüst-Kits werden für unterschiedliche Verwendungszwecke angeboten und enthalten bereits sämtliche Komponenten, die man für das jeweilige Upgrade benötigt. Sie bestehen häufig aus einem Mainboard (oft mit Onboard-Grafikkarte), einem Prozessor, einem Arbeitsspeicher, einem CPU-Kühler, einem passenden Kabelsatz und einem Treiber. Was für ein Kit für Ihre Zwecke am besten geeignet ist, finden Sie anhand folgender Fragen heraus:

1. Was ist Ihr Ziel?

Ist Ihnen eine Onboard-Grafikkarte besonders wichtig oder sollen später zusätzliche Grafikkarten nachgerüstet werden? Möchten Sie von AMD-Prozessoren auf Intel-Prozessoren wechseln? Wie viele Kerne und welche Taktung soll es sein? Brauchen Sie zusätzliche Anschlüsse?


2. Wie viel Leistung benötigen Sie?

Wie viel Power Sie brauchen und möchten, sollten Sie nicht nur anhand der übrigen PC-Bauteile und Ihres Anwendungsprofils festlegen, sondern auch unter dem Gesichtspunkt der Kosten-Nutzen-Effizienz abwägen. Von Beginner-Level bis Luxusklasse gibt es Bauteile in jeder Preiskategorie. Aufrüstkits unterscheiden sich im Hinblick auf Mainboard, Prozessortyp (Intel oder AMD), Taktung, Anzahl der Kerne und vielem mehr.


Schnittstellen

  • Prüfen Sie im Vorfeld genau, ob die Bestandteile des PC-Aufrüst-Kits in Ihren Computer passen

  • Ist im Gehäuse des PCs ausreichend Platz für die neuen Komponenten?

  • Passt die Mainboard-Grösse (Formfaktor)?

  • Sind alle notwendigen Anschlüsse und Steckkartenplätze für das Aufrüst-Set vorhanden?

  • Halten Monitor und andere Eingabe-/Ausgabe-Hardware noch mit und haben sie passende Anschlüsse?

  • Bringt das Netzteil des PCs ausreichend Leistung für alle Komponenten?

  • Funktionieren alle Bauteile problemlos mit Ihrem Betriebssystem?



Unser Praxistipp: Sichern, sichern und nochmals sichern!

Ganz egal, ob Sie einen fertigen Bausatz in Form eines Aufrüst-Kits verwenden oder einzelne Komponenten austauschen – eine Sicherung der Daten vorab ist unerlässlich. Erstellen Sie unbedingt ein Backup, bevor Sie sich an der Hardware Ihres PCs zu schaffen machen. So gehen Sie sicher, dass Ihre Daten nicht verloren gehen, falls beim Einbau wichtige Komponenten beschädigt werden.

 



FAQ – häufig gestellte Fragen zum PC-Aufrüsten

Was versteht man unter dem Begriff Formfaktor?

Der Formfaktor gibt Aufschluss über die Grösse von PC-Komponenten und bezeichnet im Prinzip das Format. Angegeben wird er meist für Gehäuse, Festplatten, Netzteile und Mainboards. Ein Mainboard mit dem Formfaktor Micro ATX beispielsweise ist 9,6 x 9,6 Zoll bzw. 244 x 244 mm gross. Demgegenüber hat ein Mini-ITX-Board Abmessungen von 6,7 x 6,7 Zoll bzw. 170 x 170 mm. Micro-ATX- und Mini-ITX-Mainboards werden häufig in Mini-PCs untergebracht, aber immer öfter auch in grösseren Gehäusen verbaut, was nicht zuletzt damit zu tun hat, dass es in kleineren Gehäusen schneller zur Wärmeentwicklung kommt.
Früher bestand ein Nachteil von Micro-ATX-Boards darin, dass sie keinen PCI-Slot für Erweiterungskarten hatten, über die Soundkarten, USB-Hubs und andere Komponenten angebunden werden mussten. Heute sind Micro-ATX-Boards mit einer Vielzahl an Schnittstellen ausgestattet. Mini-ITX-Boards bieten aufgrund ihrer geringeren Abmessungen etwas weniger Anschlussmöglichkeiten als Micro-ATX-Boards. Sie sind vorrangig in Cubes und HTPCs zu finden.
 

Wie installiere ich ein Tuning-Kit?

Bei Aufrüstkits sind alle Komponenten bereits fertig montiert. Sie müssen nur noch in den PC eingesetzt, also im PC-Gehäuse mit den richtigen Anschlüssen verbunden werden. Anhand der beiliegenden Anleitung können sich auch Nicht-Profis orientieren und PC-Komponenten austauschen. Die Treiber für die neue Hardware installieren sich entweder beim Anschalten des PCs von selbst oder sind als Downloads auf der Webseite der Hersteller verfügbar.