Ratgeber
Krokodilklemmen werden in der Elektrotechnik zur Messung von elektrischen Grössen und zum Übertragen von Strömen verwendet. Sie ermöglichen eine flexible und schnelle Verbindung und eignen sich daher ideal für Versuchsaufbauten oder Kurzzeitmessungen. Wissenswertes zu Krokodilklemmen erfahren Sie in unserem Ratgeber.
Krokodilklemmen, auch Krokoklemmen genannt, finden hauptsächlich in der Elektrotechnik Anwendung. Mit ihrer Hilfe lassen sich schnell und unkompliziert Verbindungen zu einem elektrischen Leiter herstellen, die bei Bedarf mit einem Handgriff wieder gelöst werden können.
Wie die Klemmen zu ihrem Namen gekommen sind, ist auf den ersten Blick ersichtlich: Die längliche Schnauze eines Krokodils mit zwei gegenüberliegenden, ineinander greifenden langen Zahnreihen stand für diese Art von Abgreifklemme offenbar Modell.
Die beiden gezahnten Klemmenteile können je nach Ausführung feine Drähte oder feste Leitungen fassen und dank der integrierten Feder unter der nötigen Spannung sicher fixieren. Da die Zahnreihen im Zusammenspiel mit der Feder für den nötigen Halt sorgen, ist kein weiteres Werkzeug zur Fixierung notwendig. Das wiederum bedeutet, dass jede Verbindung rasch wieder rückgängig gemacht werden kann, ohne Rückstände zu hinterlassen.
Krokodil-Klemmen kommen in vielen professionellen Bereichen zum Einsatz. Unter gewissen Voraussetzungen sind sie prinzipiell überall dort verwendbar, wo Messungen von Spannung, Stromstärke oder Widerstand durchgeführt werden sollen. Die Verbindungen können an Drähten, Bauteilanschlüssen oder anderen Komponenten hergestellt werden.
Neben Messungen unter Spannung und spannungsfreien Messungen sind auch solche möglich, bei denen der Strom erst nach der Montage hinzugeschaltet wird. Ein Anwendungsbeispiel aus dem Alltag stellt das Starthilfekabel dar, an dessen zwei isolierten elektrischen Leitungen je eine Kroko-Klemme (meist in Schwarz und Rot) montiert ist.
Mithilfe von Krokodilklemmen können schnelle elektrische Verbindungen hergestellt und rückstandslos binnen kürzester Zeit wieder getrennt werden.
Je nach vorgesehenem Einsatzzweck gilt es ein paar Kriterien genauer in Augenschein zu nehmen. Dazu gehören zum Beispiel Anschluss, Nennstrom, Klemmentyp und der maximale Klemmbereich sowie die Isolierung.
Anschluss
Wenn keine fest verbaute Messleitung existiert, gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Klemme mit der Leitung zu verbinden.
Das kann beispielsweise über einen Lötanschluss oder über einen schraubbaren- beziehungsweise Steckanschluss bewerkstelligt werden. Einige Modelle sind bereits mit einem Kabel ausgestattet und somit sofort einsatzbereit.
Nennstrom
Berücksichtigen Sie beim Kauf in jedem Fall den angegebenen Nennstrom. Er gibt Aufschluss darüber, für welche Ströme die Klemme ausgelegt ist. In unserem Online-Shop finden Sie Modelle für einen Nennstrom von 0,5 A bis hin zu 50 A. Übersteigen die durchfliessenden Ströme den angegebenen Wert für Nennstrom, kann es unter Umständen zu einer starken Erwärmung der Metallkomponenten kommen, was wiederum eine mögliche Zerstörung der Isolierung und weitere Schäden zur Folge haben könnte.
Klemmentyp und Klemmbereich
Sind Arbeiten an besonders kleinen Komponenten vorgesehen, ist ein Modell mit feinem Greifzahnmuster und einem geringeren Klemmbereich vonnöten. In solchen Fällen sollten Sie Miniatur- beziehungsweise Fein-Abgreifklemmen wählen. Müssen hingegen grössere Komponenten sicher und fest gehalten werden, sind Krokodilabgreifklemmen mit möglichst grosszügigem Klemmbereich den kleinen Varianten vorzuziehen. In der Regel wird der Klemmbereich von Herstellern in Millimetern angegeben.
Isolierung
Die Isolierung ist ebenfalls nicht zu vernachlässigen. Unser Sortiment umfasst unisolierte, teilisolierte und vollisolierte Krokodilklemmen. Mit unisolierten Klemmen sollten Sie keinesfalls an elektrischen Anlagen unter Spannung hantieren. Wird hingegen der Strom erst nach der Fixierung der Krokoklemmen angeschaltet, kommen auch unisolierte oder teilisolierte Ausführungen in Frage – vorausgesetzt, Sie achten auf einen ausreichend grossen Sicherheitsabstand und berühren Ihr Werkzeug nicht.
Führen Sie häufiger Elektrotechnikarbeiten durch, lohnt sich möglicherweise die Anschaffung eines Krokodilklemmen-Sets. Oftmals enthalten sie Krokodilklemmen in verschiedenen Farben wie Schwarz, Rot, Gelb, Grün oder Weiss in einer Verpackung.
Kommen für Sie hingegen nur Abgreifklemmen bestimmter Grösse und Farbe wie etwa Schwarz in Frage, sollten Sie zu einzeln erhältlichen Produkten greifen.
Unser Praxistipp: Klemmbereich grosszügig kalkulieren
Um Drähte und Leitungen zuverlässig zu halten, muss die Öffnungsweite einer Krokodilklemme beachtet werden. Die maximale Öffnungsweite gibt den grösstmöglichen Abstand der Öffnung an und reicht von 1 mm bis hin zu mehr als 25 mm. Achten Sie darauf, dass die Weite immer grösser ist als der Durchmesser der zu haltenden Verbindungsstelle. Nur so können Sie ein versehentliches Verrutschen der Krokodilklemme verhindern und für sicheren Halt sorgen.
Welches Kabel muss beim Starthilfekabel zuerst angeschlossen werden?
Mithilfe grosser Krokodilklemmen können Sie ein Starthilfekabel ohne weitere Hilfsmittel komfortabel und sicher anschliessen. Zunächst sollte der Pluspol der Spenderbatterie mit dem roten Kabel verbunden werden, anschliessend wird dieser Schritt an der leeren Batterie getätigt. Danach verbinden Sie das schwarze Kabel mit dem Minuspol.
Wofür werden kleine und wofür grosse Krokodilklemmen verwendet?
Im Regelfall werden kleinere Klemmen für Messungen verwendet, während Modelle mit grosser Öffnungsweite für einen höheren Nennstrom ausgelegt und somit besser zum Übertragen von Strömen geeignet sind. Allerdings kommt es hier immer auf den Einzelfall an, der die jeweils benötigte Öffnungsweite und den Nennstrom bestimmt.