bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Ratgeber

Luftbefeuchter: Gesundes Raumklima auf Knopfdruck

Die Luft in Innenräumen ist vor allem während der Heizperiode besonders trocken. Ein Luftbefeuchter reichert die Raumluft automatisch mit einem angemessenen Mass an Feuchtigkeit an. Es entsteht ein gesundes Raumklima, das sich positiv auf Ihr Wohlbefinden auswirkt.

Welche Vorteile bietet ein Luftbefeuchter?

Zum gesunden Raumklima gehört eine ausgewogene Luftfeuchtigkeit, denn weder zu trockene Luft noch zu hohe Luftfeuchtigkeit sind gesundheitsfördernd. Ein elektrischer Luftbefeuchter verbessert die Hydrierung der Luft, sorgt dadurch für eine ausgeglichene Luftfeuchtigkeit und ein angenehmes Raumklima. Gute Atemluft übt auf die Gesundheit besonderen Einfluss aus und ist eine wichtige Voraussetzung für das allgemeine Wohlbefinden und erholsames Schlafen. Weil wir feuchtere Luft als wärmer empfinden, kann ein Luftbefeuchtungsgerät zur Reduzierung der Heizkosten beitragen.

Trockene Atemluft ist vor allem im Winter ein Problem, wenn die Heizung die Luft austrocknet und Sie die Fenster wegen der Kälte allenfalls kurz zum Lüften öffnen können. In zu trockenen Innenräumen werden Feinstaub, Allergene, Russpartikel, Pollen und Schimmelsporen kaum gebunden und belasten die Atemluft. Befeuchtete Luft wirkt wie ein Luftreiniger: Sie verklebt einen Teil der Partikel, sodass diese nicht mehr umherwirbeln können. Viele Geräte befeuchten und reinigen, waschen oder filtern die Luft. Sie tragen als Luftreiniger zur Verringerung der Staubpartikel und Schmutzpartikel bei.

Moderne Luftbefeuchter zeichnen sich durch ein zweckmässiges, minimalistisches Design aus, das zu den meisten Einrichtungsstilen passt. Einmal eingeschaltet, erzielen Sie durch den elektrischen Betrieb eine gleichmässige und schnelle Befeuchtung der Raumluft. Die Geräte sind leicht zu reinigen, auch für grosse Räume geeignet und benötigen im Automatikmodus bis auf das Nachfüllen des Wasserbehälters kaum Aufmerksamkeit. Spezielle Filter oder Zusätze halten die Geräte frei von Bakterien und reduzieren den Kalk.

Über die Gesundheit Ihrer Familie hinaus schaffen automatisch gesteuerte Luftbefeuchter gute Raumbedingungen für Tiere, Pflanzen, Holzmöbel, Holzböden und Musikinstrumente. Die dosierte Hydration verhindert, dass Parkett, Dielenböden, Echtholzmöbel, Antiquitäten und Objekte aus Holz durch trockene Luft austrocknen und sich in Folge verziehen.

Luftbefeuchtung ist nicht nur für zu Hause ein wichtiges Thema, sondern auch am Arbeitsplatz. Optimal feuchtigkeitsregulierte Raumluft im Büro fördert die Konzentration.

  

Weshalb reicht Lüften allein nicht aus?

  

Während der Heizperiode sinkt die Luftfeuchtigkeit durch die Wärmeabgabe der Heizkörper oder Fussbodenheizung deutlich ab. Empfindliche Personen, Kinder und Allergiker reagieren dann häufig mit Reizungen. Auch Gesunden setzt die Lufttrockenheit durch eine erhöhte Anfälligkeit für Schnupfen zu. Über das Aufreissen der Fenster gelangt zwar frische Luft und Sauerstoff nach drinnen, doch die kalte Aussenluft kann nicht viel Feuchtigkeit aufnehmen, um die warme Raumluft ausreichend zu befeuchten. So macht das Öffnen der Fenster die Innenraumluft am Ende oft noch trockener.

Eine einfache Lösung zur Erhöhung der Luftfeuchtigkeit sind Zimmerpflanzen, das Wäschetrocknen auf Trockenständern und Gefässe mit Wasser, das verdunsten kann. Etwas komfortabler sind stromlose Heizkörper-Luftbefeuchter und Heizungsverdunster, die mit einem Wasserbehälter an der Heizung arbeiten. Bis auf die Pflanzen sind diese Möglichkeiten jedoch umständlich, oft nicht passend zur Raumgrösse dosierbar und vor allem optisch wenig attraktiv. Die bessere Wahl ist ein elektronischer Luftbefeuchter.

Wie hoch ist die optimale relative Luftfeuchtigkeit?

  

Die ideale relative Luftfeuchtigkeit liegt zwischen 40% und 60%. Dieser Wert wird von vielen Wohnbiologen, Medizinern und Heilpraktikern empfohlen.

Die relative Luftfeuchtigkeit besagt, wie viel der maximal möglichen Wasserdampfmenge aktuell in der Luft vorhanden ist. Je höher der in Prozent angegebene Wert, desto stärker ist die Lufthydrierung.

Liegt die Luftfeuchtigkeit unter der Optimalzone, kann der menschliche Körper mit trockenen Augen, Reizungen der Atemwege, trockener Haut und gereizten Schleimhäuten reagieren. Ist die Raumluft zu feucht, kann sich Schimmel bilden und die Gesundheit beeinträchtigen.

Mit dieser Technik arbeiten Luftbefeuchter

  

Es gibt verschiedene Verfahren, um die Raumluft mit Feuchtigkeit anzureichern. Das Grundprinzip ist einfach: Wasser aus einem Vorratsbehälter wird verdunstet, vernebelt oder verdampft. Ein Gebläse sorgt für eine gleichmässige Verteilung der befeuchteten Luft im ganzen Wohnraum. Feuchtigkeitseinstellungen am Bedienfeld ermöglichen eine präzise Steuerung.

So finden Sie den richtigen Luftbefeuchter

  

Raumgrösse

Ein Luftbefeuchter arbeitet am effizientesten, wenn die in Raumgrösse der Angabe des Herstellers in der Produktbeschreibung entspricht. Achten Sie einfach auf das Stichwort „Geeignet für Räume bis maximal...“.

Timer und Fernbedienung

Eine automatische Zeitsteuerung hilft beim planmässigen Ein- und Ausschalten des Befeuchters. Über eine Fernbedienung steuern Sie die Geräteeinstellungen bequem von der Couch oder dem Bett aus.

Befeuchtungsrate / Dampfmengenausgabe

Zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit geben Hersteller die Befeuchtungsrate, den Durchsatz oder die Dampfmengenausgabe in Millilitern pro Stunde an. Die Angabe der durchschnittlichen Betriebszeit bei vollem Tank hilft Ihnen abzuschätzen, wie oft Sie Wasser nachfüllen müssen.

Betriebsart

Im Dauerbetrieb befeuchtet das Gerät die Luft konstant. Über Schalter oder Drehregler am Bedienfeld können Sie die Lüfterstufen des Gebläses oder die Verneblerstärke und damit die Feuchtigkeitsabgabe nach Bedarf regulieren. Wählen Sie zwischen geringer, normaler oder starker Luftbefeuchtung.

Modelle mit Automatikmodus sind mit einem integrierten Hygrometer oder Sensor zum Messen der relativen Luftfeuchtigkeit ausgestattet. Im Automatikbetrieb hydrieren sie die Raumluft so lange, bis die gewählte Luftfeuchtigkeit erreicht ist. Danach wechselt das Gerät in den Warte- oder Standby-Modus. Sinkt der Wasserdampfanteil in der Luft wieder unter den eingestellten Wert, wird der Befeuchter erneut aktiv.

Wassertank

Wie häufig Sie Wasser nachfüllen müssen, hängt auch von der Grösse des Wassertanks hängt ab. Praktisch sind eine Wasserstandsanzeige oder ein transparenter Wassertank, sodass Sie den Füllstand von aussen ablesen können. Nützlich ist ausserdem eine automatische Abschaltung bei leerem Wasserbehälter.

Welche Pflege und welches Zubehör sind wichtig?

  

Damit Ihr Luftbefeuchter seine Arbeit zuverlässig verrichtet, ist regelmässige Pflege notwendig. Halten Sie sich einfach an die vom Hersteller empfohlenen Hinweise zur Reinigung. Dazu gehört eine schnelle Reinigung, der Wechsel des Restwassers und gegebenenfalls Entkalken nach der vom Hersteller empfohlenen Nutzungsdauer oder der Anzeige am Gerät. Ablagerungen im Gerät lassen sich durch einfaches Ausspülen beseitigen.

Das Saubermachen sorgt für eine einwandfreie Hygiene und Zuverlässigkeit. Arbeitet der Befeuchter mit Verdunstermatten, müssen diese entsprechend der Nutzungshäufigkeit erneuert werden.    

Einige Luftbefeuchter verwenden ein Filtersystem, um Grob- und Feinstaub einzufangen. Wechseln Sie den Filter bei Bedarf aus. Bei Luftwäschern auf Basis rotierender Befeuchterscheiben füllen Sie zwischendurch pflegende Wasserzusätze nach.

Dürfen Duftstoffe im Luftbefeuchter verwendet werden?

  

Bei einem Gerät mit integriertem Duftstoffbehälter, Aroma-Diffusor oder Duft-Dispenser brauchen Sie nur die gewünschten Duft- und Aromastoffe einzufüllen. Im Raum breitet sich dann gut wahrnehmbar der gewählte Duft aus.

Die Schale für die Duft- und Aromastoffe befindet sich in der Regel zentral in der Nähe des Auslassgitters, ein Aroma-Diffusor ist meist seitlich angebracht. Nach Lust und Laune können Sie etwa zwischen stimmungsaufhellenden Zitrusnoten, konzentrationssteigernden Kräuteraromazusätzen oder erotisierenden orientalischen Duftmischungen abwechseln.

In der Betriebsanleitung zum Gerät steht, welche Art von Parfüm oder ätherischen Ölen geeignet sind. Sie können den Duftbehälter nach Bedarf abnehmen und leicht reinigen. Geben Sie die Duft- und Aromastoffe auf keinen Fall in den Wassertank.

Wo Sie Ihren neuen Luftbefeuchter am besten aufstellen

  

Sie können Ihren neuen Lufthydrierer frei in den Räumen aufstellen, in denen Sie sich bessere Atemluft wünschen. Durch den eingebauten Ventilator breitet sich die angefeuchtete Luft aus. Zu nah an Wänden und Möbeln sollte das Befeuchtungsgerät nicht stehen. Sinnvoll ist ein Platz in der Nähe einer Steckdose.   

Für die Nutzung im Schlafzimmer ist ein Modell mit geräuscharmem Nachtmodus oder Schlafmodus ratsam. Die leistungsverminderte Betriebsart reduziert den Geräuschpegel und hilft beim Schlafen. Ultraschall-Luftbefeuchter sind nahezu geräuschlos und dadurch für Schlafräume und Kinderzimmer optimal.

Luftbefeuchter sind generell auch für das Kinderzimmer geeignet. Empfehlenswert sind aus Sicherheitsgründen Modelle, die das Wasser ohne Wärmezufuhr vernebeln oder verdunsten. Achten Sie auf ein standfestes, möglichst geschlossenes Gehäuse und stellen Sie das Gerät so auf, dass Ihr Nachwuchs keinen Zugriff hat. Wichtig beim Einsatz im Kinderzimmer ist eine regelmässige Reinigung samt Filterwechsel.