Einkaufs-
wagen ( 0 )
Home >

Ventilatoren: die kühle Luft an heißen Sommertagen - Conrad.ch

Conrad - DLNA streaming für Tekkies

Ventilatoren – die kühle Luft an heissen Sommertagen

An heissen Sommertagen kommt man schnell an seine Grenzen, fühlt sich schlapp und durch die heissen Temperaturen kommt man oft nicht mehr aus dem Schwitzen heraus. Kein Wunder also, dass der ganze Alltag beeinflusst wird und viele Menschen auch in der Nacht nicht wirklich zur Ruhe kommen. Der passende Ventilator kann Abhilfe verschaffen und sorgt für die kühle Brise.

Was ist ein Ventilator?

Ein Ventilator hat die Aufgabe, die Luft in einem Raum in Bewegung zu bringen. Die Luft wird durch die Funktion des Ventilators von hinten nach vorne gedrückt, was zu einer Zirkulation führt. Auf diese Weise lässt sich die kühle Luft optimal im ganzen Raum verteilen, sodass der Ventilator vor allem an den warmen Sommertagen zum Einsatz kommt. Ob zu Hause oder auf der Arbeit, in öffentlichen Gebäuden oder in Restaurants, heutzutage werden Ventilatoren immer häufiger eingesetzt und machen den Alltag oder den Beruf selbst an den besonders heissen Tagen im Jahr erträglicher.

Welche Ventilator-Typen gibt es?

Mittlerweile gibt es unterschiedliche Bauweisen von Ventilatoren, sodass für alle Zwecke und Räumlichkeiten stets das passende Modell gefunden werden kann. Die einzelnen Produkte unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht. So gibt es den Ventilator in unterschiedlichen Formen und mit verschiedenen Leistungen wie zum Beispiel Bodenventilatoren und Tischventilatorn zum Aufstellen auf dem Boden oder dem Tisch, Deckenventilatoren und Wandventilatoren zum Aufhängen sowie Standventilatoren und Turmventilatoren zum Hinstellen. Auch die Handventilatoren für unterwegs werden in verschiedenen Ausführungen angeboten.

Boden- und Tischventilatoren

Die Boden- und Tischventilatoren können sowohl am Boden als auch auf einen Tisch oder ein anderes Möbelstück gestellt werden, um in den entsprechenden Räumlichkeiten für eine kühle Brise zu sorgen. Diese gibt es in unterschiedlichen Grössen und mit diversen Leistungen und Funktionen.

Decken- und Wandventilatoren

Decken- und Wandventilatoren werden unter der Zimmerdecke montiert und das in der Regel schön mittig, sodass eine besonders gute Luftzirkulation im Raum stattfinden kann. Die Auswahl an unterschiedlichen Modellen ist in den letzten Jahren stark gestiegen, sodass es die Ventilatoren in vielen unterschiedlichen Grössen und mit verschiedenen Ausstattungen gibt. Mit Fernbedienung, unterschiedlichen Stärken, mit einer modernen Beleuchtung oder aber einfach gehalten, für jedes Vorhaben und die unterschiedlichsten Vorlieben wird selbstverständlich stets das passende Modell angeboten.

Stand- und Turmventilatoren

Der Standventilator, auch gerne als Turmventilator bezeichnet, lässt sich überall im Raum problemlos aufstellen und ist daher die perfekte Alternative zu einer kostenintensiven Klimaanlage. Diese sind in verschiedenen Grössen sowie in unterschiedlichen Designs erhältlich, sodass sie sich perfekt den restlichen Räumlichkeiten anpassen lassen. Mit unterschiedlichen Funktionen und einer einfachen Bedienung sogen sie im Sommer für eine optimale und kühle Brise.

Vorteile:
  • Möglichkeit der Positionsänderung
  • eher klein gehalten mit kleinem Standfuss
  • Bodenventilatoren ermöglichen eine Abkühlung ab dem Boden, die hoch steigt, was für die Gesundheit besonders gut ist
  • Einstellungsmöglichkeiten von der leichten Brise bis hin zu stärkerer Zirkulation
Unsere Boden- und Tischventilatoren »
Vorteile:
  • Optimale Luftzirkulation
  • Ansprechendes Design
  • Ventilator nimmt keinen Platz weg
  • Zahlreiche Ausführungen
  • Kühlt im Sommer
  • Wärmerückgewinnung im Winter
  • Einfache Bedienung
Unsere Decken- und Wandventilatoren »
Vorteile:
  • Platzsparend
  • Modern im Design
  • Effektive Luftkühlung
  • Lassen sich bei Nichtnutzung platzsparend verstauen
  • Viele unterschiedliche Funktionen und Ausführungen
Unsere Stand- und Turmventilatoren »

Kaufkriterien für den Ventilator – Worauf müssen Sie achten?

Conrad - Trenner

Beim Kauf eines Ventilators sollten natürlich einige Dinge beachtet werden, damit man schlussendlich nicht enttäuscht ist. Beim Kauf spielt nicht nur der Ventilator-Typ eine wichtige Rolle, sondern auch Abmessungen sowie Stabilität. Auch die Ventilator-Leistung und Flügeldurchmesser sollten beim Kauf ausschlaggebend sein. Die Luftumwälzung in m³ pro Stunde spielt vor allem in grösseren

Zimmern oder öffentlichen Gebäuden eine wichtige Rolle, während dieser Punkt für den Hausgebrauch kaum relevant ist. Wer etwas mehr Komfort wünscht, sollte darauf achten, dass der Ventilator über eine Fernbedienung verfügt und verschiedene Leistungs- merkmale aufweist. Schlussendlich sind auch Budget oder Preis-Leistungsverhältnis ein wichtiges Kriterium.

Tekkie-Tipp: Optimalen Ventilator finden

Vor allem der Einsatzort spielt eine wichtige Rolle und ist ausschlaggebend für das neue Ventilatormodell. Kleine Extras, wie zum Beispiel Sleeperfunktionen, Leistung und Co. sind natürlich ebenfalls sehr wichtig, jedoch individuell abhängig von dem eigenen Geschmack und den Bedürfnissen.

Einige Marken und Hersteller von Ventilatoren

Ventilatoren gibt es von den unterschiedlichsten Marken bzw. Herstellern. Einige Ventilatorenhersteller welche in unserem Sortiment vertreten sind:

FAQ – häufig gestellte Fragen zum Thema Ventilator

Conrad - Trenner
1. Wie hoch sollte die Leistung des Ventilators sein?

Nach der Leistung von einem Ventilator wird auch der Stromverbrauch gemessen. Die Leistung hat ebenfalls einen Einfluss auf die Luftumwälzung. Während eine Leistung von 20 Watt eine Luftmenge von 200m³ pro Stunde schafft, liegt die Luftmenge bei 55 Watt bereits bei 600 m³ pro Stunde.

2. Wie kühlt der Ventilator die Luft?

Das Kühlen in Räumlichkeiten wird durch die Luftzirkulation, welche durch den Ventilator entsteht, erzeugt.

3. Was bedeutet oszillierend?

Der Schwenkbereich bzw. die Drehbewegung von dem Ventilator wird im Fachjargon auch als Oszillation bezeichnet.

Hast du noch Fragen zum Thema?

Dann kommen Sie einfach in einer unserer Filialen vorbei und fragen Sie bei einer unseren Tekkies nach. Dort können Sie die Produkte ansehen, Ihre Fragen stellen und die Produkte ausprobieren. Unsere Kollegen helfen Ihnen gerne dabei das passende Produkt für Sie zu finden. Auch Experten Teams von unseren Herstellern sind regelmässig vor Ort in unseren Filialen. Dort können Sie die Geräte unter Anleitung von einem Experten austesten.

Conrad - Trenner

Filiale Dietlikon

Alte Dübendorferstrasse 17
8305 Dietlikon (ZH)

Filiale Emmenbrücke

Seetalstrasse 11
6020 Emmenbrücke (LU)