Einkaufs-
wagen ( 0 )
Home >

Mit Infrarotkameras. Leckagen frühzeitig entdecken & beheben

Conrad - Fitness für Tekkies

Mit Infrarotkameras den Lecks auf der Spur sein!

Hi, ich bin Logeesan und ich bin ein Tekkie.
Infrarotkameras sind auch als Wärmebildkameras bekannt und funktionieren nach einem ähnlichen Prinzip wie klassische Digitalkameras. Der wichtigste Unterschied ist dabei, dass sie in erster Linie mittel- bis langwelliges Infrarotlicht detektieren können.

Es handelt sich dabei um die so genannte "Wärmestrahlung", die Sie mit blossen Augen nicht sehen können. Nicht zu verwechseln sind diese Geräte dabei mit so genannten "Restlichtverstärkern", wie sie als klassische Nachtsichtgeräte des Militärs zum Einsatz kommen. So können Infrarotkameras auch bei Tageslicht verwendet werden, da sie vom sichtbaren Teil des Lichtspektrums nicht beeinflusst werden.

Einsatzmöglichkeiten von Infrarotkameras

Conrad - Trenner

Infrarotkameras für...

...Privatgebrauch

Wärmebildkameras werden heute besonders häufig als Geräte für die so genannte Thermografie eingesetzt. Damit lässt sich zum Beispiel die Temperaturverteilung eines Gebäudes beurteilen, um so Einsparpotentiale und Probleme mit der Isolierung zu erkennen und zu beseitigen.

Auch Leckagen in wasserführenden Rohren oder die Eindringstelle(n) von Feuchtigkeit bei Decken und Wänden können unter Umständen mit Infrarotkameras leichter gefunden werden.

Die Analyse der Wärmeentwicklung Ihrer Elektrogeräte kann Ihnen dabei helfen, Elektronik mit einem besonders hohen Verbrauch im Stand-by zu identifizieren.

Im Bereich von Elektroinstallationen lässt sich eine Wärmebildkamera auch dazu einsetzen, defekte Kabelanschlüsse, Relais oder Sicherungen zu identifizieren, wenn dieser Defekt zu einer entsprechenden Wärmeentwicklung führt. Dies hilft Ihnen auch, eventuelle Brandgefahren abzuwenden.

Praxisbeispiele



...Berufsunterstützung

Im produzierenden Gewerbe eignen sich Infrarotkameras hervorragend dafür, Prozesse mit Wärmeentwicklung zu beobachten.

Auch bei der Prüfung von elektrischen Schaltungen kann sich der Einsatz lohnen. So lassen sich kalte Lötstellen identifizieren, wenn diese zu einer veränderten Wärmeentwicklung der Schaltung führen. Auch in Bereichen, in denen eine Regulation der Temperatur essentiell ist, werden häufig Wärmebildkameras angewendet.

In Verbindung mit modernen Drohnen sind auch Infrarotaufnahmen aus der Höhe und von schwer zugänglichen Stellen möglich.

Doch damit nicht genug, die hier beschriebenen Geräte eignen sich auch für Jäger, um in der Dunkelheit Tiere aufzuspüren oder zur Unterstützung des Sicherheitspersonals bei der Überwachung Ihres Betriebsgeländes. Auch im medizinischen Bereich werden Wärmebildkameras zur Diagnostik eingesetzt.

Welche Arten von Infrarotkameras gibt es?

Nachdem diese Geräte im Koreakrieg entwickelt wurden, gibt es heute ein breites Angebot in verschiedenen Preiskategorien und für verschiedene Anwendungsbereiche. So ist diese Technologie nicht mehr nur Profis vorbehalten, sondern kann von jedem mit dem entsprechenden Interesse eingesetzt werden. Einige Modelle unterstützen auch kontinuierliche Aufnahmen oder die Kombination des Wärmebildes mit einer Aufnahme auf dem normalen Wellenlängenbereich des Lichts.

Wärmebildkameras und Smartphones

Conrad - Trenner

Heutzutage bieten einige Hersteller moderne Smartphones an, die bereits mit einer Infrarotkamera ausgestattet sind. Dazu gehört zum Beispiel das CAT S60, welches sich auch durch einen guten Schutz bei Stürzen auszeichnet und damit vor allem für "raue" Anwendungsbereiche eignet. Da diese Smartphones jedoch die Ausnahme sind und die Anschaffung eines komplett neuen Gerätes erfordern, erfreuen sich auch Zusatzkameras, die sich mit den meisten Smartphones nutzen lassen, immer grösserer Beliebtheit.

Sortimentübersicht »

Nachtsichtgeräte mit Infrarotkameras

Für vielfältige Einsatzgebiete eignen sich Nachtsichtgeräte, welche auch die Vorteile von Wärmebildkameras nutzen können. Dadurch können diese nicht nur bei Nacht (bzw. bei sehr wenig Licht), sondern auch bei Tage eingesetzt werden. Einige dieser Geräte können die Bilder und Videos aufzeichnen. Besonders geschätzt werden sie von Rettungskräften, Jägern, Seeleuten, Campern und Outdoor-Liebhabern. Gleichzeitig finden sie auch Anwendung bei Gutachtern, Installateuren, Tierhaltern und Heimwerkern.

Sortimentübersicht »

Infrarotkameras und Drohnen

Conrad - Trenner

Nicht nur in Verbindung mit klassischen Digital- und Videokameras werden vermehrt Quadrocopter und Multicopter eingesetzt, auch der Bereich der Thermografie hat durch sie eine neue Dimension erhalten. So können Sie zum einen Ihre bereits vorhandenen Fluggeräte mit kompatiblen Wärmebildkameras ausstatten oder alternativ bereits fertig montierte Geräte erwerben. Ein Beispiel dafür ist der Hexacopter "Yuneec Typhoon H" mit Infrarotkamera.

Sortimentübersicht »

Infrarotthermometer und Pyrometer

Für die kontaktlose Messung von Oberflächentemperaturen eignen sich so genannte Infrarotthermometer, die das gleiche Funktionsprinzip wie Wärmebildkameras nutzen. So können Sie mit diesen sowohl geringe als auch hohe Temperaturen genau ermitteln.

Sortimentübersicht »
Conrad - Fitness für Tekkies
Undichte Stellen bei den Fenstern?

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser!

Überprüfen Sie am besten gleich selbst mit einer Infrarotkamera wie Dicht Ihre Fenster wirklich sind.

Hast du noch Fragen zum Thema?

Dann komm doch einfach in einer unserer Filialen vorbei und frage bei einem unserer Tekkies nach. Dort kannst du die Wärmebildkamera-Produkte ansehen und deine Fragen stellen. Meine Kollegen und ich helfen dir gerne dabei die passende Wärmebildkamera für dich zu finden. Auch Demonstrationen werden regelmässig vor Ort in unseren Filialen gezeigt. Dort kannst du die Geräte unter Anleitung von einem Experten austesten und dir von einem Experten alles zeigen lassen. 

Conrad - Trenner

Filiale Dietlikon

Alte Dübendorferstrasse 17
8305 Dietlikon (ZH)

Filiale Emmenbrücke

Seetalstrasse 11
6020 Emmenbrücke (LU)