Einkaufs-
wagen ( 0 )
Home >

Drohnen retten Leben! - Conrad.ch

Conrad.ch | Drohnen retten Leben - Die fliegenden Helfer für Mensch und Tier

Drohnen retten Leben - Wie Hilfreich eine Drohne wirklich sein kann

In letzter Zeit mehren sich die Berichte über Probleme, die aufgrund des Einsatzes von Drohnen entstehen können. Leider wird dabei allzu oft vergessen, dass diese kleinen und grösseren Wunderwerke der Technik nicht nur unseren Alltag bereichern, sondern tatsächlich sogar Leben retten können. Im Folgenden werden wir Ihnen von einigen Beispielen berichten, wie diese unbemannten Flugobjekte sinnvoll eingesetzt werden können.

Die Rettungsdienste und der Einsatz von Drohnen

Conrad - Trenner

Gerade im Bereich der Lebensrettung gibt es viele Szenarien, in denen Drohnen unschätzbare Vorteile bieten. Ein Beispiel für deren produktiven Einsatz sind Rettungen in den Bergen oder schwer zugänglichen Gebieten. In der Regel werden hier bemannte Helikopter eingesetzt. Diese können jedoch oft nicht starten, weil die Wetterlage, die Sicht oder Sicherheitsvorschriften ihren Einsatz erschweren oder verhindern.

Feuerwehr

Darüber hinaus haben sie gegenüber Drohnen den Nachteil, dass sie vergleichsweise gross sind und häufig nicht besonders nah an das Unglücksgebiet herankommen können. Einige Einsatzgruppen der Bergwacht im Freistaat Bayern im benachbarten Deutschland vertrauen daher auf diese unbemannten Helfer, die sie bei der Koordination von Rettungseinsätzen unterstützen, indem Wärmebildkameras und Handyortungssysteme zum Einsatz kommen.

Durch den parallelen Einsatz mehrerer Drohnen können Suchgebiete auch schneller abgeflogen und Vermisste gefunden werden. Darüber hinaus gibt es inzwischen auch Drohnen, die mit einem mobilen, vollständig automatisierten Defibrillator ausgestattet sind. Dieser kann im Notfall schnell zu den Helfern beim Patienten geschickt werden, viel schneller als ein Notarzt vor Ort sein kann. Auch bei der Feuerwehr werden bereits heute Drohnen eingesetzt und deren Einsatzspektrum wird sich in Zukunft sicher weiter vergrössern.

Such- und Rettungsdienst

Hier helfen sie den Einsatzkräften, Brandherde zu identifizieren, Vermisste ausfindig zu machen und sich einen Überblick über das Einsatzgebiet zu verschaffen. Auch Conrad hat Drohnen und Zubehör im Programm, die sich für solche Szenarien einsetzen lassen – stöbern Sie doch ein wenig auf unserer Website!

Drohnen als Hilfe im Bausektor

Inspektion von Spannungsleitungen

Beim Bau, Umbau und der Erweiterung von Gebäuden bietet die so genannte Thermografie erhebliche Vorteile. Eine bereits etablierte Methode ist es, Wärmebildaufnahmen von Gebäuden aus der Luft zu machen, was dank Drohnen kostengünstig und schnell möglich ist. Dadurch lassen sich Lecks, Kältebrücken und Möglichkeiten zur Verbesserung der Dämmung erkennen. Dies reduziert wiederum die Zeiten zur Fehlersuche und der Abschätzung von Einsparpotentialen. Auch Schäden an der Infrastruktur lassen sich so schneller erkennen und beseitigen.

Für die Thermografie gibt es bereits fertig ausgestattete Drohnen, die Sie bei uns erwerben können. Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit, bereits vorhandene Drohnen mit einer Wärmebildkamera nachzurüsten.

Inspektion von Solarzellen

Tierrettung mit Hilfe von Drohnen

Conrad - Trenner

Es ist traurig, aber wahr. Durch den Einsatz von immer grösseren Maschinen in der Landwirtschaft werden Tiere immer häufiger zu Opfern. Gerade Rehe und Hirsche neigen dazu, ihre Jungen im hohen Gras vor ihren Fressfeinden zu verstecken. Auch ein Feld mit Mais oder Getreide ist ihnen dabei gerade recht. Leider werden diese schönen Tiere häufiger nicht entdeckt, bevor ihnen die Erntehelfer oder der übergrosse Mäher zu nahekommen.

Dadurch erleiden sie häufig schwere Verletzungen, verlieren Gliedmassen und häufig auch ihr Leben. Gott sei Dank sind inzwischen auch viele Tierfreunde und -schützer mit Drohnen und Kameras unterwegs. Diese ermöglichen es, die versteckten Tiere nicht nur aufzuspüren, sondern sie auch vor den gefährlichen scharfen Messern zu schützen. So kann es verhindert werden, dass die unschuldigen Tiere verletzt werden. Überall in Europa werden Drohnen inzwischen dazu eingesetzt, die kleinen Rehe aus den Feldern zu vertreiben, bevor eine Wiese gemäht wird.

Durch die intensive Zusammenarbeit zwischen den Landwirten und den Tierschützern kann so das Leid der Tiere verhindert werden. Die durch Wärmebildkameras aufgespürten Tiere werden vor Ort eingezäunt und entweder weggebracht oder der Wiesenbesitzer mäht einfach um sie herum. Alles, was Tierfreunde oder interessierte Landwirte benötigen, um das Leben der Tiere zu verschonen, finden Sie in unserer umfangreichen Modellpalette an Drohnen und Zubehör. Dazu gehören auch "Bodenstationen" mit denen sich die Bilder live und vor Ort auswerten lassen.

Stöbern Sie in unserem Drohnensortiment

Hast du noch Fragen zum Thema?

Dann kommen Sie einfach in einer unserer Filialen vorbei und fragen Sie bei einer unseren Tekkies nach. Dort können Sie die Produkte ansehen, Ihre Fragen stellen und die Produkte ausprobieren. Unsere Kollegen helfen Ihnen gerne dabei das passende Produkt für Sie zu finden. Auch Experten Teams von unseren Herstellern sind regelmässig vor Ort in unseren Filialen. Dort können Sie die Geräte unter Anleitung von einem Experten austesten.

Conrad - Trenner

Filiale Dietlikon

Alte Dübendorferstrasse 17
8305 Dietlikon (ZH)

Filiale Emmenbrücke

Seetalstrasse 11
6020 Emmenbrücke (LU)