Einkaufs-
wagen ( 0 )
Home >

Hochwasser - Schützen Sie sich vor grösseren Schäden

Hochwasser - Schützen Sie sich vor grösseren Schäden

Wassermelder sind im Grunde genommen nichts anderes als Rauchmelder, allerdings sind sie wesentlich unbekannter. Ähnlich wie bei einem Rauchmelder warnt ein Wassermelder statt vor Feuer und Rauchentwicklung vor Überschwemmungen im Haushalt. Gerade an schwer einsehbaren Stellen im Haus oder auch im Keller können Wassermelder Sie vor größeren Schäden bewahren. Die Geräte eignen sich auch wunderbar, um Ferienwohnungen oder eine Seniorenwohnung gegen die Schäden von plötzlich auftretendem Wasser zu schützen.

Rund um Spül- und Waschmaschinen, aber auch generell in Räumen wie der Küche oder dem Badezimmer können die kleinen Geräte angebracht werden. Der technische Fortschritt hat sich bei der Ausgestaltung dieser praktischen Meldeinstrumente bereits soweit durchgesetzt, dass Sie auf unterschiedliche Arten informiert oder gewarnt werden können. Finden Sie heraus, wo sich Wassermelder überall einsetzen lassen und wie Sie schon beim ersten Ein- oder Auftreten von Wasser größere Überschwemmungen dank einer frühen Warnung vermeiden können.

Tauchpumpen auf Conrad.ch

Mit einer Tauchpumpe lassen sich Pools, Teiche, Keller, aber auch Räume auspumpen, die voll Wasser gelaufen sind, zum Beispiel nach einem Rohrbruch oder einem anderen Wasserschaden. Auch das Fördern von Wasser aus einem Brunnen kann eine Tauchpumpe übernehmen. Die Pumpe wird versenkt und pumpt das Wasser über eine Leitung nach draußen. Hier unterscheiden sich Tauchpumpen nicht von anderen Pumpen. Die Pumpe sitzt – im Gegensatz zu herkömmlichen Pumpen – im Wasservorkommen, nicht daneben.

Die meisten Pumpen verfügen über einen Schwimmer mit einer elektronischen Schaltung. Diese schaltet das Gerät ab, wenn nicht mehr genügend Wasser zum Abpumpen vorhanden ist, und der Schwimmschalter daher nicht mehr auf dem Wasser schwimmt. Das vermeidet eine Überhitzung der Pumpe und erlaubt den unbeaufsichtigten Betrieb.

Nass- & Trockensauger eignen sich ideal zur Reinigung von durch Unwetter verschmutzten Räumen. Vielfältige Reinigungsoptionen sorgen für Begeisterung bei den Nutzern. Diverse Flecken und abgenutzte Stellen erstrahlen nach der Anwendung in neuem Glanz. Hierbei spielt es keine Rolle, ob Ihr Reinigungsvorhaben einen Teppichboden im Wohnzimmer, Hartböden oder das Auto betrifft, Nass- & Trockensauger überzeugen mit beeindruckenden Ergebnissen. Die anwenderfreundliche Handhabung ist ein weiterer Pluspunkt, der gerade den Einstieg in diesen Reinigungsfachbereich erleichtert. Haben Sie sich erstmal mit dem Gerät vertraut gemacht und die erste Anwendung erfolgreich gemeistert, werden Sie eine porentiefe Reinigung erleben, die Ihren abgenutzten Teppich zu neuem Leben erweckt.

Wenn Sie auf der Suche nach einem Nass- & Trockensauger sind, hat Conrad die passende Lösung. Übersichtlich werden diverse Modelle angezeigt, die sich anhand der Bebilderung und der detaillierten Artikelbeschreibungen gezielt miteinander vergleichen lassen. Zudem liefern Kundenbewertungen nützliche Informationen zu den angebotenen Produkten.

Haben Sie noch Fragen?

Dann kommen Sie einfach in einer unserer Filialen vorbei und fragen Sie bei einer unseren Tekkies nach. Dort können Sie die Produkte ansehen, Ihre Fragen stellen und die Produkte ausprobieren. Unsere Kollegen helfen Ihnen gerne dabei das passende Produkt für Sie zu finden. Auch Experten Teams von unseren Herstellern sind regelmässig vor Ort in unseren Filialen. Dort können Sie die Geräte unter Anleitung von einem Experten austesten.

Conrad - Trenner

Filiale Dietlikon

Alte Dübendorferstrasse 17
8305 Dietlikon (ZH)

Filiale Emmenbrücke

Seetalstrasse 11
6020 Emmenbrücke (LU)