Einkaufs-
wagen ( 0 )
Home >

Funktionsmodelle - Auf andere Art Spass haben | Conrad.ch

Conrad.ch | Drohnen retten Leben - Die fliegenden Helfer für Mensch und Tier

Der Bau von Funktionsmodellen - mal anders Spass haben

Hallo zusammen, ich bin Heinz und ich bin ein Modellbau Tekkie. Der Stress, dem die Menschen in der heutigen Zeit ausgesetzt sind, nimmt stetig zu. Daher ist es wichtig, für sich selbst einen Ausgleich zu finden, wie ihn verschiedene Hobbies bieten. Dabei geht es nicht unbedingt darum, sich körperlich zu betätigen oder Extremsportarten zu betreiben, denn auch der Modellbau kann eine ganz neue Herausforderung darstellen.
Einfach einmal abschalten, ist etwas, was sich viele Menschen wünschen und was ihnen der Modellbau bieten kann. Schon unsere Grosseltern haben sich mit dem Funktionsmodellbau beschäftigt, doch hat sich dieser extrem weiterentwickelt. Heute gibt es viel mehr Möglichkeiten, nicht nur durch die grössere Originaltreue der Modelle, sondern auch bezüglich der Vielfalt an Dingen, die Sie bauen können. Im Anschluss können Sie diese dann an Land, im Wasser oder der Luft testen. Für alle diejenigen, die der eigentliche Bau nicht reizt, gibt es sogar die Variante, fertig zusammengebaute Modelle zu kaufen. Auf regelmässigen Veranstaltungen können Sie sich mit anderen Menschen austauschen oder in verschiedenen Wettbewerben gegen diese antreten.

Funktionsmodelle für Kinder

Conrad - Trenner

Schon die Kleinsten begeistern sich für funktionelle Modelle, weil sie beim Ausprobieren mit eigenen Händen viel Spass haben. Dazu kommt, dass sie viele Dinge damit tun können, die sonst nur Erwachsenen vorbehalten sind – ein tolles Gefühl für jedes Kind!

Traktoren, Frontlader, Anhänger und andere landwirtschaftliche Fahrzeuge sind Spielsachen, mit denen man sich stundenlang im Garten oder Sandkasten beschäftigen kann. Das Gleiche gilt für die zahlreichen Baufahrzeuge, die Sie heute bei Conrad kaufen können. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt, selbst einen Pferdeanhänger mit Pferd oder die Lieferwagen der Paketdienste können fix und fertig zusammengebaut gekauft werden.

Auch im Bereich der ferngesteuerten Modelle hat sich eine Menge getan und etwas grössere Kinder werden lieber zu den RC-Modellen für Einsteiger greifen, um so der «Chef im Ring» zu sein. Die Zeiten sind vorbei, in denen es nur «einfache» ferngesteuerte Autos und Rennfahrzeuge gab – zu den modernen RC-Fahrzeugen gehören selbst Pistenbullis, Kranfahrzeuge, Gabelstapler und Strassenwalzen.

Funktionsmodellbau für Erwachsene - mehr als nur Spielzeug

Wer immer noch glaubt, dass das Beschäftigen mit und der Bau von Funktionsmodellen nur etwas für Kinder ist, der hat sich noch nie mit dem modernen Portfolio der Hersteller auseinandergesetzt. Wir von Conrad eröffnen Ihnen völlig neue Möglichkeiten, einem solch tollen Hobby nachzugehen.

Ähnlich den Einsteigermodellen für grosse Kinder, gibt es auch für Erwachsene jede Menge Spielraum, um sich auszutoben. Dabei geht es nicht nur darum, dass die Modelle näher an der Realität sind und mehr Funktionen besitzen, sondern auch, dass der Zusammenbau aufwendiger sein kann. Zwei Modelle, die eigens für Erwachsene entwickelt wurden, alle Funktionen der echten Fahrzeuge bieten und nur eine geringere Grösse haben als das Original, sind der «Carson Bulldozer Liebherr LR634» und die «Laderaupe Liebherr LR634». Verschaffen Sie sich einen Überblick, und vielleicht wird Ihr Wohnzimmer schon morgen zum echten Spielplatz für Männer mit Kränen, Baggern und Kippladern.

Der RC-LKW-Modellbau – eine besondere Disziplin

Conrad - Trenner

Eine besondere Art des Funktionsmodellbaus sind die LKWs, und das Interesse an diesen ist in den letzten Jahren massiv gewachsen. Das ist auch der Tatsache geschuldet, dass diese so flexibel sind. Es gibt sie in zahllosen Ausführungen mit unterschiedlicher Komplexität. Die Preise bei Conrad sind dabei so gestaltet, dass wirklich jeder sich ein solch einzigartiges Modell leisten kann.

Wichtige Kriterien beim Kauf sind der Massstab, die Verarbeitung, aber auch die Form (fertig zusammengebaut oder Bausatz). Als Energiequelle der Antriebe sind Batterien oder Akkus am weitesten verbreitet, wobei Modelle mit einem Verbrennungsmotor noch näher an der Realität sind. Betrieben werden diese meist mit Nitromethan, einem günstigen Gas, welches per Flasche eingefüllt werden kann.

Conrad eröffnet Ihnen alle Perspektiven und offeriert eine grosse Zahl an Zugmaschinen, Anhängern und Zubehör. Selbst wenn es einmal dazu kommen sollte, dass Ihr RC-LKW-Modell einen Defekt hat – auch die Ersatzteile können Sie in einer grossen Vielfalt und zu einem günstigen Preis bei uns im Webshop finden.

Haben Sie noch Fragen?

Dann kommen Sie einfach in einer unserer Filialen vorbei und fragen Sie bei einer unseren Tekkies nach. Dort können Sie die Produkte ansehen, Ihre Fragen stellen und die Produkte ausprobieren. Unsere Kollegen helfen Ihnen gerne dabei das passende Produkt für Sie zu finden. Auch Experten Teams von unseren Herstellern sind regelmässig vor Ort in unseren Filialen. Dort können Sie die Geräte unter Anleitung von einem Experten austesten.

Conrad - Trenner

Filiale Dietlikon

Alte Dübendorferstrasse 17
8305 Dietlikon (ZH)

Filiale Emmenbrücke

Seetalstrasse 11
6020 Emmenbrücke (LU)